2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
私たちはIoTを機能させます - より良く、より環境に優しい未来のために
IoTシステムのマーケットリーダーとして、ネットゼロ経済に向けたグリーンおよびデジタル変革を推進しています。グリーンIoTを使用して、より良く、より環境に優しい明日を実現する方法をご覧ください。
2026/03/11
世界は大きな課題に直面しています。その最前線にあるのが、世界的なエネルギー消費量の増加、世界人口の急速な増加、加速する都市化とデジタル化によって引き起こされた気候危機です。これらすべての課題には、世界のエネルギー消費パターンに多大な影響を与えるという共通点があります。
デジタル トランスフォーメーション、ひいてはモノのインターネット (IoT) は、私たちの生活、仕事、生産、旅行、消費の方法を変えています。リモートワークを例にとると、デジタル トランスフォーメーションによってリモートワークへの移行が加速し、IoTデバイスによりシームレスなコミュニケーション、仮想コラボレーション、仕事関連データへのリモートアクセスが促進されています。これにより、さまざまな分野での働き方やコラボレーションの方法が根本的変わりました。
確かに、IoTは大きな経済的可能性を秘めていますが、機能するために電力を必要とする何十億もの相互接続されたデバイスは、気候に大きな影響を与えます。 そして、デジタル化が私たちの生活のより多くの領域に浸透するにつれて、二酸化炭素排出量も拡大します。
しかし、幸いなことに、インテリジェントなIoTテクノロジーは、今日すでに環境に配慮した取り組みの導入、プロセスの整理や責任あるリソース配分に使用されています。スマート ファクトリー、スマート ホーム、スマート ビルディング、スマート シティの分野では、すでに数多くの革新的なソリューションが存在します。詳しく見てみましょう。
IEAのGlobal Energy Review 2025によると、2024年の電力需要の増加量のうち約40%を産業部門が占めています。産業部門の電力消費量は、2024年には前年比約4%増加しました1。電力集約型製造業の活動拡大と産業全体の成長が要因です。
革新的なスマートIoTアプリケーションは、効率を向上させるだけでなく、ダウンタイムを最小限に抑え、機械やプラントの寿命を延ばし、リソース効率を向上させます。スマートIoTは、配送の距離や時間を短縮し、CO2排出量の削減や燃料消費量の削減に貢献します。また、より気候に優しい生産方法も可能になります。
1 出典: IEA(2025年)、Global Energy Review 2025; https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2025/electricity
今日、デジタル化とデータテクノロジーは、持続可能性の向上とコストの改善の両方をバランスさせています。デジタル化により、製造企業は、産業オートメーション、信頼性の高いネットワーキング、産業用センサーソリューションなどのテクノロジーを使用して、プロセスを持続可能に設計および最適化できるようになりました。
運輸・物流会社は、輸送車両関連の決定において、環境や気候への影響を考慮しなければならないというプレッシャーにさらされています。IoTセンサーは、ルートの最適化、運転行動の改善、タイムリーな車両メンテナンスの確保など、輸送車両の炭素排出量を削減するための知見を提供します。
スマート ファクトリーで収集されたデータは、予知保全を可能にし、コスト、エネルギー、リソース効率の向上に大きな可能性をもたらします。センサー データに基づいて、予知保全は高度な分析と人工知能を使用して、機械の故障を予測したり、適切なタイミングでメンテナンスの必要性を予測したりします。
産業オートメーションは、世界の生産性を効率化するための重要な推進力です。世界中でますます多くのスマート ファクトリーが自動化にますます依存しています。その中核として、産業オートメーションは、企業が製造やその他の価値創造プロセスに必要なすべてのリソースを、基材からエネルギーまで、可能な限り効率的に使用できるように支援します。
より環境に優しい未来への移行は、家庭や建築業者に対しても、より環境に優しい慣行を採用することを求めています。IEA の Global Energy Review 2025 によると、建築セクターの2024 年の電力需要は 2023 年の 4 倍の速さで増加しました。主な要因としては、中国やインドなどの国々での厳しい熱波によって押し上げられたエアコン需要の増加や、新しいデータセンター2からの電力需要などが挙げられます。
グリーンIoTテクノロジー ソリューションは、技術の進歩と持続可能性のバランスを取りながら、住宅や建物をスマートでエネルギー効率の高いものにするのに役立ちます。たとえば、ビル管理ソリューションでは、使用中のエリアを特定し、照明、暖房、換気、空調などの特定の機能がオンデマンドでのみ作動するようにすることができます。デジタル化と自動化技術により、メンテナンスの労力と作業時間を削減しながら、HVACおよび照明機器の耐用年数を延ばすこともできます。
2)出典:IEA(2025)、Global Energy Review 2025; https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2025/electricity
スマート サーモスタットは、暖房、換気、空調 (HVAC) システムの重要なコンポーネントであるため、エネルギーとコストを節約する強力なツールになります。最新のシステムは (リモートで) プログラム可能で、使用パターンを計算し、ユーザーの習慣から学習し、周囲の環境に対応します。結果的にエネルギー消費量と排出量を削減します。
スマート エアコンは、静かなだけではありません。これには温度、CO2 濃度、および空気の質を測定する機能が含まれ、新鮮で冷たい空気を供給する必要があるタイミングを自動的に決定します。また、機械学習により、ユーザーの好みに適応し、メーカー サポートのためのヘルス チェック データを提供します。
照明ほどエネルギー節約の可能性を秘めている分野はほとんどありません。効率的なLED光源、効果的なセンサー、昼光の最適な使用により、照明の電力消費量を大幅に削減できます。スマート プレゼンス検出と組み合わせると、必要に応じて照明を自動的にオンまたはオフにすることもできます。
最先端の家電製品は、接続され、スマートで効率的であり、消費者の家事をこれまでになく簡単にします。インフィニオンのコンポーネントとシステム ソリューションは、このインテリジェンスをスマート家電やコネクテッド家電に提供し、センシング、制御、安全な接続を行い、スマート ホームのエネルギー効率を向上させます。
より環境に優しく、より持続可能な未来への道を切り開くため、ともにIoT革命を受け入れましょう。テクノロジーの力を活用することで、気候変動と闘い、環境に優しい取り組みを促進する革新的なソリューションを推進する機会があります。業界を超えて、そして私たちの日常生活において、IoTを適切に取り入れることで、効率、責任、環境意識が絡み合い、明るい未来を創造するための取り組みをともに進めることができます。