Wir bringen das IoT zum Laufen - für eine bessere und grünere Zukunft
Als Marktführer für IoT-Systeme treiben wir den grünen und digitalen Wandel hin zu einer Netto-Null-Wirtschaft voran. Entdecke, wie wir grünes IoT für eine bessere und grünere Zukunft nutzen können.
Juli 12, 2025
Die Welt steht vor großen Herausforderungen. An vorderster Front steht dabei die Klimakrise, die durch den steigenden globalen Energieverbrauch, das rasante Wachstum der Weltbevölkerung und die immer schneller voranschreitende Urbanisierung und Digitalisierung angetrieben wird. All diese Herausforderungen haben eines gemeinsam: Sie haben enorme Auswirkungen auf die globalen Energieverbrauchsmuster.
Die digitale Transformation und - damit verbunden - das Internet der Dinge (IoT) verändern die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten, produzieren, reisen und konsumieren. Nehmen wir als Beispiel die Telearbeit: Der digitale Wandel hat die Verlagerung der Arbeit hin zu Remote Arbeit beschleunigt, da IoT-Geräte eine nahtlose Kommunikation, virtuelle Zusammenarbeit und den Fernzugriff auf arbeitsbezogene Daten ermöglichen. Dies hat die Art und Weise, wie wir in verschiedenen Bereichen arbeiten und zusammenarbeiten, grundlegend verändert.
Ja, das IoT hat ein enormes wirtschaftliches Potenzial, aber auch erhebliche Auswirkungen auf das Klima, da Milliarden von miteinander verbundenen Geräten Energie benötigen, um zu funktionieren. Und da die Digitalisierung in immer mehr Bereiche unseres Lebens vordringt, vergrößert sich auch unser CO2-Fußabdruck.
Die gute Nachricht ist jedoch, dass intelligente IoT-Technologien bereits heute eingesetzt werden, um grüne Praktiken einzuführen, Prozesse zu organisieren und Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Es gibt bereits zahlreiche innovative Lösungen in den Bereichen intelligente Fabriken, intelligente Häuser und Gebäude sowie intelligente Städte. Werfen wir einen genaueren Blick darauf.
Laut dem Global Energy Review 2025 der IEA entfielen fast 40 % des gesamten Wachstums der Stromnachfrage im Jahr 2024 auf den Industriesektor. Der Stromverbrauch im Industriesektor stieg 2024 um fast 4 % und damit stärker als 2023, was auf die verstärkte Aktivität in der stromintensiven Fertigung und das Wachstum der Industrie im Allgemeinen zurückzuführen ist1.
Innovative intelligente IoT-Anwendungen können nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch Ausfallzeiten minimieren, die Lebensdauer von Maschinen und Anlagen verlängern und die Ressourceneffizienz erhöhen. Smart IoT kann Lieferwege und Lieferzeiten verkürzen und so zur Reduzierung von CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch beitragen. Es kann auch klimafreundlichere Produktionsmethoden ermöglichen.
1 Quelle: IEA (2025), Global Energy Review 2025; https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2025/electricity
Digitalisierung und Datentechnologien sorgen heute für einen Ausgleich zwischen Nachhaltigkeitsgewinnen und Kostenverbesserungen. Die Digitalisierung ermöglicht es produzierenden Unternehmen, ihre Prozesse mit Technologien wie industrieller Automatisierung, zuverlässiger Vernetzung und industriellen Sensorlösungen nachhaltig zu gestalten und zu optimieren.
Transport- und Logistikunternehmen stehen unter dem Druck, bei ihren flottenbezogenen Entscheidungen die Auswirkungen auf Umwelt und Klima zu berücksichtigen.IoT-Sensoren liefern Erkenntnisse zur Optimierung von Routen, zur Verbesserung des Fahrverhaltens und zur rechtzeitigen Wartung von Fahrzeugen, um die von einer Flotte verursachten Emissionen zu reduzieren.
Die in intelligenten Fabriken gesammelten Daten ermöglichen eine vorausschauende Wartung und das enorme Potenzial, das sie für die Steigerung der Kosten-, Energie- und Ressourceneffizienz bietet. Aufbauend auf Sensordaten nutzt die vorausschauende Wartung fortschrittliche Analysen und künstliche Intelligenz, um Maschinenausfälle vorherzusagen oder den Wartungsbedarf zum richtigen Zeitpunkt zu erkennen.
Industrieautomation ist der wesentliche Treiber für Effizienz in der globalen Produktivität; eine wachsende Zahl intelligenter Fabriken auf der ganzen Welt setzt zunehmend auf Automatisierung. Im Kern hilft die Industrieautomatisierung Unternehmen dabei, alle Ressourcen für die Fertigung und andere wertschöpfende Prozesse so effizient wie möglich zu nutzen - von den Grundstoffen bis zur Energie
Der Übergang zu einer grüneren Zukunft fordert auch Haushalte und Gebäudebetreiber auf, umweltfreundlichere Praktiken anzuwenden. Laut dem Global Energy Review 2025 der IEA trieb der Gebäudesektor die Stromnachfrage im Jahr 2024 an und wuchs viermal schneller als 2023. Zu den wichtigsten Treibern gehörten die steigende Nachfrage nach Klimaanlagen, die durch schwere Hitzewellen in Ländern wie China und Indien verstärkt wurde, und die Nachfrage nach Strom aus neuen Rechenzentren2.
Grüne IoT-Technologielösungen können dabei helfen, ein Haus oder Gebäude intelligent und energieeffizient zu machen und dabei technologische Fortschritte mit Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Gebäudemanagementlösungen können zum Beispiel genutzte Bereiche identifizieren und sicherstellen, dass bestimmte Funktionen wie Beleuchtung, Heizung, Lüftung und Klimaanlage nur bei Bedarf aktiviert werden. Digitalisierungs- und Automatisierungstechnologien können auch den Wartungsaufwand und die Arbeitszeiten reduzieren und die Lebensdauer von HLK- und Beleuchtungsanlagen verlängern.
2) Quelle: IEA (2025), Global Energy Review 2025; https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2025/electricity
Ein intelligenter Thermostat kann ein mächtiges Werkzeug sein, um Energie und Geld zu sparen, denn er ist ein wichtiger Bestandteil von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC). Moderne Systeme sind (aus der Ferne) programmierbar, berechnen das Nutzungsverhalten, lernen aus den Gewohnheiten der Nutzer/innen und reagieren auf ihre Umgebung. Letztendlich senken sie den Energieverbrauch und die Emissionen.
Intelligente Klimaanlagen bieten mehr als nur leise zu sein. Sie sind in der Lage, die Temperatur, die CO2-Konzentration und die Luftqualität zu messen. Sie entscheiden automatisch, wann es nötig ist, frische, kühle Luft zu liefern. Und dank des maschinellen Lernens passen sie sich an die Vorlieben des Nutzers an und liefern Gesundheitsdaten für den Herstellersupport.
Kaum ein Bereich bietet so viel Potenzial für Energieeinsparungen wie die Beleuchtung. Dank effizienter LED-Lichtquellen, effektiver Sensoren und einer optimierten Nutzung des Tageslichts kann der Stromverbrauch für die Beleuchtung drastisch gesenkt werden. In Kombination mit einer intelligenten Anwesenheitserkennung kann die Beleuchtung bei Bedarf auch automatisch ein- oder ausgeschaltet werden.
Moderne Haushaltsgeräte sind vernetzt, intelligent und effizient und machen dem Verbraucher die Arbeit so leicht wie nie zuvor. Die Komponenten und Systemlösungen von Infineon bringen diese Intelligenz in deine intelligenten und vernetzten Haushaltsgeräte, um sie zu erkennen, zu steuern und sicher zu verbinden - für mehr Energieeffizienz im Smart Home.
Lasst uns gemeinsam die IoT-Revolution in Angriff nehmen, um den Weg für eine grünere, nachhaltigere Zukunft zu ebnen. Indem wir die Macht der Technologie nutzen, haben wir die Möglichkeit, innovative Lösungen zu entwickeln, die den Klimawandel bekämpfen und umweltfreundliche Praktiken fördern. Durch die durchdachte Integration des IoT in alle Branchen und in unser tägliches Leben können wir gemeinsam auf eine Welt hinarbeiten, in der Effizienz, Verantwortung und Umweltbewusstsein ineinandergreifen, um eine bessere Zukunft zu schaffen.