これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
SOFTUNE Workbench
SOFTUNE Workbench: マイクロコントローラー プログラミング サポート
-
このページ
概要
マイコンシステムの開発に必要なすべての情報を管理します。
SOFTUNE Workbenchは、ワークスペースをコンテナとして使用して、2つ以上のプロジェクトを管理します。
make 関数は、プロジェクトに登録されているすべてのソースファイルから更新されたソースファイルのみをコンパイル/アセンブルし、必要なすべてのオブジェクトファイルを結合して、ターゲットファイルを生成します。
ビルド機能は、プロジェクトに登録されているすべてのソースファイルを、更新の有無にかかわらずコンパイル/アセンブルし、必要なオブジェクトファイルをすべて結合して、ターゲットファイルを生成します。
SOFTUNE Workbenchには、インクルード依存関係分析機能が組み込まれています。この関数を使用すると、インクルード ファイルに別のインクルード ファイルが含まれている場合でも、ユーザーは正確な依存関係を知ることができます。
SOFTUNE Workbenchは、コンパイル/アセンブルされたファイルの依存関係を自動的に更新します。
- 標準で提供されるエディター
- エディターが標準で組み込まれており、キーワードの強調表示や自動インデントなどの多数の機能を提供します。
- サードパーティのエディターと相互運用可能
- 使い慣れたエディタを使用したいという要望に応えて、サードパーティのエディタとの統合も可能です。
- (Mifes V1.0/V3.0,WZエディター、とまる、PowerEditor、Codewright32、TextPAD32など)
- エラージャンプとオンラインヘルプ
- ビルド中に発生したエラーは、画面下部の出力ウィンドウに表示されます。
- タグにジャンプしたり、このウィンドウに表示されているエラーからエラーの詳細を表示したりすることは簡単に可能です。
開発環境は、ファイルを共有する際にソース管理ツールと相互運用したり、ファイル変換ツールを呼び出したりするなど、個々の個人に合わせてカスタマイズできます。
マイコンシステムの開発に必要なすべての情報を管理します。
SOFTUNE Workbenchは、ワークスペースをコンテナとして使用して、2つ以上のプロジェクトを管理します。
make 関数は、プロジェクトに登録されているすべてのソースファイルから更新されたソースファイルのみをコンパイル/アセンブルし、必要なすべてのオブジェクトファイルを結合して、ターゲットファイルを生成します。
ビルド機能は、プロジェクトに登録されているすべてのソースファイルを、更新の有無にかかわらずコンパイル/アセンブルし、必要なオブジェクトファイルをすべて結合して、ターゲットファイルを生成します。
SOFTUNE Workbenchには、インクルード依存関係分析機能が組み込まれています。この関数を使用すると、インクルード ファイルに別のインクルード ファイルが含まれている場合でも、ユーザーは正確な依存関係を知ることができます。
SOFTUNE Workbenchは、コンパイル/アセンブルされたファイルの依存関係を自動的に更新します。
- 標準で提供されるエディター
- エディターが標準で組み込まれており、キーワードの強調表示や自動インデントなどの多数の機能を提供します。
- サードパーティのエディターと相互運用可能
- 使い慣れたエディタを使用したいという要望に応えて、サードパーティのエディタとの統合も可能です。
- (Mifes V1.0/V3.0,WZエディター、とまる、PowerEditor、Codewright32、TextPAD32など)
- エラージャンプとオンラインヘルプ
- ビルド中に発生したエラーは、画面下部の出力ウィンドウに表示されます。
- タグにジャンプしたり、このウィンドウに表示されているエラーからエラーの詳細を表示したりすることは簡単に可能です。
開発環境は、ファイルを共有する際にソース管理ツールと相互運用したり、ファイル変換ツールを呼び出したりするなど、個々の個人に合わせてカスタマイズできます。
画像ギャラリー