LLC共振コンバーターは、特殊な共振タンク回路を用いてある直流電圧を別の直流電圧に変換する、非常に効率的な絶縁型DC-DCコンバーターのトポロジーです。LLC共振コンバーターは「ソフトスイッチング」に対応しており、トランジスタ両端の電圧または電流がほぼゼロのときにオン/オフすることで、エネルギー損失の大部分を低減します。
以下に、動作の仕組みと従来方式との違いを示します。
LLCという名称は、共振タンクを構成する3つのリアクタンス素子に由来します。
- L (1つ目のL): 直列共振インダクター (Lr)。
- L (2つ目のL): トランスに組み込まれた並列磁化インダクター (Lm)。
- C: 直列共振コンデンサ (Cr)。
これらの部品は高周波フィルターのように機能します。入力される方形波電圧のスイッチング周波数を変えることで、コンバーターはタンク回路のインピーダンスを変化させ、出力電圧を調整します。
LLCコンバーターの独自性を理解するには、最も一般的な2つの代替トポロジーであるハードスイッチング コンバーター (標準的なバックやフルブリッジなど) と位相シフト フルブリッジ (PSFB) コンバーターと比較するとよいでしょう。
- スイッチング機構: ハードスイッチング コンバーターでは、高電流と高電圧が同時に印加された状態でトランジスタをオン/オフするため、大きな発熱とエネルギースパイクが発生します。LLCは一次側でゼロ電圧スイッチング (ZVS) を用い、トランジスタ両端の電圧がすでにゼロのときにのみスイッチングできるようにします。
- 周波数制限: ハードスイッチング損失は周波数に比例して増加するため、従来のコンバーターは過熱を防ぐために100 kHz未満の動作に制限されます。LLCコンバーターは数百kHz、さらには数MHzの領域まで容易にスケールでき、トランスやコンデンサの物理サイズを小型化できます。
- ソフトスイッチング範囲: PSFBはZVSを実現できますが、通常は重負荷または全負荷条件下に限られます。軽負荷時にはこの能力を失い、効率が低下します。LLCの共振タンクは、無負荷から全負荷まで、はるかに広い負荷範囲でZVSを維持します。
- 二次側ダイオード: PSFBでは、二次側の出力整流器に高い電圧ストレスがかかり、逆回復によるエネルギー損失も大きくなります。LLCコンバーターは二次側で本質的にゼロ電流スイッチング (ZCS) を実現し、電流が自然にゼロへ低下するのに合わせて出力ダイオードまたはトランジスタを穏やかにオフすることで、逆回復スパイクを抑制します。
- 制御方式: PSFBは、一定周波数のままトランジスタの位相重なり (デューティサイクル) を変化させて電圧を調整します。LLCコンバーターはデューティサイクルを50%に固定しつつ、動作周波数を動的に変化させて共振曲線上の動作点を上下に移動させます。
LLCという名称は、共振タンクを構成する3つのリアクタンス素子に由来します。
- L (1つ目のL): 直列共振インダクター (Lr)。
- L (2つ目のL): トランスに組み込まれた並列磁化インダクター (Lm)。
- C: 直列共振コンデンサ (Cr)。
これらの部品は高周波フィルターのように機能します。入力される方形波電圧のスイッチング周波数を変えることで、コンバーターはタンク回路のインピーダンスを変化させ、出力電圧を調整します。
LLCコンバーターの独自性を理解するには、最も一般的な2つの代替トポロジーであるハードスイッチング コンバーター (標準的なバックやフルブリッジなど) と位相シフト フルブリッジ (PSFB) コンバーターと比較するとよいでしょう。
- スイッチング機構: ハードスイッチング コンバーターでは、高電流と高電圧が同時に印加された状態でトランジスタをオン/オフするため、大きな発熱とエネルギースパイクが発生します。LLCは一次側でゼロ電圧スイッチング (ZVS) を用い、トランジスタ両端の電圧がすでにゼロのときにのみスイッチングできるようにします。
- 周波数制限: ハードスイッチング損失は周波数に比例して増加するため、従来のコンバーターは過熱を防ぐために100 kHz未満の動作に制限されます。LLCコンバーターは数百kHz、さらには数MHzの領域まで容易にスケールでき、トランスやコンデンサの物理サイズを小型化できます。
- ソフトスイッチング範囲: PSFBはZVSを実現できますが、通常は重負荷または全負荷条件下に限られます。軽負荷時にはこの能力を失い、効率が低下します。LLCの共振タンクは、無負荷から全負荷まで、はるかに広い負荷範囲でZVSを維持します。
- 二次側ダイオード: PSFBでは、二次側の出力整流器に高い電圧ストレスがかかり、逆回復によるエネルギー損失も大きくなります。LLCコンバーターは二次側で本質的にゼロ電流スイッチング (ZCS) を実現し、電流が自然にゼロへ低下するのに合わせて出力ダイオードまたはトランジスタを穏やかにオフすることで、逆回復スパイクを抑制します。
- 制御方式: PSFBは、一定周波数のままトランジスタの位相重なり (デューティサイクル) を変化させて電圧を調整します。LLCコンバーターはデューティサイクルを50%に固定しつつ、動作周波数を動的に変化させて共振曲線上の動作点を上下に移動させます。
現代のパワー エレクトロニクスでは、より高い電力密度、より低い熱プロファイル、そしてこれまでにない効率が求められています。従来の絶縁型DC-DC変換アーキテクチャは、シリコン (Si) MOSFETスイッチ技術に固有のスイッチング損失と材料上の制約により、これらの厳しい要件を満たすのが困難です。
窒化ガリウム (GaN) 高電子移動度トランジスタ (HEMT) をLLC共振コンバーター トポロジーに統合することで、この問題を解決できます。LLCコンバーターは、広い動作範囲にわたってゼロ電圧スイッチング (ZVS) を本質的に実現し、ターンオン損失を最小限に抑えます。シリコンMOSFETをGaNデバイスに置き換えることで、寄生容量を低減し、逆回復損失を排除し、スイッチング周波数を大幅に高めることができます。
電力変換設計は、厳しいスペース制約と厳格な効率規制が求められる時代に入りました。データセンター向け電源装置の80 PLUS TitaniumやRubyなどの業界標準では、ピーク効率96%超が求められます。一方、電気自動車 (EV) の車載充電器では、走行距離を最大化するために重量と体積を最小限に抑える必要があります。
歴史的に見ると、位相シフト フルブリッジやインターリーブ バックブーストなどのハードスイッチング トポロジーが、業界の主力として用いられてきました。しかし、これらのトポロジーは、周波数に比例して増加する大きなスイッチング損失という問題を抱えています。その結果、シリコンベースの設計では、ほとんどの高出力用途において動作周波数が100 kHz未満に制限され、大型で重い磁気部品やコンデンサが必要になります。
ソフトスイッチング トポロジー、特にLLC共振コンバーターは、これらの動作周波数の制約を克服します。窒化ガリウム (GaN) と組み合わせることで、LLC共振コンバーターはマルチメガヘルツ帯域まで効率的に動作できます。この組み合わせにより、電力密度と熱管理効率が大幅に向上します。
LLC共振コンバーターは、共振タンク型DC-DCコンバーター ファミリーの一種です。その名称は、共振コンデンサー (Cr) 、直列共振インダクター (Lr) 、および並列磁化インダクター (Lm) という3つのリアクタンス タンク要素に由来します。これらは通常、絶縁トランスに組み込まれています。
標準的な絶縁型LLC共振コンバーターは、4つの異なる動作ブロックで構成されています。
- 方形波発生器: ハーフブリッジまたはフルブリッジ (上図参照) 構成で、後者は高出力設計ではGaNフルブリッジ コンバーターとして構成されることが多く、DC入力電圧を高周波方形波に変換します。
- 共振タンク: 高周波高調波を除去し、スイッチング周波数に基づいてトランス一次側に正弦波電流を供給します。
- 変圧器: ガルバニック絶縁を提供し、電圧を昇圧または降圧します。
- 整流器: 交流 (AC) を直流 (DC) に変換します。
- フィルター: 整流後の交流電流を平滑化し、安定した直流出力電圧にします。
シリコン パワーMOSFETは、その材料特性によって規定される物理的限界に近づいています。広帯域ギャップ半導体である窒化ガリウム (GaN) は、ソフトスイッチング回路設計を根本的に変える優れた材料特性を備えています。
標準的な絶縁型LLC共振コンバーターは、4つの異なる動作ブロックで構成されています。
- 方形波発生器: ハーフブリッジまたはフルブリッジ (上図参照) 構成で、後者は高出力設計ではGaNフルブリッジ コンバーターとして構成されることが多く、DC入力電圧を高周波方形波に変換します。
- 共振タンク: 高周波高調波を除去し、スイッチング周波数に基づいてトランス一次側に正弦波電流を供給します。
- 変圧器: ガルバニック絶縁を提供し、電圧を昇圧または降圧します。
- 整流器: 交流 (AC) を直流 (DC) に変換します。
- フィルター: 整流後の交流電流を平滑化し、安定した直流出力電圧にします。
シリコン パワーMOSFETは、その材料特性によって規定される物理的限界に近づいています。広帯域ギャップ半導体である窒化ガリウム (GaN) は、ソフトスイッチング回路設計を根本的に変える優れた材料特性を備えています。
シリコンとGaNで設計した同一のLLCコンバーター トポロジーを比較すると、寄生パラメーターの違いが、総合効率、駆動ダイナミクス、最大動作周波数などの主要な設計検討事項に直接影響します。
スイッチの出力容量 (Coss) は、オフ状態にデバイスに蓄えられるエネルギー量を規定します (Eoss = 1/2 × Coss × Vin²) 。LLCコンバーターでは、ZVSによってターンオン損失は解消されますが、Qossは依然として性能に影響します。
- デッドタイム要件: ZVSを実現するには、磁化電流がQossを完全に放電する必要があります。シリコン デバイスはQossが高いため、長いデッドタイム、または高い磁化電流 (Lmが小さい) が必要になります。デッドタイムが長いと最大スイッチング周波数が制限され、実効デューティサイクルが低下します。一方、Lmが小さいと循環電流と導通損失が増加します。
- GaNの利点: GaNトランジスタは、同等のRDS(on) で、Qossを大幅に低減できます。低減量は、比較対象のシリコン デバイスによって異なりますが、多くの場合70~90%の範囲です。これにより、設計者はデッドタイムを数百nsから数十nsまで短縮できます。さらに、Lmを大幅に高く設定できるため、共振タンク内の循環電流損失を低減できます。
シリコンMOSFETのボディダイオードがデッドタイム中、または同期整流中に導通すると、少数キャリア電荷 (Qrr) が蓄積されます。スイッチがハード転流される場合、または急峻な電圧過渡 (dv/dt) が印加される場合、この電荷を除去する必要があります。その結果、大きな逆電流スパイクが発生し、高い電力損失、電圧リンギング、電磁干渉 (EMI) につながります。
GaNトランジスタは、逆回復電荷 (Qrr) がほぼゼロ (無視できるレベル) です。物理的なp-n接合を持たないため、逆伝導は2DEGチャネル内の多数キャリアに完全に依存します。これにより、逆回復損失が除去され、dv/dtに起因する故障からシステムが保護され、二次側での同期整流タイミング制御が簡素化されます。
ゲート電荷 (Qg) は、スイッチ チャネルを完全にオンにするために必要な総電荷を表します。シリコンMOSFETはゲート電荷が大きく、ゲートドライバ回路から大きな駆動電流が必要になります (Pgate = Qg × Vgate × fs) 。
GaNトランジスタのゲート電荷は極めて小さく、比較する部品にもよりますが、一般に同等のシリコン品より数倍低くなります。これによりゲート駆動の消費電力が大幅に低減され、ゲート駆動集積回路 (IC) を過熱させることなくマルチメガヘルツ動作が可能になります。また、ゲートのターンオン/ターンオフ遷移を非常に高速にできます。
スイッチの出力容量 (Coss) は、オフ状態にデバイスに蓄えられるエネルギー量を規定します (Eoss = 1/2 × Coss × Vin²) 。LLCコンバーターでは、ZVSによってターンオン損失は解消されますが、Qossは依然として性能に影響します。
- デッドタイム要件: ZVSを実現するには、磁化電流がQossを完全に放電する必要があります。シリコン デバイスはQossが高いため、長いデッドタイム、または高い磁化電流 (Lmが小さい) が必要になります。デッドタイムが長いと最大スイッチング周波数が制限され、実効デューティサイクルが低下します。一方、Lmが小さいと循環電流と導通損失が増加します。
- GaNの利点: GaNトランジスタは、同等のRDS(on) で、Qossを大幅に低減できます。低減量は、比較対象のシリコン デバイスによって異なりますが、多くの場合70~90%の範囲です。これにより、設計者はデッドタイムを数百nsから数十nsまで短縮できます。さらに、Lmを大幅に高く設定できるため、共振タンク内の循環電流損失を低減できます。
シリコンMOSFETのボディダイオードがデッドタイム中、または同期整流中に導通すると、少数キャリア電荷 (Qrr) が蓄積されます。スイッチがハード転流される場合、または急峻な電圧過渡 (dv/dt) が印加される場合、この電荷を除去する必要があります。その結果、大きな逆電流スパイクが発生し、高い電力損失、電圧リンギング、電磁干渉 (EMI) につながります。
GaNトランジスタは、逆回復電荷 (Qrr) がほぼゼロ (無視できるレベル) です。物理的なp-n接合を持たないため、逆伝導は2DEGチャネル内の多数キャリアに完全に依存します。これにより、逆回復損失が除去され、dv/dtに起因する故障からシステムが保護され、二次側での同期整流タイミング制御が簡素化されます。
ゲート電荷 (Qg) は、スイッチ チャネルを完全にオンにするために必要な総電荷を表します。シリコンMOSFETはゲート電荷が大きく、ゲートドライバ回路から大きな駆動電流が必要になります (Pgate = Qg × Vgate × fs) 。
GaNトランジスタのゲート電荷は極めて小さく、比較する部品にもよりますが、一般に同等のシリコン品より数倍低くなります。これによりゲート駆動の消費電力が大幅に低減され、ゲート駆動集積回路 (IC) を過熱させることなくマルチメガヘルツ動作が可能になります。また、ゲートのターンオン/ターンオフ遷移を非常に高速にできます。
LLCコンバーターにGaNを使用すると、個々の部品効率を超えたシステムレベルの利点が得られます。
GaNデバイスはメガヘルツ帯でもほとんど不利なくクリーンにスイッチングできるため、受動素子の物理サイズを大幅に縮小できます。共振インダクター (Lr) と共振コンデンサー (Cr) の体積は、周波数に反比例して減少します。
さらに、高周波化によりトランスのコア体積が小さくなるため、多層アプリケーションPCBに直接組み込める平面型トランス構成が可能になります。これにより、電源全体の体積を50%~70% 圧縮でき、電力密度を100 W/in³ 超に高められます。
GaNベースのLLCコンバーターは、効率曲線が平坦です。軽負荷では、従来のコンバーターは固定的なスイッチング損失とゲート駆動損失の割合が不釣り合いに大きくなります。GaNの低いゲート電荷と低減されたEossにより、これらの固定損失が最小化され、軽負荷効率を高く維持できます。高負荷時は、循環電流の低減 (Lmを大きくすることで実現) により、導通損失 (I²R) を抑えられます。
全体の電力損失が小さいほど、システムから放熱する必要のある熱量も少なくなります。ヒートシンクは小型化するか、完全に省略できます。代わりに、PCB内の表面実装型サーマル ビアを利用します。内部の接合部温度を低く抑えることで、周囲部品への熱ストレスも低減し、電源ユニットの平均故障間隔 (MTBF) を延ばせます。
GaNデバイスはメガヘルツ帯でもほとんど不利なくクリーンにスイッチングできるため、受動素子の物理サイズを大幅に縮小できます。共振インダクター (Lr) と共振コンデンサー (Cr) の体積は、周波数に反比例して減少します。
さらに、高周波化によりトランスのコア体積が小さくなるため、多層アプリケーションPCBに直接組み込める平面型トランス構成が可能になります。これにより、電源全体の体積を50%~70% 圧縮でき、電力密度を100 W/in³ 超に高められます。
GaNベースのLLCコンバーターは、効率曲線が平坦です。軽負荷では、従来のコンバーターは固定的なスイッチング損失とゲート駆動損失の割合が不釣り合いに大きくなります。GaNの低いゲート電荷と低減されたEossにより、これらの固定損失が最小化され、軽負荷効率を高く維持できます。高負荷時は、循環電流の低減 (Lmを大きくすることで実現) により、導通損失 (I²R) を抑えられます。
全体の電力損失が小さいほど、システムから放熱する必要のある熱量も少なくなります。ヒートシンクは小型化するか、完全に省略できます。代わりに、PCB内の表面実装型サーマル ビアを利用します。内部の接合部温度を低く抑えることで、周囲部品への熱ストレスも低減し、電源ユニットの平均故障間隔 (MTBF) を延ばせます。
GaNのスイッチング性能とLLCのソフトスイッチング動作を組み合わせることで、高効率、小型、軽量が求められる用途に最適です。
ハイパースケール データセンターや高出力AIサーバー クラスターでは、運用コストと冷却要件を最小限に抑えるため、高効率な電力インフラが必要です。業界のオープン標準 (例: Open Compute Project OCP ORV3) では、48 V DCの電力分配アーキテクチャへの移行が規定されています。
GaN LLC共振コンバーターは、一次の力率改善 (PFC) 段からの400 V DC入力を、安定化された48 Vまたは12 Vの中間バスへ降圧する用途で広く使用されています。このアーキテクチャにより、80 PLUS TitaniumおよびRubyの準拠に必要な97% 以上の効率を実現します。
車載充電器は、家庭用または業務用のAC系統電力を、高電圧の駆動用バッテリー パック (通常400 Vまたは800 V) を充電するための電力に変換する必要があります。車内スペースは限られており、重量が1 kg増えるごとに車両の航続距離は直接低下します。
GaN双方向スイッチ (BDS) を用いた単段トポロジーを採用しない設計では、高周波GaN LLCコンバーターにより、絶縁トランスおよびEMIフィルター部品の小型化が可能です。これによりOBCの筐体を小型化でき、車両重量を低減しつつ、車両の液冷ループへの効率的な放熱を確保できます。
通信基地局やその他の通信機器には、高電圧の配電ラインを標準の -48 V DC通信バスへ変換できる絶縁型DC-DCコンバーター (ブリック) が必要です。これらのモジュールは、アクティブなファン冷却が故障しやすい過酷な屋外環境で動作します。
GaN LLCコンバーターは、伝導冷却構成でも信頼性高く動作し、封止材とスペースを最小限に抑えつつ、高い周囲動作温度条件にも耐えられます。
超薄型OLEDテレビから高出力USB-PD 3.1ノートパソコン用充電器 (140 W~240 W) まで、消費者はポケットサイズの充電器を求めています。GaN LLCトポロジーにより、これらのアダプターは高周波 (100~500 kHz) で動作でき、かさばる電源ブリックを洗練されたコンパクトな旅行用アクセサリーへと変えられます。
ハイパースケール データセンターや高出力AIサーバー クラスターでは、運用コストと冷却要件を最小限に抑えるため、高効率な電力インフラが必要です。業界のオープン標準 (例: Open Compute Project OCP ORV3) では、48 V DCの電力分配アーキテクチャへの移行が規定されています。
GaN LLC共振コンバーターは、一次の力率改善 (PFC) 段からの400 V DC入力を、安定化された48 Vまたは12 Vの中間バスへ降圧する用途で広く使用されています。このアーキテクチャにより、80 PLUS TitaniumおよびRubyの準拠に必要な97% 以上の効率を実現します。
車載充電器は、家庭用または業務用のAC系統電力を、高電圧の駆動用バッテリー パック (通常400 Vまたは800 V) を充電するための電力に変換する必要があります。車内スペースは限られており、重量が1 kg増えるごとに車両の航続距離は直接低下します。
GaN双方向スイッチ (BDS) を用いた単段トポロジーを採用しない設計では、高周波GaN LLCコンバーターにより、絶縁トランスおよびEMIフィルター部品の小型化が可能です。これによりOBCの筐体を小型化でき、車両重量を低減しつつ、車両の液冷ループへの効率的な放熱を確保できます。
通信基地局やその他の通信機器には、高電圧の配電ラインを標準の -48 V DC通信バスへ変換できる絶縁型DC-DCコンバーター (ブリック) が必要です。これらのモジュールは、アクティブなファン冷却が故障しやすい過酷な屋外環境で動作します。
GaN LLCコンバーターは、伝導冷却構成でも信頼性高く動作し、封止材とスペースを最小限に抑えつつ、高い周囲動作温度条件にも耐えられます。
超薄型OLEDテレビから高出力USB-PD 3.1ノートパソコン用充電器 (140 W~240 W) まで、消費者はポケットサイズの充電器を求めています。GaN LLCトポロジーにより、これらのアダプターは高周波 (100~500 kHz) で動作でき、かさばる電源ブリックを洗練されたコンパクトな旅行用アクセサリーへと変えられます。
GaN駆動LLC共振コンバーターは、絶縁型DC-DC電源管理および共振コンバーター設計における大きな進化を象徴するものです。LLCトポロジーのソフトスイッチング特性と、窒化ガリウム (GaN) トランジスタの低い寄生電荷および高い電子移動度を組み合わせることで、エンジニアはシリコンMOSFETの制約に起因する従来の性能トレードオフを回避できます。
逆回復損失の排除に加え、出力電荷 (Qoss) およびゲート電荷 (Qg) を大幅に低減することで、従来設計より数倍高いスイッチング周波数でも信頼性の高い高効率動作が可能になります。これにより、受動磁性部品の小型化、熱設計負荷の低減、優れた電力密度などのシステムレベルのメリットが得られ、この組み合わせは現代の高性能電源設計における有力なアーキテクチャとなります。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
LLC共振コンバーターとは何ですか?
これは、2つのインダクターと1つのコンデンサーで構成される共振回路を用いて電圧と電流を整形し、ソフトスイッチングを可能にする高効率DC/DCコンバーター トポロジーです。
LLCコンバーターの主な構成要素は何ですか?
一次側パワー スイッチ、共振タンク、高周波絶縁トランス、出力整流器、およびフィルターで構成されます。
「ソフトスイッチング」とは何ですか?
これは、素子両端の電圧または電流がゼロのときにトランジスタをオン/オフするスイッチング手法であり、スイッチング損失を大幅に低減します。
ゼロ電圧スイッチング (ZVS) とは何ですか?
ZVSは、スイッチング素子をオンする前に素子両端の電圧がゼロまで低下することで、スイッチング損失を排除できる現象です。
ゼロ電流スイッチング (ZCS) とは何ですか?
ZCSは、スイッチング素子がオフになる前に素子を流れる電流がゼロまで低下することで、大きな電流スパイクを防ぎ、電磁干渉 (EMI) を低減します。
LLCトポロジーが普及しているのはなぜですか?
広い入力電圧変動および負荷変動の範囲でも高効率を維持し、かさばる出力インダクターが不要になるため、基板スペースを削減できます。
「L-L-C」は何を表しますか?
これは、共振タンク内の2つの誘導要素 (共振インダクター (LR) と磁化インダクター (LM) ) と、1つの容量要素 (共振コンデンサー (CR)) を表します。
共振タンクとは何ですか?
これは、一次側スイッチング ブリッジと絶縁トランスの間に位置する、LLC共振コンバーターのエネルギー蓄積および波形整形部です。