効率的なエネルギー管理のための双方向充電
双方向充電により、車両からグリッドや家庭へのエネルギーの流れが可能になります。この技術により、EVが移動式エネルギー貯蔵ユニットとして機能する可能性が解き放たれ、グリッドの安定性に貢献し、効率的なエネルギー管理が可能になります。
2025/07/03
より持続可能な未来に向けて進む中、電気自動車 (EV) は、環境意識の高い消費者にとってますます人気のある選択肢になりつつあります。しかし、EVの台頭に伴い、自宅で効率的かつ便利に充電するという課題が生じています。
自宅で電気自動車のシームレスで効率的な充電体験ができれば素晴らしいと思いませんか? コンパクトで便利なソリューションがあります。電気自動車を充電しながら、電動自転車、電動スクーター、洗濯機、その他の家電製品やデバイスに電力を供給できることを想像してみてください。
電気自動車の双方向充電は、電気自動車を追加のエネルギー貯蔵システムに変え、余分な電力を節約して必要なときに利用できるようにする大きな機会を提供します。これにより、電気自動車のバッテリーを他のデバイスのエネルギー供給源として使用できます。この技術により、バッテリーの充電と放電の両方が可能になり、これはスマートDC充電の重要かつ革新的な側面です。太陽光発電を活用した住宅用ソリューションでは、ドライバーの自立性を高め、スマートグリッドの安定化にさらに貢献します。電力は2方向に流れることができ、電力不足の解消、一般家庭の電力バッファー、さらには将来的にはV2G (Vehicle-to-Grid) オプションによる電力のグリッドへの再販など、さまざまなユースケースに対応できます。つまり、この電気自動車の充電技術により、バッテリーから未使用のエネルギーを電力網に戻すことが可能になるのです。そして、車両のバッテリーは非常に大きなパワー バンクのように機能することができます。
インフィニオンの双方向充電ソリューションにより、電気自動車ユーザーは、自宅で太陽光発電を使用して低コストで充電すると同時に、車両をバッファー ストレージ システムとして使用することができます。これを実現するため、インフィニオンは協力会社と提携し、電源とエネルギー管理ソリューションの3in-1システムを開発しました。このシステムは、ソーラー ユニット、家庭用ストレージ、充電ステーションを統合しています。双方向インバーターのおかげで、車はバッファー ストレージ ユニットまたは家庭のバックアップ電源にもなりました。将来的には、双方向のエネルギーフローにより、V2H (Vehicle-to-Home) およびV2G (Vehicle-to-Grid) ソリューションをさらに実現することが可能になります。
※太陽光発電の余剰電力のみで充電設定が可能です。
従来の家庭用充電システムは、多くの場合、かさばって非効率的で、機能が制限されています。日本企業の オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 は、インフィニオンと共同でKPEP-Aシリーズを開発しました。この革新的な技術は、 インフィニオンのCoolGaN™技術 と独自の制御技術を組み合わせたもので、再生可能エネルギー源、グリッド、電気自動車のバッテリー間での双方向のV2X充電と放電を可能にします。
「KPEP-Aシリーズ」は、従来の充電器・放電器に比べてサイズ・重量を60%削減し、充電能力を6 kWに抑えた、国内最小・最軽量(注1)のマルチV2Xシステムです。インフィニオンのCoolGaN™ソリューションの統合により、V2Xシステムの電力効率は軽負荷で10%以上、定格負荷で約4%向上しました。新しいシステムは、効率を向上させサイズと重量を減らすことにより、設置とメンテナンスを容易にすると同時に、よりエレガントなデザインを可能にし、設置場所の選択肢を広げます。
インフィニオンのCoolGaN™技術は、窒化ガリウム (GaN) をベースとしており、従来のシリコン ベースのソリューションと比較して、より高い電力効率、小型化、軽量化を実現しています。この技術により、KPEP-Aシリーズなど、より効率的でコンパクトな電力システムの開発が可能になります
(注1) 2022年12月現在、パワー コンディショナー メーカーから開示しているEV・PHEV用製品情報からオムロン調べによる
V2X充電システムは、家庭用エネルギーシステムに広範なメリットをもたらし、住宅所有者はエネルギー使用量を最適化し、二酸化炭素排出量を削減することができます。エネルギーの使用と貯蔵についての考え方を変えることで、このテクノロジーは、より持続可能な未来を創造する上で重要な役割を果たす可能性を秘めています。
テクノロジーがさまざまな業界に与える影響を進化させる中、 インフィニオンの革新的なGaNテクノロジー は、充電の未来に革命を起こす準備ができています。GaNテクノロジーは、より高速な充電速度、より高い電力密度、よりコンパクトな設計を可能にする能力を備えており、充電環境に変革を起こします。電動モビリティの未来を体験する準備をしてください!