インフィニオンのパワー エレクトロニクスが効率的な充電ネットワークと脱炭素化への道を開く
バッテリー駆動の電気自動車は、電動自転車から大型トラックまで、持続可能なモビリティを推進しています。しかしながら、eモビリティの機会を活用するにはいくつかの条件を満たす必要があります。
電力は再生可能エネルギー源から供給される必要があるだけでなく、車両も手頃な価格でなければなりません。また、充電ポイントが包括的なネットワークが利用可能で、充電時間が短く、従来車両に燃料を補給するのと同等なものであることが重要です。パワー エレクトロニクスのマーケット リーダーであるインフィニオンは、ユビキタスでエネルギー効率の高い充電インフラの実現に貢献し、この分野で重要な役割を果たしています。
重要な充電インフラの拡大を推進
電気自動車やトラック、バスの充電インフラは、大きな進歩を遂げています。世界的には目覚ましい進歩を遂げており、公共充電ポイントは2024年に1,200万カ所以上が設置されており、中国では約1,000万カ所、欧州では約170万カ所、北米では約43万カ所に設置されています。
今後数年間で、エネルギー効率が高く急速充電可能なインフラストラクチャーの広範なネットワークは、輸送の電化目標を達成の主要な要因となるでしょう。地方政府のイニシアチブは、相互運用可能な決済ソリューションを備えた公共充電インフラストラクチャーを定義して設置し、ユーザーにシームレスなエクスペリエンスとクリーンなモビリティを提供することを目的としています。
同時に、充電ポイントだけでなく、車両自体も可能な限りエネルギー効率の高い運転と充電を行う必要があります。充電ステーションの種類は、ユーザーが自宅、職場、外出先など、どこで充電するか、どのくらいの時間があるかによって異なります。
SiCベースのデバイスなどのインフィニオン製品およびソリューションは、急速充電の鍵となります。インフィニオンの完全なワンストップショップ ソリューションとディスクリートは、電力変換、マイクロコントローラー、セキュリティおよび補助電源、さらには通信など、製品の全範囲をカバーしています。
電気自動車の充電には、直流 (DC) または交流 (AC) のいずれかを使用できます。しかし、電気自動車のドライブトレインには直流電流が必要なため、交流を変換する必要があります。DCへの変換が行われる場所に応じて、オンボードとオフボードの2つの充電モードがあり、どちらも速度 (DC充電) と低コスト (AC充電) の点で利点があります。
AC充電器は、コンセントまたは充電ステーションから車両にAC電力を供給し、車載充電器がそれをDC電力に変換してバッテリーを充電します。逆に、DCオフボード チャージャーは、内部でAC電源をDC電源に変換し、それを車両に供給してバッテリーを直接充電します
インフィニオンの半導体は、オンボードとオフボードの両方の充電設計を駆動します。ディスクリートでもモジュールでも、従来のシリコン (Si) ベースまたは最先端のSiCトポロジー ベースの製品でも、ユーザーは市場をリードするパワー半導体サプライヤーであるインフィニオンの幅広いポートフォリオから選択して、EV充電インフラストラクチャーの拡大を推進することができます。
充電方法の選択は、利用可能なインフラストラクチャー、充電時間、車両のバッテリー容量、エンドユーザーの好みなど、さまざまな要因によって異なります。
- 自宅での充電
家庭用充電の場合、ほとんどのケースで住宅所有者はガレージまたは家の外のどこかに充電ステーション (ウォール ボックス) を設置します。充電ケーブルを接続するだけで、電気自動車は一晩中充電されます。ここでのトレンドは太陽光発電です。ますます多くの住宅所有者が屋根からの太陽光発電を使用して電気自動車を充電しています。これらは、太陽光発電システムや充電ステーション、エネルギー管理システムを使用しています。エネルギー貯蔵ユニットを追加すると、光がたくさんある日中の充電からの独立性を確立するのに役立ちます。 - 外出先での公共充電
特に長時間の出張や旅行では、高速道路などの公共の充電インフラを利用する必要があります。このような場合、充電速度が重要です。今日一般的な電気自動車は、すでにバッテリー容量の約80%を10分以内に充電できます。これは、内燃機関を搭載した従来の自動車に燃料を補給することに匹敵します。
- 職場での充電
別オプションとして、職場において雇用主が提供する充電インフラストラクチャーを利用して行う充電です。車のユーザーは自分の充電ケーブルだけが必要です。
あらゆるタイプの電気自動車に適した半導体
インフィニオンは、CharINイニシアチブ (Charging Interface Initiative e.V.) のメンバーです。この世界的な取り組みの目標は、あらゆるタイプのバッテリー駆動電気自動車のためのグローバルな充電インフラ規格を開発、確立、推進することです。
インフィニオンの半導体ソリューションは、純粋な電気自動車、プラグイン ハイブリッド車、48 V技術を搭載したマイルド ハイブリッド車など、あらゆるタイプの電気自動車に適しています。さらにインフィニオンのコンポーネントは、新しい水素技術に基づく車両もカバーしています。
インフィニオンの統合コンポーネントは、車載充電器、DC-DCコンバーター、バッテリー管理ユニット、ドライブトレイン コントローラー、電気ブレーキ システム、パワー ステアリング、エアコン、サーマル マネージメント、リアライト コントロール、ワイパー、ウィンドウ リフトなど、電気自動車に典型的なコントローラーとシステムの中核的な構成要素です。インフィニオンは、HybridPACK™ Drive IGBTパワー モジュールや、AURIX™マイクロコントローラー、EiceDRIVER™ドライバーICに加え、その他センサーやマイクロコントローラー、パワー半導体、Wi-Fi®/Bluetooth®接続ソリューションなど、多数の製品ファミリーを提供しています。
e-モビリティ アプリケーション向けのポートフォリオをご覧ください。