近年、電気自動車 (EV) 業界は、持続可能性とよりクリーンな輸送への世界的なシフトに牽引されて、目覚ましい成長を遂げています。EVが普及するにつれ、充電インフラのアクセシビリティと利便性に対処することが重要になってきます。高度な急速充電システムなどの革新的なソリューションが登場し、スーパーマーケット、DIYショップ、家具店などの公共の場所でのEV充電の実用性が向上しています。
買い物をしながら電気自動車を充電したいドライバーにとって、小売店の目的地に充電ステーションがあることは、大きな変革をもたらしています。充電ステーションにさらに移動する必要がなくなり、EV充電が消費者の日常生活にシームレスに統合されます。これにより、EVの普及が促進されるだけでなく、よりクリーンな交通手段を通じて温室効果ガスの排出削減にも貢献します。
しかし、急速充電ステーションの設置は、店舗のオーナーやショッピング センターの運営者にとって大きな課題となっています。多くの場合、ケーブル敷設のための土工や基礎の打設など、大規模な建設作業が伴います。これらの建設要件は、小売環境でのEV充電インフラストラクチャの広範な採用を妨げています。
- 革新的な充電ソリューション
これらの課題に対処するために、業界は新しいソリューションを開発しています。その答えの1つが、 アルピトロニックの革新的なEV充電ソリューションです。これは、EVドライバーと小売業の両方の利便性を最大化しながら、建設需要を最小限に抑えるように設計されています。 - 静かで簡単に展開可能
このソリューションの注目すべき特徴の1つは、騒音レベルが非常に低く、近隣住民への妨害を最小限に抑えることです。この特性は、EV充電インフラを都市部や郊外に拡大するために重要です。
- 効率のためのデュアル充電ポート
このソリューションは通常、デュアル充電ポートを備えており、柔軟性と効率性を提供します。このソリューションは、1台の車両に高出力で充電したり、2台の車両を低コストで同時に充電することもできます。このデュアル充電機能は、食料品の買い物中の迅速なチャージから、長距離の移動のための長時間の充電セッションまで、さまざまなシナリオに対応します。
南チロルのメーカー であるAlpitronic は、電気自動車用の初の双方向50 kW (2 x 25 kW) DC充電ステーション を開発しました。ハイパーチャージャーHYC50は、最初の壁掛け型システムです。50 dBA未満の超低騒音レベルを特長としています。ハイパーチャージャーは、住宅地またはその近くでも操作ができ、必要な建設措置が大幅に少なくなります。
ハイパーチャージャーには2つの急速充電ポートがあり、50 kWで1台の車両を充電するか、25 kWで2台の車両を同時に充電するために使用できます。このデバイスは、SiCパワー モジュールMOSFET 1Bおよび2BとインフィニオンのEiceDRIVER™ X3の組み合わせをベースとしています。
インフィニオンのCoolSiC™技術を使用することで、電力密度が50%向上し、ノイズレベルが65 dBから50 dB未満に減少しました。重量が100 kg未満のコンパクトな設計により、補強基礎などの大きな追加工事をすることなく、駐車場やスーパーマーケットの壁面に展開することができます。
この充電ソリューションには、インフィニオンの最先端技術が組み込まれており、優れた性能を発揮します。高度なパワー モジュールと最先端のドライバー テクノロジーを組み合わせて利用しています。この組み合わせにより、電力密度が向上し、ノイズが低減されるため、コンパクトで効率的な充電ソリューションが実現します。
たとえばインフィニオンの次の製品は、急速充電の技術ソリューションに統合されています。
これらの革新的な急速充電ソリューションは、小売環境での超高速EV充電を利用可能で実用的なものにする上で大きな飛躍を遂げています。建設要件の削減、騒音への影響の最小化、汎用性の高いデュアル充電機能により、EVドライバーが買い物をしながら簡単に車両を充電できる未来への道を切り開き、より持続可能で便利な交通エコシステムに貢献しています。EV業界が進化し続ける中、これらのイノベーションは、電動モビリティの未来を形作る上で極めて重要な役割を果たすでしょう。