暮らしの中に、AIを。
スマート リビングとは、住宅やヘルス機器からスマートフォン、ウェアラブルまで、AIを日々の暮らしにより身近なものにすることです。インフィニオンは、センサー、マイクロコントローラー、電源ソリューション、接続性、セキュリティ、エッジAIを組み合わせることで、周囲の世界を感知し、理解し、対応できるデバイスを実現します。その結果、より直感的で、より健康的で、より安全で、より持続可能な体験が実現する。
2026/10/28
自分の習慣に合わせて自動的に調整される家で目覚めることを想像してみてください。ウェアラブルはすでに睡眠の質を分析し、その日の過ごし方に合わせて、一人ひとりに最適なアドバイスを提供してくれます。スマートフォンは、ユーザーの状況を理解し、機密性の高いデータを守りながら、必要なサポートを先回りして提供します。これはもはやSFではありません。テクノロジーを意識することなく日々の暮らしに自然に溶け込む、そんな体験を実現します。
AIによるインテリジェンスは、私たちが日常的に使うデバイスへと、ますます広がっています。デバイスは、単にデータを収集してクラウドに送信するだけでなく、エッジAIを活用してデバイス上で情報を処理し、リアルタイムで判断して、自律的に動作できるようになっています。次世代のスマート リビングは、単にデバイスがつながるだけではありません。その鍵となるのが、必要な場所で必要なときに機能するAIです。
すでに今日、身近なモノに組み込まれたAIが、私たちの暮らしをより豊かで便利にするさまざまな活用例が生まれています。中国語の取扱説明書を翻訳してくれるスマートグラス、その日の運動に合ったウォームアップ方法を提案してくれるスマートウォッチ、ケーキの作り方を一つひとつ案内してくれるスマートスピーカー、そして帰宅を認識し、好みに合わせて家の環境を自動で調整してくれるスマートホームなどがあります。その仕組みを活用した、もう一つの興味深い事例を動画でご覧ください。
世界のコネクテッドIoTデバイスは、2030年までに390億台に達し、2035年には500億台を超えると予測されています。これらのデバイスは一つひとつがデータを生み出し、インテリジェントにつながる新たな体験の可能性を広げています。
AIを活用したビルやエネルギー管理システムにより、年間で300 TWhもの電力を削減できる可能性があります。これは、オーストラリアとニュージーランドを合わせた電力消費量にほぼ相当します。
世界では現在、65歳以上の人口が22億人に達しています。
コネクテッド デバイスは、私たちの日常生活にますます浸透しています。しかし、単につながるだけでは十分ではありません。住宅やヘルス機器、パーソナル機器、インテリジェント マシンが、これまで以上に多くのデータを生み出すなか、重要なのは、そのデータをインテリジェンスへと変えることです。つまり、状況を理解し、プライバシーを守りながら、リアルタイムで判断できるシステムが求められています。
課題
現代の住宅には、サーモスタットやセキュリティ カメラ、照明システム、家電など、さまざまなスマートデバイスが普及しています。しかし、その多くは異なるメーカーによって提供され、それぞれ独自のアプリや仕組みで個別に動作しています。その結果、快適性や安全性、省エネを実現するには、設定を調整したり、複数のアプリを切り替えたりするなど、手間がかかることも少なくありません。また、問題を未然に防ぐのではなく、発生してから対応することになりがちです。
ソリューション
スマートホームは、単にデバイスがつながるだけのものから、よりインテリジェントな環境へと進化しています。しかし、規格の違いや複雑な設定、データ セキュリティへの懸念は、依然として普及に向けた課題となっています。Connectivity Standards Allianceが提供するロイヤリティフリーの標準規格であるMatter 1.5.1は、これらの課題に対処するものです。インフィニオンをはじめとする600社以上の企業に支援されているMatterは、スマートホームの使いやすさ、相互運用性、セキュリティ、持続可能性の向上に貢献しています。
課題
スマートホーム機器に求められる要件が高度化する中、メーカーが直面する課題も増えています。より多くの機能と高いインテリジェンスを備え、住む人の暮らしをより快適にするために自ら判断することが求められます。同時に、利用者に意識させることなく自然に動作しながら、外部からの不正アクセスを防ぐ高いセキュリティも欠かせません。
ソリューション
成功の鍵は、もはや個々のチップの性能だけではありません。センサー、コンピューティング、通信、電源管理、セキュリティ、ソフトウェアをシームレスに統合することが重要です。600社以上が支持するロイヤリティフリーの標準規格Matterは、メーカーの異なる製品同士でも相互に連携できる製品開発の共通基盤となります。インフィニオンは、インテリジェントな暮らしを実現するシステムの中核を担っています。インフィニオンは、スマートホームのユースケースに関する深い知見に加え、最適化されたハードウェアとソフトウェア、AIに特化した幅広い製品・ソリューション、そして専門性の高いパートナー ネットワークを組み合わせて提供しています。これにより、お客様はAIアプリケーションを迅速に市場投入し、製品へのAI導入を加速させることができます。
課題
高齢化が進み、慢性疾患が増加するなか、医療システムへの負担はますます大きくなっています。従来の医療は定期的な診察に頼ることが多く、予防や早期介入の機会が限られています。多くの高齢者は、できるだけ長く自立した生活を続けたいと考えています。しかし、その一方で、継続的な医療を受ける機会が限られてしまうこともあります。一方、健康状態を継続的にモニタリングするには、心拍数や睡眠パターン、活動量など、非常にプライベートなデータを収集する必要があります。こうした情報をクラウドに送信する際には、データ プライバシーに関する懸念も生じます。
ソリューション
医医療は、より個人に合わせた、予防的かつデータ主導のものへと進化しています。スマートヘルス機器は、継続的に収集した健康データを、健康管理に役立つ有益な情報へと変えることができます。ウェアラブル デバイスは、バイタル サインや活動量、睡眠、呼吸パターンなどをモニタリングします。これにより、自分の健康状態をより深く理解し、適切な判断を行い、潜在的な問題にも早期に気づくことができます。高度な在宅医療ソリューションは、利用者の自立性を高め、セルフケアへの積極的な参加を促進することもできます。エッジAIは、機密データをデバイス上で直接処理することで、迅速な対応を可能にすると同時に、患者のプライバシー保護にも役立ちます。
課題
スマートヘルス機器は、人々の健康を支えるうえで重要な役割を果たします。一方で、その製品開発にはさまざまな要素が複雑に関わるため、メーカーは設計時に多くの点を考慮する必要があります。健康状態を継続的にモニタリングするには、心拍数や睡眠パターン、活動量など、非常にプライベートなデータを収集する必要があります。こうした情報をクラウドに送信することは、データ プライバシーに対する懸念にもつながります。そのためメーカーには、正確なセンシング、安全なデータ処理、安定した通信、長いバッテリー駆動時間に加え、コンパクトな設計の中に高い機能性を実現することが求められます。
ソリューション
ヘルスケア機器メーカーがこうしたメリットを実現するには、個々の部品だけでは十分ではありません。インフィニオンは、センサーやマイクロコントローラー、アクチュエーター、コネクティビティ、セキュリティ ソリューション、ソフトウェアを、エッジAI機能と組み合わせて提供しています。エッジAIは、機密データをデバイス上で直接処理することで、迅速な対応を可能にすると同時に、患者のプライバシー保護にも役立ちます。この幅広い製品群は、メーカーが主要な設計上の課題を克服し、信頼性が高く、エネルギー効率に優れ、リアルタイムで反応するインテリジェントな医療機器を開発するのに役立ちます。
課題
瞬時の応答、状況に応じた的確な理解、高いセキュリティ、長時間のバッテリー駆動を実現しながら、さらに小型で持ち運びやすいデバイスへと進化しています。スマート リビング機器に求められるこれらの要件は、両立が難しい場合も少なくありません。デバイスがより高速でスマートになり、一人ひとりに最適化されるほど、より高い処理能力とデータ保護が必要になります。その結果、デバイスの大型化やコストの上昇につながることも少なくありません。同時に、スマート リビング機器のメーカーが対応すべき課題も、ますます複雑になっています。
ソリューション
スマート リビング機器は、私たちの日常生活を大きく変えつつあります。消費者は、直感的な操作性や優れた応答性、省エネ性能、そして安心して使えるセキュリティを求めています。インフィニオンは、これらのデバイスの基盤となる重要な構成要素を提供しています。「見る」ことや「聞く」ことを可能にするセンサーから、エッジAIを実現するマイクロコントローラーまで、インフィニオンのマイクロエレクトロニクスに関する専門知識は、設計者がインテリジェントに感知、処理、応答できるスマート製品を開発するのに役立ちます。
課題
AIは、これまでにないスピードと規模で、スマートホーム、ウェアラブル、スマートフォン、ヘルスデバイスを進化させています。メーカーがこうした変化に対応していくには、ますます複雑化するハードウェアとソフトウェアを組み合わせ、使いこなすことが求められます。インテリジェントな製品には、周囲の状況を検知し、データを理解して判断し、適切に動作することが求められます。同時に、性能、エネルギー効率、コネクティビティ、セキュリティ、プライバシーといった高度な要件にも対応する必要があります。あらゆるレイヤーで必要となるAIの専門知識やモデル、システムに関する知識を身につけることは、大きな課題となります。
ソリューション
インフィニオンは、メーカーがAIの可能性を活かし、インテリジェントな製品として形にすることを支援します。インフィニオンは、センサー、マイクロコントローラー、パワー、コネクティビティ、セキュリティの各ソリューションと、AIのユースケースに関する深い知見を組み合わせ、ハードウェアとソフトウェアを最適化して提供しています。AI対応製品、エンドツーエンドの機械学習プラットフォーム、そして幅広い専門パートナー ネットワークを組み合わせることで、開発をシンプルにし、構想から市場投入までの時間短縮を支援します。
次世代のインテリジェント製品を、共に形にしていきましょう。
スマートな暮らしはまだ始まったばかりです。単にデバイスがつながるだけではありません。複雑な操作ではなく、直感的に使える体験を生み出すことが重要です。無駄を抑え、効率性を高めること。画一的ではなく、一人ひとりに合った体験を提供すること。そして、安心して利用できることが重要です。
日常生活のより身近なところにインテリジェンスを取り入れることで、人々の暮らし方や働き方、テクノロジーとの関わり方を変革しています。そして、より快適で健康的、安全かつ持続可能な社会の実現に貢献しています。
私たちは、次の未来を形づくっています。それは、テクノロジーが世界をつなぐだけでなく、私たちを取り巻く状況を真に理解する未来です。
それがスマート リビングです。こうして、私たちは日々の暮らしをより豊かにしていきます。
スマート リビングとは何でしょうか?
スマート リビングとは、インフィニオンが日常の機器、家庭、健康製品、家電製品にインテリジェンスを導入するために用いるアプローチです。インフィニオンは、センサー、マイクロコントローラー、コネクティビティ、セキュリティ、エッジAIを組み合わせることで、周囲の環境をリアルタイムに検知・理解し、適切に対応できるデバイスの実現を支えています。
スマート リビングとIoTの違いは何ですか?
従来のIoTでは、デバイスをネットワークにつなぎ、収集したデータをクラウドに送信して処理します。スマート リビングは、エッジAIを活用してデバイス上で直接データを処理することで、さらに進化します。クラウドに常時接続することなく、より迅速で、プライバシーに配慮した、自律的な判断が可能になります。
半導体はエッジAIやスマート リビングにおいてどのような役割を果たしますか?
センサー、マイクロコントローラー、接続チップ、セキュリティチップなどの半導体は、エッジAIとスマートリビングの基盤となります。インフィニオンは、デバイスが周囲の環境を感知し、データをローカルで処理し、ユーザーのプライバシーを保護することを可能にする半導体技術を提供しています。
デバイス上でのデータ処理が、なぜプライバシー保護に重要なのですか?
エッジAIによって実現されるデバイス上でのデータ処理は、健康データや個人の習慣といった機密情報をクラウドに送信するのではなく、デバイス自体に保持します。これにより、プライバシーに関するリスクを軽減し、ユーザー自身がデータをより適切に管理できるようになります。
業界屈指の幅広いセンサー、マイクロコントローラー、接続ソリューション、セキュリティ ソリューションのポートフォリオに加え、エッジAIにおける深いアプリケーションノウハウを組み合わせることで、センサーからエッジまで、お客様のアプリケーションが求める通りのインテリジェントデバイスを柔軟に設計できます。