貴社名

一筋の太陽の光を一杯のコーヒーに変える

電気は、料理、照明、移動手段、AIとの会話など、私たちの生活のあらゆる面で中心的な役割を果たしています。しかし、増加する電力需要をCO2ニュートラルな方法で管理するには、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーに頼らざるを得ません。

電力インフラ
記事

私たちはコーヒーやお茶で一日を始めます。自宅で仕事をしている場合、数時間するとキッチンに来て間食のために冷蔵庫を開けるでしょう。午前中は、プレゼンテーションを最終決定するためにオンラインで調査を行います。正午頃になると、炊飯器を使って手早く昼食を作ります。これらのアプリケーションには共通点が一つあります。それは、動作するために電気が必要だということです。

電気はますます私たちの生活の中心になりつつあります。私たちは、日常生活のあらゆるニーズを満たすために電気に依存しています。人工知能や、産業プロセスの電化、電気自動車の普及拡大、そして気候変動による建物の冷房需要の増加などが、電気の需要増加の一因となっています。

国際エネルギー機関 (IEA) は、今後5年間で世界の電力消費量が5,400 TWh増加し、約33,600 TWhに達すると予測しています。

世界の電力消費量

電力エネルギーは、光、運動、熱に簡単に変換できるため、最も高品質で柔軟性の高いエネルギー形態です。しかし、CO2ニュートラルな方法で電力需要の増加に対応するためには、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーに目を向ける必要があります。

太陽光線はどのようにして電気エネルギーに変換されるのでしょう?以下のアニメーションは、その仕組みを示しています。

  • 太陽光発電 (PV) ソーラーパネルは、太陽光をエネルギー源として直流 (DC) 電流を生成します。
  • 太陽光中の光子 (フォトン) は、太陽電池層のさまざまな電気特性にエネルギーを与え、電場を作り出して発電します。
  • ソーラーパネルは光線からエネルギーを生成するために使用されますが、そのエネルギーを使用可能な電気エネルギーに変換するにはインバーターが必要です。
  • インバーターは、ソーラーパネルと電力網 (グリッド) の間をつなぐものです。
  • ソーラーパネルによって生成された直流 (DC) 電流を交流 (AC) 電流に変換し、そこから送電網に供給して、最終的にはコーヒー マシンなどの消費者向けアプリケーションで使用されます。

インフィニオンは、住宅用システム向けの数ワットから数キロワットの小規模なものから、商業用および公益事業規模のアプリケーション向けの数メガ ワットの大規模なものまで、インバーター設計向けの幅広いコンポーネントを提供しています。

住宅用太陽光発電システムは、太陽光を家庭で使えるクリーンで手頃な価格の電力に変換します。インフィニオンは、電力変換、インバーター制御、エネルギー管理用の半導体を提供することで、この技術をサポートしています。インフィニオンのシリコン、炭化ケイ素、窒化ガリウムをベースとした半導体は、太陽光発電システムのエネルギー効率、信頼性、コスト効率の向上に貢献します。

世界の電力消費量

大規模な太陽光発電所は、公共の電力網に電力を供給します。太陽光発電所は、少なくとも1 MWの容量を持つ大規模な太陽光パネル群で構成されています。生成された直流電流は、複数の巨大なインバーターによって変換されます。

インフィニオンが開発したシリコンおよび炭化ケイ素をベースとしたパワー半導体は、最大99.2%という非常に効率的な電力変換を実現します。これは、電力変換時に失われるエネルギーが1パーセント未満であることを意味します。

世界の電力消費量

最新のパワー半導体は、炭化ケイ素 (SiC) や窒化ガリウム (GaN) のような特別なウェハー材料で作られており、エネルギー効率を最適化するという特性を持っています。その構造と特性により、より高い電圧と周波数を処理し、より高い温度でもスムーズに機能します。このことから、ソーラー インバーターなどのさまざまな電力アプリケーションに最適です。

SiCが設計の大幅な小型化を実現した顕著な例は、太陽光発電システムのセントラル インバーター、またはストリング インバーターです。インフィニオンのCoolSiC™ MOSFETは電力密度を2.5倍にします。たとえば、80 kg未満の重量で、50 kW (Si) から125 kW (SiC) に向上できるため、設置の際も2人の作業者で持ち上げることができます。

GaNは、次世代の住宅用太陽エネルギー生産における重要な構成要素であり、大幅なエネルギー節約、パフォーマンスの向上、再生可能エネルギー源の採用の加速を実現します。GaNベースのマイクロインバーター、オプティマイザー、パワー コンディショナーは、バッテリーに蓄えられたソーラーパネルからのDC電力を、家庭や企業、充電ステーションで使用可能なAC電力により効率的に変換します。

太陽光発電モジュールから供給される電力は、天候や時間帯によって変動します。そのため、太陽光発電システムと蓄電池システムを効率的に組み合わせることは、電力の供給と需要を同期させる効果的な方法となります。

インフィニオンの半導体は、バッテリー エネルギー貯蔵システムの多くの分野で重要な役割を果たしています。エネルギー変換を処理し、バッテリーを管理します。さらに、加熱、冷房、自動温度制御などの熱管理もサポートします。そしてこれらは、安全とセキュリティにとって不可欠です。

世界の電力消費量

Moore's Lobby Podcastの「All about Circuits」では、ピーター バーウアーが、シリコン太陽電池、組込みフラッシュ、そして現在はパワーエレクトロニクス用のワイドバンドギャップ半導体と3つのユニークな半導体技術に触れてきた、卓越したキャリアからの知見を提供します。

ピーター バーウアーによる再生可能エネルギー ポッドキャスト