インフィニオンのHiRelパワー半導体、NASAのナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡の打ち上げ成功に貢献
テクノロジーニュース
2026年8月31日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) の耐放射線性HiRelパワーデバイスが搭載されたナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡が、米国フロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられ、NASAの次期主力宇宙観測ミッションの打ち上げが成功しました。
ローマン宇宙望遠鏡は、地球から150万km以上離れた太陽・地球系の第2ラグランジュ点 (L2) に向かいます。この地点はジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡と同じ軌道上にあり、安定した重力環境に加え、広い範囲の天空を遮ることなく観測できるため、本ミッションの科学観測を支える理想的な環境を提供します。ローマン宇宙望遠鏡ミッションは、1970年代にまでさかのぼるインフィニオンの宇宙分野での実績に、新たな成果を加えるものです。同社はこれまで、数百件に及ぶ宇宙ミッション向けに耐放射線性コンポーネントを提供しており、その累計飛行距離は200億kmを超えています。
インフィニオンのHiRel担当シニア バイス プレジデント兼ゼネラル マネージャーのマイクミルズ (Mike Mills) は「今回の打ち上げは、これまでで最も科学的成果の大きい宇宙観測ミッションのひとつとなるプロジェクトの始まりであり、インフィニオンのHiRel技術はその初日からこのミッションを支えています。ローマン宇宙望遠鏡はL2で最大10年間運用される予定であり、その間、保守や修理を行うことはできません。このような遠距離かつ放射線環境下では、電源技術は運用初日から完璧に機能し続けなければなりません。宇宙プログラムには、数十年にわたり信頼できる技術とパートナーが求められます。ローマン宇宙望遠鏡ミッション向けにインフィニオンのHiRelデバイスが採用されたことは、戦略的テクノロジーパートナーに対して宇宙業界が求める厳格な認定実績と豊富な宇宙ミッション実績が評価されたことを示しています」と述べています。
地球を保護する磁場の外側では、高エネルギー粒子が電子部品に直接衝突し、恒久的な損傷や破壊を引き起こすことで、ミッションの失敗につながる可能性があります。インフィニオンの耐放射線性技術は、このような影響に対して受動的なシールドに依存するのではなく、設計段階から放射線耐性を組み込んだ半導体アーキテクチャによって対応しています。
ローマン宇宙望遠鏡に搭載されているインフィニオンのHiRelポートフォリオには、耐放射線性パワー半導体コンポーネントが含まれています。これらのデバイスは、総電離線量 (TID) およびシングルイベント効果 (SEE) の特性評価を含むMIL-PRF規格に準拠して認定されており、L2環境で長期間動作するために必要な性能余裕度を確保しています。ローマン宇宙望遠鏡の搭載システムは、1日あたり約1.4テラバイトの生の科学観測データを、米国ニューメキシコ州、オーストラリア、日本の地上局へ送信します。これはNASAの天体物理学ミッションとして過去最大のデータ転送量です。ミッション期間全体を通じてこの運用ペースを維持するためには、望遠鏡の観測機器およびデータシステムに対して、信頼性の高い継続的な電力供給を行うことが不可欠です。
インフィニオンのHiRel製品群は、耐放射線性シリコンパワーMOSFET、窒化ガリウム (GaN) トランジスタ、ゲートドライバー、ソリッドステートリレー、ダイオードを網羅しています。また、自社製造体制、強固な放射線試験能力、長期にわたる安定供給保証によって支えられています。このポートフォリオを代表する製品として、インフィニオンのJANS認定済み耐放射線性100 V GaNトランジスタがあります。同製品はMIL-PRF-19500規格に準拠して認定された、市場で唯一の自社製造による耐放射線性GaNトランジスタです。GaN技術は、スイッチング損失の低減、高い電力密度、高周波スイッチング動作を可能にし、電力損失と磁性部品の必要性を低減します。その結果、宇宙用途において重要なシステムレベルでの軽量化と小型化に貢献します。
供給状況について
インフィニオンのHiRel耐放射線性パワーポートフォリオの詳細については、以下をご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
Infineon's HiRel portfolio integrated into the Roman Space Telescope includes rad-hard power semiconductor components.
JPEG
2126x1196 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : inftn202608-132