Infineon HiRel-Halbleiterlösungen unterstützen erfolgreichen Start des NASA Nancy-Grace-Roman-Weltraumteleskops
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon HiRel-Halbleiterlösungen unterstützen erfolgreichen Start des NASA Nancy-Grace-Roman-Weltraumteleskops
Technology News
München, 31. August 2026 – Strahlungsgehärtete HiRel (high reliability)-Halbleiter der Infineon Technologies AG sind an Bord des Nancy-Grace-Roman-Weltraumteleskops, das vom Kennedy Space Center in Florida aus erfolgreich ins All gestartet ist und damit eine neue Ära der Weltraumforschung einläutet. Das Roman-Weltraumteleskop wird zum zweiten Lagrangepunkt (L2) des Erde-Sonne-Systems reisen, über 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. An dieser Orbitalposition liegt auch das James Webb Space Telescope, von wo aus stabile Gravitationsbedingungen und ein ungehinderter Blick auf weite Teile des Himmels das wissenschaftliche Programm der Mission unterstützen werden.
Die Roman-Weltraumteleskop-Mission erweitert das Raumfahrterbe von Infineon, das bis in die 1970er Jahre zurückreicht. Seitdem hat das Unternehmen Hunderte von Raumfahrtmissionen unterstützt, darunter Navigationssatelliten, die Internationale Raumstation und das Artemis-Programm der NASA, mit strahlungsgehärteten Komponenten, die mehr als 20 Milliarden Kilometer von der Erde zurückgelegt haben.
„Der Start markiert den Beginn einer der wissenschaftlich produktivsten Weltraumobservations-Missionen, die je unternommen wurden, und die HiRel-Technologie von Infineon ist von Anfang an dabei“, sagt Mike Mills, Senior Vice President und General Manager HiRel bei Infineon. „Roman wird bis zu einem Jahrzehnt lang am L2 operieren, ohne Möglichkeit zur Wartung oder Instandhaltung. Auf diese Distanz, in dieser Strahlungsumgebung, muss die Leistungstechnologie durchgehend funktionieren. Raumfahrtprogramme benötigen Technologien und Partner, auf die sie sich jahrzehntelang verlassen können. Die Auswahl von HiRel-Bauelementen für die Roman-Mission spiegelt das hohe Qualifikationslevel und das Missions-Know-how von Infineon wider, das die Raumfahrtindustrie von einem strategischen Technologiepartner fordert.“
Jenseits des schützenden Magnetfelds der Erde treffen hochenergetische Partikel ungehindert auf elektronische Komponenten und können diese dauerhaft beschädigen oder zerstören, was zum Scheitern der Mission führen kann. Die strahlungsgehärtete Technologie von Infineon begegnet diesen Mechanismen nicht durch passive Abschirmung, sondern durch eine Halbleiterarchitektur, die konstruktionsbedingt strahlungsresistent ist.
Das in das Roman-Space-Teleskop integrierte HiRel-Portfolio von Infineon umfasst strahlungsgehärtete Leistungshalbleiter-Komponenten. Die Bauelemente sind nach MIL-PRF-Standards mit Total Ionizing Dose (TID)- und Single Event Effects (SEE)-Charakterisierung qualifiziert und liefern die erforderlichen Leistungsreserven für den dauerhaften Betrieb am L2. Die bordeigenen Systeme von Roman werden täglich rund 1,4 Terabyte rohe Wissenschaftsdaten an Bodenstationen in New Mexico, Australien und Japan übertragen. Dies entspricht dem höchsten Datenvolumen aller NASA-Astrophysikmissionen bis dato. Eine zuverlässige, kontinuierliche Stromversorgung der Instrumente und Datensysteme des Teleskops ist Voraussetzung dafür, diesen Betriebsrhythmus über die gesamte Missionsdauer aufrechtzuerhalten.
Das HiRel-Portfolio von Infineon umfasst strahlungsgehärtete Silizium-Power-MOSFETs, Galliumnitrid (GaN)-Transistoren, Gate-Treiber, Solid-State-Relais und Dioden, unterstützt durch eigene Fertigung, robuste Strahlungstestkapazitäten und garantierte langfristige Produktverfügbarkeit. Infineons JANS-qualifizierter strahlungsgehärteter 100-V-GaN-Transistor, der weltweit erste und einzige intern gefertigte strahlungsgehärtete GaN-Transistor, der nach MIL-PRF-19500 qualifiziert ist, ist das technologisch führende Produkt dieses Portfolios. Das Halbleitermaterial Galliumnitrid ermöglicht geringere Schaltverluste, höhere Leistungsdichte und höhere Schaltfrequenzen. Gleichzeitig reduziert GaN den Bedarf an magnetischen Komponenten und liefert somit signifikante Gewichts- und Volumeneinsparungen auf Systemebene, wo in Raumfahrtanwendungen jedes Gramm zählt.
Verfügbarkeit
Weitere Informationen zum strahlungsgehärteten HiRel-Leistungsportfolio von Infineon sind verfügbar unter www.infineon.com/hirel.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Das in das Roman Space Telescope integrierte HiRel-Portfolio von Infineon umfasst strahlungsgehärtete Leistungshalbleiter.
JPEG
2126x1196 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : inftn202608-132