インフィニオン、業界初のIoT向け20 MHz Wi-Fi 7 トライラジオ デバイスを発表
テクノロジーニュース
2026年1月7日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、家庭、産業、商業市場におけるコネクテッド デバイスの継続的な成長をサポートするために、Wi-Fi 7、チャネル サウンディング機能付きBluetooth® LE 6.0、IEEE 802.15.4 Thread対応のトライラジオとMatterエコシステム サポートを単一デバイスに統合した新しい製品ファミリー、AIROC™ ACW741xを発表しました。この製品ファミリーは業界初のIoT向け20 MHz Wi-Fi 7デバイスを導入し、混雑した環境での堅牢性を強化するIoT向けWi-Fi 7マルチリンクを提供し、業界最小のWi-Fi接続スタンバイ消費電力を実現します。
IoTコネクティビティ市場は2030年までにデバイス数が300億台に達すると予測され[1]、IoTデバイス メーカーは信頼性、エネルギー効率、コスト効率が高いソリューションを求め続けています。Wi-Fi Allianceは、より広範なIoTエコシステムのニーズに対応することを目的としたWi-Fi 7向け20 MHzデバイス カテゴリーを導入しています。AIROC™ ACW741xは、20 MHz専用チャネルをサポートして最適化された無線性能と超低消費電力を実現する業界初の製品です。
Wi-Fi接続のIoTデバイスが家庭環境や商業環境で急速に普及するにつれ、スペクトルの混雑と干渉によりワイヤレス コネクティビティとパフォーマンスがますます低下します。IoT向けWi-Fi 7マルチリンクを搭載したACW741xは、アダプティブ バンド スイッチングによってリンクの信頼性を高め、混雑と干渉を軽減します。IoT向けWi-Fi 7マルチリンクは、2.4、5、6 GHzにわたる同時リンクを維持することにより、セキュリティ カメラ、ビデオ ドアベル、警報システム、医療機器、HVACシステムなどのアプリケーションに一貫性が向上した常時接続エクスペリエンスを提供します。
インフィニオンのワイヤレス製品担当シニア バイス プレジデントのシバラム トリクタム (Sivaram Trikutam) は「インフィニオンは、堅牢なパフォーマンスと低消費電力を実現する、容易に統合可能なデバイスを提供することにより、あらゆる種類のIoTデバイスを接続する使命に取り組んでいます。マルチプロトコルを使用するデバイスが増加する中、サプライヤーは、Wi-Fiスタンバイ消費電力が業界で最も低い、トライバンドを統合したシングルチップ デバイスにより、ますます混雑するスマートホーム環境や商業環境で信頼性の高いパフォーマンスを実現することができます」と述べています。
インフィニオンACW741x製品ファミリーは、最適化された20 MHz設計により業界最小の消費電力を実現しており、Wi-Fi接続スタンバイ消費電力を極めて低く抑える必要があるセキュリティ カメラ、ドア ロック、サーモスタットなどのバッテリー駆動アプリケーションに最適です。ACW741xのスタンバイ消費電力は、市場にあるその他のIoT Wi-Fi製品の最大15分の1となるため、バッテリー寿命が大幅に延びます。
Wi-Fi AllianceのCEOであるケビン ロビンソン (Kevin Robinson) 氏は「スマートホームから工場の生産現場まで、Wi-Fi 7は高密度環境におけるIoTデバイスの決定論的動作、スケジューリング効率、堅牢性を向上させてネットワーク全体の品質を改善し、幅広いIoTアプリケーションの接続基盤を提供します。最近、Wi-Fi CERTIFIED 7の機能が20 MHz専用デバイスに拡張されたため、Wi-Fi AllianceはWi-Fi 7の利点を新しいデバイス カテゴリーに提供し、スマートホーム、産業、および医療環境にわたるIoTイノベーションの次の波を実現可能にします。インフィニオンが発表したものをはじめとする20 MHz Wi-Fi 7 IoTソリューションの導入によって、Wi-Fi 7がIoT市場全体に広く採用されることになります」と述べています。
ACW741xにはワイヤレス センシング機能も統合されているため、スマートIoTデバイスにコンテキスト認識機能が追加されて、ホームオートメーションやパーソナライゼーションなどの差別化されたサービスが生まれます。Wi-Fi チャネル状態情報 (CSI) 802.11bfが、同一ネットワークのデバイス間情報共有によって強化されたWi-Fiセンシングを可能にする一方、チャネル サウンディングはセンチメートル レベルの精度で正確、安全かつ低電力での測距を実現します。
ACW741xは、送信/受信スイッチ、パワーアンプ、低ノイズアンプ、電源管理、低電力発振器などの広範なオンチップ統合と、低コストの2層PCB設計を可能にするQFNパッケージを組み合わせてWi-Fi 7へのコスト効率の高い移行パスを提供します。
[1] Global IoT Forecast Report, 2024-2034: https://transformainsights.com/research/reports/global-iot-forecast-report-2024-2034
供給状況について
ACW741xファミリーは現在、開発用のハードウェアおよびソフトウェア開発キットとともにサンプルを出荷中です。詳細およびサンプルの要求についてはhttps://www.infineon.com/promo/acw741xをご覧ください。
インフィニオンはまた、Azurewave、Ezurio、Murata、Quectelと提携し、ACW741xを使用して容易に統合可能なモジュールを開発しています。詳細については、お客様の状況に適ったモジュール メーカーにお問い合わせください。
<提携先からのコメント>
Azurewaveのバイス プレジデント - パトリック リン (Patrick Lin) 氏
「Azurewaveは、インフィニオンが最近発売したAIROC™ ACW741x Wi-Fi 7トライラジオ製品を称賛します。当社との戦略的パートナーシップによって、お客様は当社の小型高性能ワイヤレス モジュールと組み合わせたWi-Fi 7、Bluetooth LE 6.0および802.15.4 Thread機能のポテンシャルを最大限に利用できるようになります。開発者は、この相乗効果により革新的なIoTソリューションの市場投入時期を早めて、民生用と産業用の両アプリケーションでシームレスなコネクティビティと信頼性に対して高まる需要に対応できるようになります」
Ezurioのシニア プロダクト マネージャー - アンドリュー ロス (Andrew Ross) 氏
「高性能ワイヤレス モジュールを構築する当社の専門知識を活かし、インフィニオンのAIROC™ ACW741x Wi-Fi 7トライラジオ製品を利用して、当社のお客様独自のニーズを満たすカスタム ソリューションを提供できることを喜ばしく思います。インフィニオンの革新的なテクノロジーとEzurioのPremium Wi-Fi Advantageを組み合わせることにより、お客様独自のエンタープライズおよびプロフェッショナル アプリケーションに最適化して差別化したIoTソリューションを提供し、当社のお客様がトライラジオ/低電力/20 MHzチャネルを最大限に活用できるようにします」
村田製作所のバイス プレジデント兼コネクティビティモジュール商品部部長 - 中江 広和 氏
「村田製作所は、インフィニオンのWi-Fi 7、Bluetooth、802.15.4コンボICの発売を歓迎します。堅牢なトライラジオ共存と電力効率によって、Matter/Thread、11bf Wi-Fiセンシング、Bluetoothチャネル サウンディング測距テクノロジーなどの新しいユーザー エクスペリエンスが可能になります。村田製作所は、インフィニオンのAIROC™ ACW741x Wi-Fi 7製品ファミリーを利用した協業の機会について、お客様やパートナーと話し合うことを楽しみにしております」
Quectelのバイス ゼネラル マネージャー - デルバート サン (Delbert Sun) 氏
「Quectelの使命は、シームレスなグローバル接続を通じて、よりスマートな世界を実現することです。インフィニオンのAIROC™ ACW741x Wi-Fi 7トライラジオ製品の発売は、20 MHzに最適化された超低消費電力ソリューションを提供して垂直産業ユーザーがIoTイノベーションを実現できるようにする、新たなマイルストーンとなります。Quectelは、インフィニオンとの協力関係を深めてともに新たな機会を探ることを嬉しく思います」
ABI Researchのシニア リサーチ ディレクター - アンドリュー ジグナニ (Andrew Zignani) 氏
「インフィニオンのAIROC™ ACW741xなど、IoTを中心とするWi-Fi 7、Bluetooth、802.15.4マルチプロトコルソリューションが利用できることは、堅牢性、効率性、インテリジェンスが向上したエッジデバイスを実現する上で非常に重要です。ABIリサーチは、この20 MHz専用Wi-Fi 7デバイス カテゴリーが民生用市場と産業用市場に急速に普及し、次世代のスマート デバイスが発展できるようになると予測しています」
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
Infineon AIROC™ ACW741x is the industry’s first Wi-Fi 7 IoT 20 MHz tri-radio device optimized for IoT. This product family provides Wi-Fi 7 Multi-Link for IoT for enhanced robustness in congested environments and has the industry's lowest Wi-Fi connected standby power.
JPEG
2126x2004 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infcss202601-039