Optimierter Chip für das Internet der Dinge: Infineon bringt den ersten Wi-Fi 7 IoT-20-MHz-Tri-Radio-IC auf den Markt
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Optimierter Chip für das Internet der Dinge: Infineon bringt den ersten Wi-Fi 7 IoT-20-MHz-Tri-Radio-IC auf den Markt
Technology News
München, 7. Januar 2026 – Um das anhaltende Wachstum vernetzter Geräte in privaten, industriellen und gewerblichen Anwendungen voranzutreiben, bringt die Infineon Technologies AG die AIROC™ ACW74xx-Produktfamilie auf den Markt. Sie integriert ein Tri-Radio mit Wi-Fi 7, einen Bluetooth® Core 6.0 mit Channel Sounding sowie einen 802.15.4 Thread in einem einzigen Bauteil und bietet darüber hinaus Unterstützung für das Matter-Ökosystem. Die Produktfamilie umfasst das branchenweit erste reine 20-MHz-Wi-Fi-7-Bauteil für das Internet der Dinge (Internet of Things; IoT), bietet ein Wi-Fi-7-Multi-Link-Single-Radio für erhöhte Robustheit in frequenzüberlasteten Umgebungen und erreicht die branchenweit niedrigste Wi-Fi-Standby-Leistung.
Laut aktuellen Prognosen wird der Markt der IoT-Konnektivität im Jahr 2030 über 30 Millionen Geräte umfassen [1]. Hersteller von IoT-Geräten benötigen daher zuverlässige, energieeffiziente und kostengünstige Lösungen. Um den Anforderungen eines breiteren IoT-Ökosystems gerecht zu werden, hat die Wi-Fi Alliance die 20-MHz-Gerätekategorie für Wi-Fi 7 eingeführt. Der AIROC ACW74xx ist das erste Produkt, das diese Kategorie unterstützt und gleichzeitig extrem niedrigen Energiebedarf mit hoher Funkleistung kombiniert.
Sowohl im privaten als auch im industriellen Umfeld steigt die Anzahl der mit WLAN verbundenen IoT-Geräte. Mit Wi-Fi 7 Multi-Link für IoT verbessert der ACW74xx die Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit durch adaptive Bandumschaltung, um Überlastung und Interferenzen zu reduzieren. Durch die gleichzeitige logische Verbindung mit 2.4-, 5- und 6-GHz-Bändern bietet Wi-Fi 7 Multi-Link für IoT ein verbessertes, dauerhaft verbundenes Nutzererlebnis. Dadurch profitieren IoT-Anwendungen wie Sicherheitskameras, Video-Türklingeln, Alarmanlagen, Healthcare-Geräte sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme.
„Wir freuen uns, dass die Wi-Fi Alliance Wi-Fi 7 auf Geräte ausweitet, die ausschließlich in 20-MHz-Kanälen arbeiten“, sagt Sivaram Trikutam, Senior Vice President of Wireless Products bei Infineon. „Dieser Schritt wird eine neue Generation an IoT-Innovationen ermöglichen und ist ein wichtiger Meilenstein für die Einführung von Wi-Fi 7 im IoT-Markt. Infineon ist stolz, Teil dieser Entwicklung zu sein und Lösungen bereitzustellen, die die Vision der Wi-Fi Alliance für eine stärker vernetzte und intelligentere Welt unterstützen.“
Dank des optimierten 20-MHz-Designs erzielt die ACW74xx Produktfamilie von Infineon den branchenweit niedrigsten Energiebedarf. Im Vergleich zu anderen IoT-Wi-Fi-Produkten auf dem Markt bietet der ACW741x bis zu 15-mal geringeren Standby-Stromverbrauch, was die Batterielaufzeit deutlich verlängert. Dies ist besonders wichtig für batteriebetriebene Anwendungen wie Sicherheitskameras, Türschlösser und Thermostate, die einen extrem niedrigen Wi-Fi-Standby-Stromverbrauch erfordern.
„Vom Smart Home bis zur Fabrikhalle verbessert Wi-Fi 7 das deterministische Verhalten, die Planungseffizienz und die Robustheit von IoT-Geräten in dicht besiedelten Umgebungen. Es sorgt für eine generelle Qualitätssteigerung des Netzwerks und bietet eine solide Konnektivitätsbasis für eine Vielzahl von IoT-Anwendungen“, sagt Kevin Robinson, CEO der Wi-Fi Alliance. „Mit der jüngsten Erweiterung der Wi-Fi CERTIFIED 7-Funktionen auf Geräte mit ausschließlich 20-MHz-Bandbreite wird die Wi-Fi Alliance die Vorteile von Wi-Fi 7 für neue Gerätekategorien bereitstellen und die nächste Welle der IoT-Innovation in Smart-Home-, Industrie- und Gesundheitsanwendungen ermöglichen. Die Einführung von 20-MHz-Wi-Fi-7-IoT-Lösungen, wie sie von Infineon vorgestellt werden, wird die breite Einführung von Wi-Fi 7 im IoT-Markt vorantreiben.“
Der ACW74xx bietet außerdem integrierte drahtlose Sensorfunktionen für Kontextbewusstsein und ermöglicht damit differenzierte Anwendungen wie Heimautomatisierung und Personalisierung. Wi-Fi Channel State Information (CSI) 802.11bf sorgt für eine erweiterte Sensorik und Informationsaustausch zwischen Geräten innerhalb des Netzwerks, während Channel Sounding präzise Entfernungsmessungen mit Zentimeter-Genauigkeit unterstützt.
Der ACW74xx verfügt über einen hohen Integrationsgrad mit On-Chip-TR-Schaltern, PA, LNA, Energiemanagement und energieeffizientem Taktgeber. Zusammen mit einem QFN-Gehäuse, das kostengünstige 2-Lagen-Leiterplatten ermöglicht, bietet er eine einfach zu implementierende und kosteneffiziente Lösung, die den Anforderungen heutiger Wi-Fi-6-Geräte entspricht.
Verfügbarkeit
Die ACW74xx-Familie ist derzeit im Sampling, wobei Hardware- sowie Software-Entwicklungskits zur Verfügung stehen. Weitere Informationen und Muster sind erhältlich unter https://www.infineon.com/promo/acw741x. Infineon arbeitet außerdem mit Azurewave, Ezurio, Murata und Quectel zusammen, um einfach zu integrierende Module mit dem ACW74xx zu entwickeln.
[1] Global IoT Forecast Report, 2024-2034: https://transformainsights.com/research/reports/global-iot-forecast-report-2024-2034
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
AIROC™ ACW741x von Infineon ist das branchenweit erste Wi-Fi-7-IoT-20-MHz-Tri-Radio-Gerät, das für das IoT optimiert ist. Die Produktfamilie bietet Wi-Fi-7-Multi-Link für IoT für verbesserte Robustheit in überlasteten Umgebungen und verfügt über den branchenweit niedrigsten Wi-Fi-Standby-Stromverbrauch
JPEG
2126x2004 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infcss202601-039