インフィニオンのAURIX™シリーズは、長年にわたる最先端のMCU開発を決定づける画期的なマイクロコントローラです。2012年に市場に参入し、AUDO(AUtomotive unifieD processOr)シリーズなどの以前の TriCore™ MCUを進化させました。 AURIX™はそれ以来、いくつかのアップグレードを行ってきました。
インフィニオンのAURIX™ MCUは、優れた処理能力と包括的な安全機能により、世界をリードするマイクロコントローラとしての地位を確立しています。これらは、ブラシ付きDCモータ制御からセンサフュージョンまで、さまざまな産業用および車載用アプリケーションで使用されています。AURIX™マイクロコントローラは、ますます野心的な技術要求にうまく適応し、イノベーションの最前線に立ち続けています。
この記事では、AURIX™マイクロコントローラの世代を長年にわたって探ります。「AURIX™ファミリーとは」という問いにお答えし、AURIXファミリーの起源と進化について、これらの革新的なコンポーネントの種類と用途について詳しく説明します。
主な日程:
- 1999年: インフィニオンは、後にAURIX™マイクロコントローラの基盤となる独自のTriCore™テクノロジーを展開
- 2012年: AURIX™がインフィニオンの製品ラインに加わりました。
- 2014年: 新しいAURIX™ TC2xxファミリーが発売されました。
- 2018年: 新しいTC3xxファミリーがリリースされ、性能とセキュリティを向上させるヘキサコアアーキテクチャを採用。
- 2021年:新しいAURIX™ TC4xファミリーは、次世代の自動車アプリケーション向けに強化されたスケーラビリティ、AIアクセラレーション、最先端の安全機能を提供します。
- 2023年: AURIX™ TC3xxファミリーは、OEMが安全なソフトウェアを簡単に開発できるように、さらにアップグレードされました。
インフィニオンが1999年に発表したTriCore™テクノロジーは、すべてのAURIX™マイクロコントローラーの中核をなしています。32ビットマイクロコントローラ、RISCプロセッサ、DSPの3つの部分からなる洗練されたアーキテクチャにちなんで名付けられました。
インフィニオンのTriCore™アーキテクチャは、マイクロチップに革命をもたらしました。初期のAUDOファミリのMCUは2000年代を通じて市場を支配していましたが、2012年には新しく改良されたAURIX™ラインが引き継ぎました。それ以来、AURIX™の世代にはTC2xx、TC3xx、そして現在はTC4xファミリーが含まれています。AURIX™マイクロコントローラは、完全自動化され、相互接続された車両を可能にします。
AURIX™のマイクロコントローラは、3コアと8MBの組み込みフラッシュを備えた強力な300MHzデバイスから、わずか0.5MBの組み込みフラッシュを備えた80MHzシングルコアロックステップデバイスまでさまざまです。安全機能には、アクセス許可システム、コンポーネント保護、電圧モニタ、ISO 26262準拠などがあります。
AURIX™ファミリーは長年にわたって開発され、アップグレードのたびにチップは以前よりも安全で信頼性が向上しました。これらの新機能は、急速な変化に適応するだけでなく、それを推進します。AURIX™の世代の詳細については、以下をご覧ください。
- AURIX™ TC2xxファミリー: TC2xxファミリーは、優れたパフォーマンス、安全性、信頼性、およびスケーラビリティを提供するように設計されています。AURIX™ TC2xxマイクロコントローラを使用するメーカーや開発者は、中央に配置されたプラットフォームと内蔵のハードウェアセキュリティモジュールにより、ASIL-D規格を達成し、不正行為からより簡単に保護することができます。TC2xxファミリーは、車両のパワートレインと安全アプリケーションに革命をもたらしました。
- AURIX™ TC3xxファミリー:TC3xxファミリーは、ヘキサコアアーキテクチャ(6つのCPUコア)を特長とし、高度な安全性と接続機能を提供します。これらの32ビットマイクロコントローラは、ブレーキ、エアバッグ、ワイヤレス充電、インバータ制御、バッテリ管理などのアプリケーションに最適です。このシリーズの製品には、3xシリーズ、5xAシリーズ、および9xAシリーズが含まれます。
- AURIX™ TC4xファミリー:インフィニオンのAURIX™ TC4xファミリーは、自動車業界の主要なディスラプターに対処し、MCUデバイスが達成できることの範囲を広げるために開発されました。これらは、強化されたE/Eアーキテクチャと強化された安全性およびセキュリティ機能を提供します。これらのチップは、最大25MBのオンチップフラッシュのメモリアップグレードも提供します。
セーフティ&セキュリティアプリケーション
AURIX™マイクロコントローラは、車両コンポーネントの機能安全とセキュリティを確保するために不可欠です。これらは、次のような自動車の機能で使用されています。
AURIX™ MCUの安全規格に準拠した特性により、重要な車両アプリケーションの運用安全性と完全な機能が維持されます。
コネクティビティ・アプリケーション
インフィニオンのAURIX™ファミリーは、自動車のコネクティビティ機能にも使用されています。これには、次のものが含まれます。
- ボディドメイン制御
- ゲートウェイ
- ワイヤレス充電
- テレマティックス
- 高度なボディコントロールアプリケーション
電気自動車
AURIX™チップは、電気自動車(EV)に不可欠なコンポーネントであり、環境に配慮した価値観がますます重要視される世界でイノベーションと持続可能性を推進しています。これらは、次のようなEV機能で重要な役割を果たします。
- EV充電
- インバーター
- DC-DC(高電圧および低電圧)
- オフボード充電
インフィニオンのAURIX™ Development Studioは、産業および自動車のコンテキストでAURIX™ファミリを最適化し、使用するためのガイダンスと指示を提供するプラットフォームです。この開発環境は無料で使用でき、Infineon Low-Level Driver(iLLD)、Eclipse IDE、C-Compiler、Multi-Core Debuggerなどのツールを提供しています。また、最先端のAURIX™ファミリーを最大限に活用するための包括的なトレーニングリソースもご用意しています。
進歩を続ける自動車業界にさらなるディスラプターが出現する中、インフィニオンのAURIX™ TriCore™テクノロジーは、問題を解決し、イノベーションを推進するために進化していきます。AURIX™ MCUの世代は、増大する安全性の要求に対応し、自動運転の可能性を広げるために、成功を収めて成長してきました。
また、テクノロジーの変化がすぐに減速するとは思わないでください。インフィニオンは、高度なマイクロコントローラが達成できることの限界を押し広げ、その規範に挑戦するための新しい方法を常に模索しています。世界をリードするマキシムのマイクロコントローラを今すぐご覧ください。
インフィニオンが1999年に発表したTriCore™テクノロジーは、すべてのAURIX™マイクロコントローラーの中核をなしています。32ビットマイクロコントローラ、RISCプロセッサ、DSPの3つの部分からなる洗練されたアーキテクチャにちなんで名付けられました。
インフィニオンのTriCore™アーキテクチャは、マイクロチップに革命をもたらしました。初期のAUDOファミリのMCUは2000年代を通じて市場を支配していましたが、2012年には新しく改良されたAURIX™ラインが引き継ぎました。それ以来、AURIX™の世代にはTC2xx、TC3xx、そして現在はTC4xファミリーが含まれています。AURIX™マイクロコントローラは、完全自動化され、相互接続された車両を可能にします。
AURIX™のマイクロコントローラは、3コアと8MBの組み込みフラッシュを備えた強力な300MHzデバイスから、わずか0.5MBの組み込みフラッシュを備えた80MHzシングルコアロックステップデバイスまでさまざまです。安全機能には、アクセス許可システム、コンポーネント保護、電圧モニタ、ISO 26262準拠などがあります。
AURIX™ファミリーは長年にわたって開発され、アップグレードのたびにチップは以前よりも安全で信頼性が向上しました。これらの新機能は、急速な変化に適応するだけでなく、それを推進します。AURIX™の世代の詳細については、以下をご覧ください。
- AURIX™ TC2xxファミリー: TC2xxファミリーは、優れたパフォーマンス、安全性、信頼性、およびスケーラビリティを提供するように設計されています。AURIX™ TC2xxマイクロコントローラを使用するメーカーや開発者は、中央に配置されたプラットフォームと内蔵のハードウェアセキュリティモジュールにより、ASIL-D規格を達成し、不正行為からより簡単に保護することができます。TC2xxファミリーは、車両のパワートレインと安全アプリケーションに革命をもたらしました。
- AURIX™ TC3xxファミリー:TC3xxファミリーは、ヘキサコアアーキテクチャ(6つのCPUコア)を特長とし、高度な安全性と接続機能を提供します。これらの32ビットマイクロコントローラは、ブレーキ、エアバッグ、ワイヤレス充電、インバータ制御、バッテリ管理などのアプリケーションに最適です。このシリーズの製品には、3xシリーズ、5xAシリーズ、および9xAシリーズが含まれます。
- AURIX™ TC4xファミリー:インフィニオンのAURIX™ TC4xファミリーは、自動車業界の主要なディスラプターに対処し、MCUデバイスが達成できることの範囲を広げるために開発されました。これらは、強化されたE/Eアーキテクチャと強化された安全性およびセキュリティ機能を提供します。これらのチップは、最大25MBのオンチップフラッシュのメモリアップグレードも提供します。
セーフティ&セキュリティアプリケーション
AURIX™マイクロコントローラは、車両コンポーネントの機能安全とセキュリティを確保するために不可欠です。これらは、次のような自動車の機能で使用されています。
AURIX™ MCUの安全規格に準拠した特性により、重要な車両アプリケーションの運用安全性と完全な機能が維持されます。
コネクティビティ・アプリケーション
インフィニオンのAURIX™ファミリーは、自動車のコネクティビティ機能にも使用されています。これには、次のものが含まれます。
- ボディドメイン制御
- ゲートウェイ
- ワイヤレス充電
- テレマティックス
- 高度なボディコントロールアプリケーション
電気自動車
AURIX™チップは、電気自動車(EV)に不可欠なコンポーネントであり、環境に配慮した価値観がますます重要視される世界でイノベーションと持続可能性を推進しています。これらは、次のようなEV機能で重要な役割を果たします。
- EV充電
- インバーター
- DC-DC(高電圧および低電圧)
- オフボード充電
インフィニオンのAURIX™ Development Studioは、産業および自動車のコンテキストでAURIX™ファミリを最適化し、使用するためのガイダンスと指示を提供するプラットフォームです。この開発環境は無料で使用でき、Infineon Low-Level Driver(iLLD)、Eclipse IDE、C-Compiler、Multi-Core Debuggerなどのツールを提供しています。また、最先端のAURIX™ファミリーを最大限に活用するための包括的なトレーニングリソースもご用意しています。
進歩を続ける自動車業界にさらなるディスラプターが出現する中、インフィニオンのAURIX™ TriCore™テクノロジーは、問題を解決し、イノベーションを推進するために進化していきます。AURIX™ MCUの世代は、増大する安全性の要求に対応し、自動運転の可能性を広げるために、成功を収めて成長してきました。
また、テクノロジーの変化がすぐに減速するとは思わないでください。インフィニオンは、高度なマイクロコントローラが達成できることの限界を押し広げ、その規範に挑戦するための新しい方法を常に模索しています。世界をリードするマキシムのマイクロコントローラを今すぐご覧ください。