量子チップ:インフィニオン、欧州の量子パイロット ラインに産業化ノウハウを提供
ビジネス&財務プレス
2026年4月22日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、欧州が実用的、そして最終的には商業的に成り立つ量子コンピューティングへと移行する動きを加速する中核的な産業パートナーとなり、SUPREME、CHAMP-ION、SPINSの3つの量子パイロット ライン プロジェクトに世界トップクラスのエンジニアリングおよび製造の専門知識を提供します。
欧州の量子パイロット ラインは、研究室での研究と産業規模の製造との間のギャップを埋めることを目的としています。スタートアップ、中小企業、研究機関に対し、産業グレードの施設へのオープンアクセスを提供し、量子コンピューティング、量子通信、量子センシング技術の加速を支援します。全体として、異なるハードウェア プラットフォームにまたがる6つの欧州プロジェクトが、今後7年間にわたり欧州における量子チップ技術の発展に向けて選定されています。
量子コンピューティングは計算をはるかに高速に行うことを可能にし、最も革新的な技術の一つであり、従来のコンピューティング、さらにはスーパーコンピューターでも解決できない複雑な問題に対処する進展をもたらします。その用途は、新薬探索、先端材料科学、サプライチェーン最適化、高効率なエネルギー系統管理などの分野に及びます。調査によると、量子市場全体が2035年までに970億米ドルに達すると予測されています。この市場とイノベーションの可能性を実現するには、R&Dのイノベーションを迅速に産業製造の卓越性へと移すことが不可欠です。量子システムは、最重要コンポーネントが高い信頼性を持って繰り返し同じように機能し、高精度に量産できてはじめて実用規模へ拡張できます。
インフィニオンの戦略的資金調達マネジメントの責任者であるザビーネ ヘルリチュカ (Sabine Herlitschka) は「目指すところは非常に明確です。欧州で量子コンピューターを開発し、製造することです。量子パイロット ラインは、量子のバリュー チェーン全体にわたり、まさに必要とされる緊密でインパクトのある協業を生み出します。優れたパートナーとともに、私たちは欧州の量子エコシステムを強化し、研究の卓越性をスケーラブルで産業的なソリューションへと転換しています。これが、量子コンピューティングがラボから現実世界での展開へと進む道です。これは、欧州半導体法 (European Chips Act) の目標とこの中核技術におけるデジタル主権に大きく貢献します」と述べています。
ラボからファブへ、そしてスケーラビリティへ
インフィニオンは、イオントラップ、超伝導、半導体ベースのスピン技術からなる専用の量子技術を通じて、3つの欧州量子パイロット ラインに貢献しています。このマルチ技術アプローチにより、高度なスキルを持つインフィニオンの量子チームは、半導体生産と密接に結びついた専用ラボを運用しています。パイロット ラインのコンソーシアム内での協業は、異なるプラットフォームにおける量子開発を加速し、量子プロセッシング ユニットなどの重要な量子コンピューティング用ハードウェア コンポーネントについて、大量製造につなげることが可能になります。
インフィニオンが参画する3つの欧州量子パイロット ラインは次のとおりです。
CHAMP-ION (欧州における先進的なイオントラップ製造の推進)
本パイロットラインは、欧州初の先進的なイオン トラップ量子チップ製造ラインを確立します。Silicon Austria Labs (SAL) が主導し、6か国から21のパートナーが参画します。設計からマイクロファブリケーション、テストまで、完全に統合され、量産可能で小型化されたイオントラップ システムのためのバリューチェーン全体を提供することを目指します。これらのシステムは、量子コンピューティングとその用途を可能にするため、統合電子回路およびフォトニック構造を単一チップ上に組み合わせています。
SUPREME (超伝導量子チップのパイロット ライン)
フィンランドの研究機関VTTが主導し、8か国から23のパートナーが参加するコンソーシアムです。本プロジェクトは、超伝導量子技術の産業化に焦点を当てています。超伝導は、損失が少ない高効率な量子ビットを可能にし、高速かつ信頼性の高い量子操作のために、実証済みの半導体技術で構築できます。重要なマイルストーンは、200量子ビットの3D統合モジュールの開発です。このモジュールは、安定性、製造歩留まり、再現性の改善を実証します。
SPINS(産業用量子ナノシステムのパイロット ライン)
imecが統括する本パイロット ラインは、スケーラビリティを可能にするため、主に標準的なCMOS製造を用いた、純シリコン、またはシリコン/シリコンゲルマニウム構造の量子チップ向けに開発されています。9か国から25のパートナーが参画するコンソーシアムは、標準化された量子設計キットにより、顧客向けのマルチプロジェクト ウエハー試作を可能にすることで、ラボから産業用ファブへの移行を推進します。
欧州の量子パイロット ラインの全プロジェクトは、Chips for EuropeイニシアチブおよびChips Joint Undertaking (Chips JU) の下で、欧州連合からの共同資金および参画国からの国家資金を受けています。
参考リンク
プロジェクトCHAMP-ION:www.silicon-austria-labs.com
プロジェクトSUPREME:www.vttresearch.com
プロジェクトSPINS:www.imec-int.com
インフィニオンと量子コンピューティング:www.infineon.com/quantumcomputing
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
Quantum chips: Infineon contributes industrialization know-how to three European quantum pilot lines © Infineon
JPEG
2126x1546 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infpss202604-080