これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
エッジ ディテクター
エッジ ディテクター コンポーネントによる高精度信号エッジ検出
-
このページ
概要
エッジ検出器コンポーネントは、信号をサンプリングし、選択したエッジが発生したときにパルスを生成するために使用されます。これは、回路が信号の状態変化に応答する必要がある場合に使用されます。その機能には、立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、またはいずれかのエッジを検出する機能が含まれます。
立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、またはいずれかのエッジを検出
エッジ検出器コンポーネントは、信号をサンプリングし、選択したエッジが発生したときにパルスを生成するために使用されます。これは、回路が信号の状態変化に応答する必要がある場合に使用されます。その機能には、立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、またはいずれかのエッジを検出する機能が含まれます。
立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、またはいずれかのエッジを検出