これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
Analog Net Constraint (Cy_Net_Constraint)
Analog Net Constraintのアナログ信号経路
-
このページ
概要
Analog Net Constraintを使用して、接続されているアナログ信号のルーティングを指定することができます。 これは、通常の設計では必要のない高度な機能であるため、使用する際は注意してください。
この機能は、アナログ信号のルーティングを特定のリソースに制限し、すべての信号端子をそのルーティングリソースに直接接続することを義務付けます。
ルーティングは厳密なものです。 リソース制限付きでネットに接続されたデバイスはすべて、ハードウェアがリソースに直結される必要があります。 リソースに制約指定されたハードウェア接続機能が無い場合には、エラーが発生します。
Analog Net Constraintを使用して、接続されているアナログ信号のルーティングを指定することができます。 これは、通常の設計では必要のない高度な機能であるため、使用する際は注意してください。
この機能は、アナログ信号のルーティングを特定のリソースに制限し、すべての信号端子をそのルーティングリソースに直接接続することを義務付けます。
ルーティングは厳密なものです。 リソース制限付きでネットに接続されたデバイスはすべて、ハードウェアがリソースに直結される必要があります。 リソースに制約指定されたハードウェア接続機能が無い場合には、エラーが発生します。