テクノロジーが目立たず、私たちの生活にシームレスに溶け込んでいる世界を想像してみてください。人とデバイスの間で、意図的なコミュニケーションがもはや不要になる世界です。この世界では、テクノロジーが暗黙の意図や状況を解釈できるため、デバイスを起動するためにボタンを押したりコマンドを出したりする必要はありません。これによりユーザー エクスペリエンスが向上し、より自然になります。まるで、身の回りのデバイスが私たちにしてほしいことを直感的に理解しているかのようです。
インフィニオンでは、この未来がすでに現実になりつつあります。当社は、あらゆるスマートデバイスとのシンプルで負担のないユーザー インタラクションを実現するセンサー ソリューションを開発しています。現実世界とデジタル世界のギャップを埋めるべく、当社の技術は、生活をより簡単に、より安全に、より環境に優しく、より効率的にするために開発されています。当社の直感的センシング ソリューションは、このミッションの中核を担っています。センサー技術の本質的な価値は、人とセンシング デバイスの間のシームレスで自然なインタラクションを通じて、私たちの生活をより便利にすることにあるという信念に基づき、私たちは、皆様が人生で本当に大切なことに集中できるようにすることを目指しています。
人間の感覚に着想を得て、インフィニオンは、スマートデバイスが周囲を「理解」し、見て、嗅いで、感じて、聞けるようにするXENSIV™ センサーを開発しました。新しい動画をご覧ください。
センサーにより、スマートデバイスやロボットは周囲の状況を見て、聞いて、感じて、直感的に「理解」できるようになります。これらのセンシング機能により、人はこれまで以上に自然でシームレスな方法でスマートデバイスとやり取りできるようになります。また、これらの技術により、ロボットも人間のように見て、聞いて、感じて、やり取りできるようになりつつあります。インフィニオンでは、人間とスマートデバイスの間の技術的な境界を徐々に曖昧にする直感的センシングのイノベーションを提供しています。
インフィニオンのXENSIV™センサーは、業界をリードする技術により非常に高精度です。自動車、産業、コンシューマー市場におけるさまざまな顧客アプリケーションに最適です。
この相互作用は、多くの場合、異なる情報源からの情報の解釈と統合に依存します。機械はまだ人間の心を読み取れず、与えられた状況を正しく評価するために必要な情報を常に持っているとは限りません。そのため、デバイスに何をしてほしいのかを明示的に伝える必要がある場合もあります。これは不便で、時間もかかります。
人間の本質に着想を得たインフィニオンの直感的センシング ソリューションは、デバイスとのやり取りにおける複雑さを取り除くように設計されています。総合的なアプローチに基づき、さまざまなセンサーと最先端のソフトウェアを組み合わせて、周囲の世界を包括的に捉えます。複数のスマートセンサーを1つの一貫したインテリジェント システムに融合することで、当社の直感的センシング ソリューションは複雑な技術プロセスを簡素化し、人々がデバイスと容易にやり取りできるようにします。これらのスマートデバイスは周囲の世界を直感的に感知し、自身に何が期待され、何が必要とされているかを判断します。
人間の触覚は、私たちが感じるあらゆる感覚を司っています。皮膚はおそらく最も敏感な部位です。人間の感覚に着想を得た当社のXENSIV™圧力センサーは、気圧と温度を測定し、高度と気流を極めて高い精度で検出することで、モノに触覚をもたらします。
私たちの目は、1秒間に1000万もの情報を取り込みます。人間の感覚に着想を得た当社のXENSIV™レーダーセンサーは、距離、速度、移動方向、サブミリメートルの動きを検知することで、「モノ」に視覚をもたらします。
私たちの鼻: 400種類の受容体が1万種類以上の香りやにおいを識別します。人間の感覚に着想を得たXENSIV™環境センサーは、ガス濃度を検出して屋内外の空気質を監視し、モノに「嗅覚」を与えます。
聴覚は五感の中で最も分化が進んだ感覚です。私たちの耳は、最大40万種類の音、10オクターブの音域、そして7000種類の異なる音高を区別できます。人間の感覚に着想を得たXENSIV™ MEMSマイクロフォンは、オーディオ機器や音声制御デバイスに「スマートな耳」を提供します。コミュニケーションをより自然で直感的なものにします。
人間の目と同様に、Time-of-Flightベースの3Dイメージャーは、光が飛行する時間を利用して、物体、部屋、人物の3Dマップをリアルタイムで作成します。インフィニオンのREAL™ ToF 3Dイメージ センサー: 顔認証などに。