インフィニオン、AIデータセンターに最適化された初の高密度トランスインダクタンス電圧レギュレーター (TLVR) 電源モジュールをローンチ
テクノロジーニュース
2025年10月1日、ミュンヘン (ドイツ)
クラウドベースのサービス、とりわけ人工知能 (AI) を可能にするサービスの急速な成長の結果、データセンターは今や世界のエネルギー消費量の2 %超を占めるに至っています。この数字はさらに上昇すると見込まれ、2023年から2030年の間に165%の指数関数的な増加が予測されています。したがって、グリッドからコアへの電力変換の効率、電力密度、および信号完全性を継続的に改善することが、総所有コスト (TCO) を削減しながら計算性能を向上させるために重要です。このニーズに対応するため、インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、高性能AIデータセンターに特化して設計した業界初のトランスインダクタンス電圧レギュレーター (TLVR) モジュールであるTDM22545Tデュアルフェーズ電源モジュールをローンチします。
このモジュールは、独自のTLVRインダクタンス アーキテクチャにより出力コンデンサの数を最小化し、電圧レギュレータ (VR) を全体的に小型化し、材料コスト (部品表、BOM) を大幅に削減しています。
インフィニオンのパワーIC担当バイス プレジデントであるラケッシュ レンガネーサン (Rakesh Renganathan) は「インフィニオンは、TDM22545Tにより、AIデータセンターの電力供給に不可欠な電源モジュールのベンチマークとなる電力密度と過渡応答を提供するための革新に継続的に取り組んでいます。独自のTLVRインダクタを堅牢なOptiMOS™テクノロジーおよび熱特性を強化したチップ組み込みパッケージに統合し、インフィニオンのシステム専門知識を利用してデジタル化と脱炭素化を推進するという使命の一環として、グリーン コンピューティングを継続的に加速していきます」と述べています。
TDM22545Tモジュールは、堅牢なOptiMOS 6 トレンチ テクノロジーのパワー ステージを独自のTLVRインダクタと組み合わせています。その結果、優れた電力密度、電力効率と熱効率の向上、過渡現象の減少による信号品質の向上が実現します。このインダクタ設計により、電力効率と熱効率を損なうことなく、AIワークロードが引き起こす動的な負荷変動に超高速で過渡応答を返します。これは直接、計算スループットの向上、堅牢なシステム設計、AIデータセンターのTCOの削減につながります。TDM22545Tは垂直電力供給 (VPD) システムにも対応するため、従来のトップサイド横型設計に比べて電力供給網 (PDN) の損失を最大50%削減することが可能です。9 x 10 x 5 mm³の小型フォームファクターで、両フェーズ合わせて最大140 Aを出力します。このAIパワーモジュール ファミリーは、インフィニオンのXDP™ コントローラーと組み合わせてAIデータセンター アプリケーションに電力を供給する、業界で最も堅牢なソリューションを提供します。
供給状況について
TDM22545Tデュアルフェーズ電源モジュールは現在、ご要望に応じて供給しています。詳細についてはこちらをご覧ください。
Infineon Technologies AG is a global semiconductor leader in power systems and IoT. Infineon drives decarbonization and digitalization with its products and solutions. The Company had around 58,060 employees worldwide (end of September 2024) and generated revenue of about €15 billion in the 2024 fiscal year (ending 30 September). Infineon is listed on the Frankfurt Stock Exchange (ticker symbol: IFX) and in the USA on the OTCQX International over-the-counter market (ticker symbol: IFNNY).
Press Photos
The Infineon TDM22545T power module combines robust OptiMOS™ 6 Trench technology power stages with proprietary TLVR inductors.
JPEG
2126x1772 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202510-001