Infineon® LTT prime disc

Light triggered thyristor family

anchor

概要

In the near future, High Voltage Direct Current (HVDC) transmission systems up to 12 GW are planned. For this kind of edge technology high-power thyristors are the key components. To decrease the amount of electronics on high potential, direct light triggered thyristors (LTTs) are used. These LTTs have the advantage of easy isolated triggering by fiber optic links.

主な特長

  • Direct light triggered thyristors
  • Easy isolated triggering
  • Layout simplification
  • Integrated protection functions

製品

概要

Prime discファミリーは、ブレークオーバー ダイオード (BoD) 、dV/dt保護、および順方向リカバリ保護 (FRP) を内蔵しており、最新のHVDCコンバーターのレイアウト簡素化に役立ちます。

光トリガー サイリスタ (LTT) では、中央部のpn接合の曲率を調整することでBoD機能を内蔵しています。順方向電圧条件下では、この湾曲したpn接合により、電界分布の全体最大値が常にデバイス中心に位置するようになります。

したがって、電荷キャリアの増加は、印加された順方向電圧が十分に高いときにBoDから始まります。結果として生じるアバランシェ電流は、多段ゲート構造を使用してサイリスタをオンにします。これにより、印加電圧レベルが内蔵BoDのブレークダウン電圧を超えると、LTTが安全にオンになります。

dV/dtが高い電圧パルスは容量性電流を発生させます。この電流が十分に高い場合、従来の電気トリガーサイリスタはカソード領域のどこかでオンになります。この望ましくないターンオンプロセスは、通常、サイリスタを破壊します。当社のLTTは、最も内側の増幅ゲートに最もdV/dtに敏感な領域が提供されるように設計されています。これは、pベースのシート抵抗の局所的な調整によって達成されます。したがって、規定されたdV/dt能力を超えるdV/dt値の電圧パルスがLTTに印加されると、内蔵のdV/dt保護機能がマルチステージゲート領域を介してLTTをトリガーします。

FRPの概念は、電流消滅後の特定の時間にLTTに印加される追加の周期光パルスに基づいています。保護用光パルスは、オンデマンドで生成されるだけでなく、常に動作時間全体にわたって生成されます。寿命の長い光ゲートに電荷キャリアを生成し、順方向にフォルトサージ電圧パルスが発生した場合にのみサイリスタを安全にオンにします。

75を超えるHVDCプロジェクトが、暑い中東から世界中の極地まで、極端な条件下で設置されています。当社は、約50 GWの送電電力で水力発電を送電する15のHVDCプロジェクトと、5 GW以上の送電電力で8つのHVDC洋上風力発電プロジェクトにサービスを提供してきました。 インフィニオンのHVDCアプリケーション向けデバイスは、堅牢な設計と卓越した製造プロセスにより、最高の品質と信頼性を提供します。

Prime discファミリーは、ブレークオーバー ダイオード (BoD) 、dV/dt保護、および順方向リカバリ保護 (FRP) を内蔵しており、最新のHVDCコンバーターのレイアウト簡素化に役立ちます。

光トリガー サイリスタ (LTT) では、中央部のpn接合の曲率を調整することでBoD機能を内蔵しています。順方向電圧条件下では、この湾曲したpn接合により、電界分布の全体最大値が常にデバイス中心に位置するようになります。

したがって、電荷キャリアの増加は、印加された順方向電圧が十分に高いときにBoDから始まります。結果として生じるアバランシェ電流は、多段ゲート構造を使用してサイリスタをオンにします。これにより、印加電圧レベルが内蔵BoDのブレークダウン電圧を超えると、LTTが安全にオンになります。

dV/dtが高い電圧パルスは容量性電流を発生させます。この電流が十分に高い場合、従来の電気トリガーサイリスタはカソード領域のどこかでオンになります。この望ましくないターンオンプロセスは、通常、サイリスタを破壊します。当社のLTTは、最も内側の増幅ゲートに最もdV/dtに敏感な領域が提供されるように設計されています。これは、pベースのシート抵抗の局所的な調整によって達成されます。したがって、規定されたdV/dt能力を超えるdV/dt値の電圧パルスがLTTに印加されると、内蔵のdV/dt保護機能がマルチステージゲート領域を介してLTTをトリガーします。

FRPの概念は、電流消滅後の特定の時間にLTTに印加される追加の周期光パルスに基づいています。保護用光パルスは、オンデマンドで生成されるだけでなく、常に動作時間全体にわたって生成されます。寿命の長い光ゲートに電荷キャリアを生成し、順方向にフォルトサージ電圧パルスが発生した場合にのみサイリスタを安全にオンにします。

75を超えるHVDCプロジェクトが、暑い中東から世界中の極地まで、極端な条件下で設置されています。当社は、約50 GWの送電電力で水力発電を送電する15のHVDCプロジェクトと、5 GW以上の送電電力で8つのHVDC洋上風力発電プロジェクトにサービスを提供してきました。 インフィニオンのHVDCアプリケーション向けデバイスは、堅牢な設計と卓越した製造プロセスにより、最高の品質と信頼性を提供します。

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ