2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
窒化ガリウム (GaN) はワイドバンドギャップ半導体材料で、従来のシリコン技術よりも小型で高速かつ高効率な電力システムを実現します。
GaNは、高いスイッチング速度、高い電力密度、低いエネルギー損失といった特長から、電気自動車の充電システム、再生可能エネルギー ソリューション、AIデータセンター電源、RF通信、産業用パワー エレクトロニクスなどで、利用が拡大しています。これらの特性により、設計者はエネルギー効率と性能を高めた、よりコンパクトなシステムを開発できます。
半世紀以上にわたり、シリコンは半導体産業の基盤となってきました。しかし、消費者および産業界の需要が、より高い電力密度、小型化、より高速なスイッチングへと向かうにつれ、従来のシリコンは急速に理論的限界に近づいています。そこで登場するのが窒化ガリウム (GaN) です。広帯域ギャップ (WBG) 半導体であるGaNは、物理特性の面で本質的に優れた特性を備え、次の大きな飛躍をもたらします。
GaN技術は、パワー エレクトロニクス、無線周波数 (RF) 通信、およびオプトエレクトロニクスにおける次なる産業革命を牽引する原動力です。最新のノートパソコンやスマートフォンに電力を供給する超小型の急速充電器から、世界の空域や宇宙を走査するレーダー システムまで、GaNは、電子をより高速に伝導でき、より高い電界に耐え、より高温で動作できることから、従来のシリコンに取って代わりつつあります。さらに、その独自の光学特性により青色発光ダイオード (LED) が実現し、現代の照明と光学ストレージを変革しました。
本技術レビューでは、窒化ガリウム (GaN) の科学的原理、複数分野にわたる幅広い応用例、そして将来の優れた半導体技術としての地位を確立する明確な利点について解説します。GaNデバイスが成熟するにつれ、エレクトロニクス産業は根本から変革されつつあります。
窒化ガリウムは化学化合物であり、具体的には、金属元素であるガリウム (Ga) と気体元素である窒素 (N) が等量ずつ結合した二元 (2元素) 化合物です。シリコン (Si) やゲルマニウム (Ge) が純粋な単一元素半導体であるのに対し、窒化ガリウム (GaN) は化合物半導体と呼ばれる材料群に属します。このカテゴリーにはヒ化ガリウム (GaAs) も含まれます。
- 相乗効果の力: ガリウムは手の中で溶けるほど柔らかい金属で、窒素は私たちが呼吸している無色透明の気体です。これらが組み合わさると、融点が2,200 ℃ (3,992 °F) を超える、非常に硬く頑丈な結晶を形成します。
- 「III-V」分類: 化学では、ガリウムは周期表の第III族、窒素は第V族に属します。このため、GaNはIII-V族化合物半導体として知られています。
- 調整可能な物理特性: 化合物であるため、科学者はアルミニウム (Al) やインジウム (In) などの他元素を少量混ぜ、AlGaNやInGaNといったバリエーションを作り出せます。これにより、材料の特性を変化させ、発光色 (緑色から紫外線まで) を変えたり、扱える電圧を調整したりできます。
自然界では、ガリウムと窒素はそれだけでは容易に結合しません。窒化ガリウム (GaN) の製造には、精密で高度な化学製造技術が必要です。
- ガリウム (Ga): 最外殻に3個の電子を持つ遷移後金属。
- 窒素 (N): 最外殻に5個の電子を持つ非金属ガス。
極度の高温高圧下で結合すると、ガリウムは窒素と3つの最外殻電子を共有します。これにより、ウルツ鉱型結晶格子として知られる、非常に安定した強固な共有結合結晶構造が形成されます。
窒素原子は非常に小さいため、電子を驚くほど強く引き付けて保持します。この強い引力は、電子が束縛から抜け出そうとする際の大きな物理的障壁となり、結果として広いバンドギャップ (3.4 eV) を生み出します。GaN (窒化ガリウム) 中で電子を移動させるには、従来のシリコン中で移動させる場合の3倍のエネルギーが必要です。
この背景にある物理について、さらに詳しく知りたいですか?「GaNのバンドギャップ: その概要と重要性」をお読みください。
GaNは地中から採掘できないため、科学者は成長させて作製します。それには有機金属化学気相成長法 (MOCVD) と呼ばれるプロセスを用います。
- ガリウムと窒素を含むガスを真空チャンバーに送り込みます。
- チャンバーは、しばしば1,000 ℃ (1,832 °F) を超える温度まで加熱されます。
- ガスが化学反応を起こし、ガリウム原子と窒素原子が降り注いで、ベース基板 (通常はシリコンまたはサファイア) 上に、完全に平坦な原子1層の結晶層として配列します。
この堅牢な結晶格子が形成されると、その独自の物理特性により、シリコンでは不可能だった方法で光と電気を制御できるようになり、今日の技術産業で使用される多くのGaNデバイスが生まれます。同じ製造基盤が、市場にあるあらゆるカテゴリのGaNチップおよびGaN製品を支えています。
基板の選択がコストと性能にどのように影響するか、気になりますか?「パワー エレクトロニクス向けGaN-on-SiliconおよびGaN-on-Silicon Carbideのレビュー」を参照してください。
- ガリウム (Ga): 最外殻に3個の電子を持つ遷移後金属。
- 窒素 (N): 最外殻に5個の電子を持つ非金属ガス。
極度の高温高圧下で結合すると、ガリウムは窒素と3つの最外殻電子を共有します。これにより、ウルツ鉱型結晶格子として知られる、非常に安定した強固な共有結合結晶構造が形成されます。
窒素原子は非常に小さいため、電子を驚くほど強く引き付けて保持します。この強い引力は、電子が束縛から抜け出そうとする際の大きな物理的障壁となり、結果として広いバンドギャップ (3.4 eV) を生み出します。GaN (窒化ガリウム) 中で電子を移動させるには、従来のシリコン中で移動させる場合の3倍のエネルギーが必要です。
この背景にある物理について、さらに詳しく知りたいですか?「GaNのバンドギャップ: その概要と重要性」をお読みください。
GaNは地中から採掘できないため、科学者は成長させて作製します。それには有機金属化学気相成長法 (MOCVD) と呼ばれるプロセスを用います。
- ガリウムと窒素を含むガスを真空チャンバーに送り込みます。
- チャンバーは、しばしば1,000 ℃ (1,832 °F) を超える温度まで加熱されます。
- ガスが化学反応を起こし、ガリウム原子と窒素原子が降り注いで、ベース基板 (通常はシリコンまたはサファイア) 上に、完全に平坦な原子1層の結晶層として配列します。
この堅牢な結晶格子が形成されると、その独自の物理特性により、シリコンでは不可能だった方法で光と電気を制御できるようになり、今日の技術産業で使用される多くのGaNデバイスが生まれます。同じ製造基盤が、市場にあるあらゆるカテゴリのGaNチップおよびGaN製品を支えています。
基板の選択がコストと性能にどのように影響するか、気になりますか?「パワー エレクトロニクス向けGaN-on-SiliconおよびGaN-on-Silicon Carbideのレビュー」を参照してください。
GaN技術は研究室の域をはるかに超え、今日では民生用電子機器、高出力用途、そしてより広範なエレクトロニクス産業のほぼあらゆる分野に及んでいます。
GaNパワー トランジスタは、高い電力密度と優れた熱特性を兼ね備えているため、従来のシリコンをベースとしたシリコン トランジスタやその他の半導体デバイスを上回る性能を発揮し、より効率的な電力システムと小型の電子機器を実現します。
GaNの主な用途例
GaNの電力用途例
光を制御します (オプトエレクトロニクス) 。
ガリウム窒素の結晶格子に電流が流れると、電子が構造内の「正孔」に落ち込み、そのエネルギーを光として放出します。バンドギャップが非常に広いため、そのエネルギーは超短波長の高エネルギー光として放出されます。
- 青色および白色LED: この波長により、鮮やかな青色光が得られます。科学者たちは、青色の窒化ガリウム (GaN) LEDの上に黄色の蛍光体コーティングを施すことで、今日、世界中の家庭やスマートフォンの画面を照らしている、明るく省エネルギーな白色LED電球を生み出しました。
- 青色レーザーと光ストレージ: この光をGaNレーザー ダイオードで集光すると、青色レーザー ビームが生成されます。青色光の波長は赤色光よりもはるかに短いため、レーザーは高密度に詰め込まれた微細なデータを読み取ることができ、Blu-rayディスクや高密度光アーカイブを可能にします。
GaNトランジスタおよびパワーIC向けに「電子の伝導経路」を形成します。
純粋な窒化ガリウム (GaN) の上に窒化アルミニウム ガリウム (AlGaN) の層を重ねると、その境界で興味深い量子現象が起こります。原子同士が互いに引き合い、自然に高濃度の自由電子のシートが形成されます。これは2次元電子ガス (2DEG) と呼ばれます。
- 超高速充電器: この電子シートは驚異的に高い移動度を持っています。電子は、ほぼ抵抗なく材料中を高速で移動できます。これにより、GaNトランジスタは1秒間に数百万回オン/オフを切り替えられます。その結果、電源装置 (携帯電話やノートパソコンの充電器など) は発熱を最小限に抑えて電力変換でき、物理サイズを最大70%小型化できます。
- データセンターの電力: 現代のデータセンターやAIサーバー ファームは、膨大な電力を必要とします。このエネルギーの大部分は、高電圧のAC/DC電力から低電圧のDC電力へ降圧変換する際に、熱として失われます。データセンター向けパワーIC、電源ユニット (PSU) 、およびDC-DCコンバーター (中間バスコンバーター (IBC) とも呼ばれます) にGaNを使用することで、運用者は電力効率を高め、失われるエネルギーを大幅に削減し、ラック内の電力密度を高めることができます。
- 電気自動車 (EV): この同じ「伝導経路」により、GaNは膨大な電力を扱うことができます。EVメーカーは、車載充電器にGaNを使用して、系統電力をより高速にバッテリー電力へ変換し、省スペース化と車両重量の低減を実現しています。
極めて高い周波数に対応します (RFおよび電気通信) 。
ガリウム-窒素の原子結合は非常に強固であるため、この材料は極めて高い周波数 (ギガヘルツ帯) で動作しながら、非常に大きな電気的ストレス (電圧) に耐えることができます。
- 5G/6G携帯電話基地局: 従来のシリコン チップは、高周波では焼損したり、信号の明瞭度が低下したりします。GaNベースのパワーアンプは、膨大な量のデータを長距離にわたって容易に無線で伝送でき、5Gおよび今後登場する6Gインフラの基盤となります。
- 先進レーダー: レーダーは、数百個の小型GaN送信機が連携して動作します。GaNは非常に強力な高周波信号を送信できるため、これらのレーダーはより遠くまで探知でき、より小さな目標を極めて高い精度で追跡できます。
放射線照射に耐性があります (宇宙探査) 。
ガリウムと窒素の間の強固な化学結合により、窒化ガリウム (GaN) は宇宙放射線に対する固有の防御特性を備えています。深宇宙や地球軌道上では、人工衛星や宇宙船は、宇宙線、太陽フレア、高エネルギー中性子などの過酷な放射線に絶えずさらされています。従来のシリコン チップはこのような影響下で容易に劣化または故障しますが、窒化ガリウム (GaN) は特有の化学的および物理的特性により耐えられます。
- 電気推進 (イオン スラスター): 現代の多くの人工衛星や深宇宙探査機はイオン スラスターを使用しており、電界を利用してイオンを加速させ、非常に効率的で長寿命の推進力を生み出します。GaNは、壊滅的な電気アークや部品故障のリスクを抑えつつ、これらの先進エンジンの駆動に必要な極めて強い電界を安全に扱えます。
- ソーラーブラインドUV分光計: 人工衛星は高度なセンサーを使用して、地球の気候をマッピングし、気象を追跡し、他の惑星の表面をスキャンします。GaNは3.4 eVという広いバンドギャップを持つため、紫外線には敏感である一方、可視光の太陽光グレアにはまったく反応しません。このため、複雑なフィルタリング レンズ アセンブリを必要とせず、惑星大気を分析するセンサーや恒星追跡システムに最適です。
環境の変化を検知します (センシング) 。
GaNセンサーは主に2つの独自の物理アーキテクチャを活用します。1つ目は、トランジスタのゲート領域を開放しておく方法 (オープンゲートHEMT) です。その後、表面に付着した化学分子、ガス、または生物学的因子によって表面電位が変化し、2DEGチャネルを流れる電流が変化することで、測定可能な信号変化が生じます。2つ目の方法は、圧電効果を利用するものです。GaNの結晶構造が機械的な応力や振動を受けると、電荷が発生します。逆に、電気信号によって表面に音響波を誘起でき、外部の対象物がセンサーに接触すると周波数が変化します。
- ガスおよび環境モニタリング: 自動化された遠隔大気質モニタリングのためのIoT (モノのインターネット) ハードウェアで使用されます。GaNは、自動車の排ガス監視装置や、工業用化学プラントにおける有毒ガスの安全周辺域検知にも使用されています。一般的な金属酸化物センサーとは異なり、GaNは湿度による干渉を受けにくいです。
- 生物医学および健康診断: 臨床ツールでは、糖尿病の経過観察のために、呼気凝縮液中のグルコース濃度を検出するGaN HEMTバイオセンサーを利用しています。ウェアラブル ヘルスケア技術では、柔軟なGaNセンサーにより、嚥下、心拍の脈動、転倒警告指標など、高齢者の安全に関わる微細な身体の動きを検知できます。
窒化ガリウム (GaN) は、半導体技術における大きな飛躍であり、従来のシリコンの物理的な限界を打ち破るものである。青色LEDにおける歴史的な起源から、現代における5G無線周波数ネットワーク、先進レーザー、センサーアレイ、高効率電源の主流に至るまで、GaN技術は多用途な材料である。製造規模と生産コストが低下するにつれて、GaNソリューションは次世代の市場をリードするアプリケーションの基盤となる態勢が整っている。インフィニオンにおけるGaNの活用方法について、さらに詳しくはこちらをご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
窒化ガリウムとは?
窒化ガリウム (GaN) は、ガリウムと窒素から作られる人工の半導体材料です。広いバンドギャップにより、従来のシリコンよりも高速にスイッチングでき、高電圧に対応でき、低温で動作します。そのため、現代のパワー エレクトロニクスやRFアプリケーションの有力な選択肢となっています。
GaNは天然に存在する鉱物ですか?
いいえ、実験室で合成する必要があります。ガリウムと窒素は自然界では自然に結合しないため、メーカーは厳密に制御された温度と圧力の下でGaN結晶を成長させます。
GaN材料はどのように作られますか?
これは、有機金属化学気相成長法 (MOCVD) と呼ばれるプロセスを用いて、シリコンや炭化ケイ素などの基板上に薄い結晶層として成長させます。ガリウムと窒素を含むガスが高温で反応し、原子層レベルの薄膜が堆積して、最終的なGaN結晶を形成します。
GaN-on-Siとは?
これは、安価なシリコン ウェーハ上に成長させたGaNであり、電源用半導体に適しています。この基板は、既存のシリコン製造インフラを再利用することで製造コストを低く抑えられるため、急速充電器、データセンター用電源、EV車載充電器に適しています。
GaN-on-SiCとは?
これは、炭化ケイ素上に成長させたGaNで、高出力レーダーや5G/6G通信システムに使用されます。炭化ケイ素はシリコンよりもはるかに熱伝導率が高いため、この基板は熱管理が重要なGHz周波数帯で、より高い電力密度を実現できます。
GaN-on-Siとの詳細な比較については、 「パワーエレクトロニクス向けGaN-on-SiliconおよびGaN-on-Silicon Carbide:レビュー」を参照してください。
GaN-on-GaNとは?
これは、ネイティブのバルクGaN基板上に成長させたGaNであり、Vertical GaNと呼ばれることもあります。基板と成長層が同じ材料であるため、この手法では格子不整合が解消され、より高い電圧に対応できます。ただし、まだ開発初期段階であり、GaN-on-SiやGaN-on-SiCに比べて製造コストが大幅に高くなります。
GaN-on-Sapphireとは?
これは、サファイア基板上に成長させたGaNで、主に青色および白色LEDの製造に使用されます。サファイアは透明で化学的に安定しており、光電子グレードのGaNに必要な高温成長にも耐えられます。ただし、パワー エレクトロニクス分野では、シリコンや炭化ケイ素基板ほど一般的ではありません。
窒化ガリウム充電器とは?
窒化ガリウム充電器は、シリコンの代わりにGaNトランジスタを使用して作られた小型の電源アダプターです。GaNはスイッチング効率が高く、熱として失われるエネルギーも少ないため、これらの充電器は従来のシリコン充電器と同等の電力を供給しながら、最大70%小型化できます。
GaNの主な用途は何ですか?
GaNは、民生用、産業用、特殊用途など、幅広い用途にわたります。
パワー エレクトロニクスおよび民生機器
- スマートフォン、タブレット、ノートパソコン用の壁面充電器
- AIデータセンター サーバー用電源装置および中間バス コンバーター (IBC)
- 電気自動車 (EV) 用トラクション インバーターおよび車載充電器
- 太陽光発電用インバーターおよびグリーン エネルギー グリッド
- 空間伝送による給電向けワイヤレス充電パッド
- ハイエンド オーディオ用クラスDアンプ
RF、レーダー、宇宙
- 5Gセルラー基地局用無線増幅器
- レーダー アレイ
- 衛星および深宇宙向け耐放射線電子機器
- 自動運転向けLiDARセンサー
光電子工学およびディスプレイ
- 照明およびディスプレイ用の青色および白色LED
- Blu-rayプレーヤーおよび光レーザー ディスク
- 拡張現実 (AR) メガネ用マイクロLEDディスプレイ
センシングおよび医療
- ガスおよび環境モニタリング システム
- 生体医療および健康診断機器
- MRI装置などの医療画像診断装置