医療のデジタル化の主な焦点は、患者が責任を持ち、自分の健康問題を自分で管理できるように支援することです。最新のハイテク機器は、医療専門家との関わり方、治療計画の決定方法、慢性疾患の予防措置の取り方を完全に変えつつあります。患者は、自分の健康状態の小さな変化に気付き、バイタルサインを監視し、質の高い生活を送るために何をすべきかを知ることができます。デジタル健康追跡の重要性は高まっており、その数値は2017年の33%から2020年には54%に増加しているのに対し、アナログ健康追跡はそれぞれ45%から29%に減少しています (出典: OMDIA)。健康増進への意識の高まりと、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う劇的な変化により、2020年から2024年にかけて消費者向けおよび医療診断、患者モニタリング、治療分野でヘルスケア機器の成長が見込まれています。
Tsingrayの革新的かつ画期的な睡眠改善ソリューション
インフィニオンは長年にわたり、Tsingrayを含むパートナーが、高品質のセンサーと包括的なソリューションによって消費者市場でデジタルビジネスの機会を活かせるよう支援してきました。当社の提携パートナーであるTsingrayのRADARトモグラフィー技術は、夜間睡眠中の呼吸と心拍のモニタリングに画期的な進歩をもたらしました。
このレーダー ソリューションは、睡眠改善における医療ヘルスケアのデジタル化を実現する重要な要素です。このデバイスの最大の特長は、業界で先駆けとなったミリ波レーダー トモグラフィー センシング技術を採用したことです。2.5cmの解像度のクロマトグラフィーと100msのリフレッシュ周期により、睡眠、呼吸、心拍数、体の動き、睡眠姿勢など、多面的に監視することができ、つまり、監視対象者の睡眠中のあらゆる微細動作データを完全に記録することができます。
インフィニオンの製品は、この革新的なソリューションにどのように貢献するのでしょうか?
インフィニオンのXENSIV™ ミリ波60 GHzレーダーチップを使用したスマート睡眠呼吸モニタリング デバイスが、最近、TsingrayとJD Healthの協力に加わりました。このデバイスは現在、「JD.com」の睡眠の質の改善のためのヘルスケア オンラインサービス パッケージの一部となっています。大中華圏に拠点を置く巨大なオンライン取引プラットフォーム。
Tsingrayは、この睡眠モニターの次世代製品の開発に、インフィニオンのXENSIV™ミリ波レーダーチップに加えて、インフィニオンのWi-Fi/BLE 、 PSOC™ MCU 、およびOPTIGA™ Trust Bセキュリティチップ ソリューションも採用しています。
インフィニオンのXENSIV™ 60 GHzミリ波レーダー チップのサポートにより、スマート睡眠呼吸モニタリング デバイスは次のことを実現できます。
- 睡眠に影響を与えることなく、非接触で外部環境の変化を受けにくいため、一晩中、途切れることなく睡眠モニタリングとリアルタイムデータの収集を行います。
- 睡眠プロセス全体のバイタルサインと体の動きのマイクロデータを正確に認識し、ミリ波クロマトグラフィーによって多次元睡眠をモニタリングします。
- カスタマイズされた睡眠改善プラン、専門家による相談、フォローアップ訪問などに参照できるデータを提供する監視レポートを自動的に生成します。
- AIによる補助診断および治療システムにより、睡眠障害を診断します。
- 低消費電力と最小限の体積で、物体間の距離をmmレベルの精度で測定します。
- 非接触モニタリング方式により、ユーザーの不快感を回避することができ、長期間の家庭内モニタリングに非常に適したデバイスとなっています。
- 睡眠時突然死の前兆、長期の無呼吸状態、その他の危険をタイムリーに警告し、夜間の呼吸パターンと心拍パターンの正確な監視のギャップを埋めます。
- 慢性閉塞性肺疾患、喘息、無呼吸症候群、低換気などの慢性呼吸器疾患の診断をサポートします。
Tsingrayの将来はどうなるのでしょうか?
Tsingrayは現在、中国のいくつかの有名な病院や臨床医学研究機関と協力して、デジタル医療とヘルスケアの応用を推進していることがわかった。同時に、Tsingrayが蓄積した10万時間以上のバイタルサインデータは、包括的な睡眠研究のための強固なデータ基盤も築いています。
医療・健康データを日々監視、蓄積することで慢性疾患の予防と管理をサポートするという点では、Tsingrayの事例はこの方向性の商業的価値をよく証明しています。
Tsingray Technologyは清華大学が育成したハイテク企業で、清華大学出身の中核チームは16年にわたるミリ波レーダーの研究開発の蓄積を持っています。Tsingray Technologyはミリ波レーダー技術をベースに、臨床診断、健康管理、高齢者介護などの分野におけるギャップを埋め、医療の健康を実現する臨床グレードのバイタルサインモニタリング製品を開発しています。