これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
デジタル定数
デジタル定数による簡単なデジタル値表現
-
このページ
概要
デジタル定数コンポーネントは、デザインでデジタル値を表現するためのシンプルで便利な方法です。これは、ビットマスクや振幅の比較など、一定のデジタル値が必要な場合に使用されます。その機能には、回路図での明確な表現、最大 32 ビットまでの設定可能な幅、16 進数または小数形式で値を表示する機能が含まれます。
- デジタル値を回路図上で明確に表現
- 16進数または10進数で表示
- 最大32ビットまで設定可能な幅
デジタル定数コンポーネントは、デザインでデジタル値を表現するためのシンプルで便利な方法です。これは、ビットマスクや振幅の比較など、一定のデジタル値が必要な場合に使用されます。その機能には、回路図での明確な表現、最大 32 ビットまでの設定可能な幅、16 進数または小数形式で値を表示する機能が含まれます。
- デジタル値を回路図上で明確に表現
- 16進数または10進数で表示
- 最大32ビットまで設定可能な幅