これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
LEDセグメントおよびマトリクス ドライバ
汎用性の高いLEDセグメントおよびマトリクスドライバ: PSOC™ 3およびPSOC™ 5LPを使用して、最大192個のLEDを、さまざまな設定で高精度に制御可能
-
このページ
概要
LEDセグメントおよびマトリクスドライバ PSoC™ Creator コンポーネントは、最大24セグメント信号と8つの共通信号を処理できる多重化LEDドライバです。このデバイスは、24個の7セグメントLED、8個の14/16セグメントLED、8個のRGB 7セグメントLED、または最大192個のLEDからなる3色マトリコレーションを8x8パターンで駆動するために使用できます。英数字をセグメントコードに変換するためのAPIが提供されており、各コモンの明るさを個別に制御できます。このコンポーネントは、 PSoC™ 3 および PSoC™ 5LP でサポートされています。
LEDの多重化は、GPIOピンを節約する効率的な方法ですが、コモンは一定の速度で多重化する必要があります。この後者の問題に対処するために、コンポーネントは PSoC™の DMA と UDB を使用して、CPU オーバーヘッドなしで LED を多重化します。 これにより、多重化がハードウェアのみを使用して処理されるため、非定期的な更新のケースが排除されます。したがって、CPUはディスプレイ情報を更新するときと明るさの設定を変更するときにのみ使用されます。
7/14/16 セグメントの数字を表示する場合、これらの数字を 1 つの数値表示としてグループ化する必要はありません。たとえば、8 桁のディスプレイは、1 つの 2 桁のディスプレイと 2 つの 3 桁のディスプレイに分割できます。LEDマトリックスモードで動作する場合、個々のディスプレイをマトリックスに配置する必要はなく、代わりにさまざまな単一またはグループ化されたLEDにすることができます。このコンポーネントは、アナンシエータと結合された数字の表示もサポートしています。
この汎用性の高いLEDドライバコンポーネントは、最大8桁のRGB 7セグメント桁または24桁のモノクロ7セグメント桁、最大8桁の14セグメントまたは16セグメントディスプレイのサポート、8x8トライカラーマトリックスに配置された最大192個のLEDを制御する機能など、さまざまな機能を提供します。コモンおよびセグメントのアクティブ・ハイまたはアクティブ・ローとして設定でき、CPUのオーバーヘッドや割り込みを必要としない多重化ドライバで動作し、7、14、および16セグメント・ディスプレイを使用した数値および文字列表示の包括的な機能を提供します。さらに、コモンごとに独立した輝度制御が可能であり、正確で柔軟なLEDディスプレイ制御を保証します。
LEDセグメントおよびマトリクスドライバ PSoC™ Creator コンポーネントは、最大24セグメント信号と8つの共通信号を処理できる多重化LEDドライバです。このデバイスは、24個の7セグメントLED、8個の14/16セグメントLED、8個のRGB 7セグメントLED、または最大192個のLEDからなる3色マトリコレーションを8x8パターンで駆動するために使用できます。英数字をセグメントコードに変換するためのAPIが提供されており、各コモンの明るさを個別に制御できます。このコンポーネントは、 PSoC™ 3 および PSoC™ 5LP でサポートされています。
LEDの多重化は、GPIOピンを節約する効率的な方法ですが、コモンは一定の速度で多重化する必要があります。この後者の問題に対処するために、コンポーネントは PSoC™の DMA と UDB を使用して、CPU オーバーヘッドなしで LED を多重化します。 これにより、多重化がハードウェアのみを使用して処理されるため、非定期的な更新のケースが排除されます。したがって、CPUはディスプレイ情報を更新するときと明るさの設定を変更するときにのみ使用されます。
7/14/16 セグメントの数字を表示する場合、これらの数字を 1 つの数値表示としてグループ化する必要はありません。たとえば、8 桁のディスプレイは、1 つの 2 桁のディスプレイと 2 つの 3 桁のディスプレイに分割できます。LEDマトリックスモードで動作する場合、個々のディスプレイをマトリックスに配置する必要はなく、代わりにさまざまな単一またはグループ化されたLEDにすることができます。このコンポーネントは、アナンシエータと結合された数字の表示もサポートしています。
この汎用性の高いLEDドライバコンポーネントは、最大8桁のRGB 7セグメント桁または24桁のモノクロ7セグメント桁、最大8桁の14セグメントまたは16セグメントディスプレイのサポート、8x8トライカラーマトリックスに配置された最大192個のLEDを制御する機能など、さまざまな機能を提供します。コモンおよびセグメントのアクティブ・ハイまたはアクティブ・ローとして設定でき、CPUのオーバーヘッドや割り込みを必要としない多重化ドライバで動作し、7、14、および16セグメント・ディスプレイを使用した数値および文字列表示の包括的な機能を提供します。さらに、コモンごとに独立した輝度制御が可能であり、正確で柔軟なLEDディスプレイ制御を保証します。