これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
Analog Resource Constraint (Cy_Analog_Constraint)
高精度なアナログ信号配線
-
このページ
概要
Analog Resource Constraintコンポーネントによって、接続されたアナログ信号のルートを定義できます。これは、通常の設計では必要のない高度な機能であるため、使用する際は注意してください。
この機能により、指定されたリソースへのアナログ信号ルーティングが制限されるため、すべての信号端子をそのルーティングリソースに直接接続する必要があります。
ルーティングは厳密なものです。 リソース制限付きでネットに接続されたデバイスはすべて、ハードウェアがリソースに直結される必要があります。 リソースに制約指定されたハードウェア接続機能が無い場合には、エラーが発生します。
Analog Resource Constraintコンポーネントによって、接続されたアナログ信号のルートを定義できます。これは、通常の設計では必要のない高度な機能であるため、使用する際は注意してください。
この機能により、指定されたリソースへのアナログ信号ルーティングが制限されるため、すべての信号端子をそのルーティングリソースに直接接続する必要があります。
ルーティングは厳密なものです。 リソース制限付きでネットに接続されたデバイスはすべて、ハードウェアがリソースに直結される必要があります。 リソースに制約指定されたハードウェア接続機能が無い場合には、エラーが発生します。