これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
アナログ用マルチプレクサの電気的制約
Analog Mux Constraint:高度な信号ルーティング制御
-
このページ
概要
Analog Mux Constraintコンポーネントを使用して、接続されている切替可能なマルチプレクサバスのアナログ信号の配線を定義できます。 これは、通常の設計では必要のない高度な機能であるため、使用する際は注意してください。
- 切り替え可能なマルチプレクサ接続のアナログルーティングを特定のルーティングリソースに制限します
- 信号を扱う全ての端子はルーティング リソースに直結される必要があります。
注: ルーティングは厳密なものです。リソース制限付きでネットに接続されたデバイスはすべて、ハードウェアがリソースに直結される必要があります。 リソースに制約指定されたハードウェア接続機能が無い場合には、エラーが発生します。
Analog Mux Constraintコンポーネントを使用して、接続されている切替可能なマルチプレクサバスのアナログ信号の配線を定義できます。 これは、通常の設計では必要のない高度な機能であるため、使用する際は注意してください。
- 切り替え可能なマルチプレクサ接続のアナログルーティングを特定のルーティングリソースに制限します
- 信号を扱う全ての端子はルーティング リソースに直結される必要があります。
注: ルーティングは厳密なものです。リソース制限付きでネットに接続されたデバイスはすべて、ハードウェアがリソースに直結される必要があります。 リソースに制約指定されたハードウェア接続機能が無い場合には、エラーが発生します。