トランジスタは、電気信号をスイッチングまたは増幅する3端子の半導体デバイスで、小さな入力でより大きな出力を制御します。1947年に最初の実用的なトランジスタが発明されて以来、トランジスタは現代のほぼすべての電子機器および電子回路の基本的な構成要素となっています。
トランジスタとは何か、またどこで使われているのかについての詳しい説明は、「トランジスタとは?」をご覧ください。この記事では、トランジスタがどのように動作するかという物理的な側面に焦点を当てます。
基本的なトランジスタは、スイッチングまたは増幅という2つの役割のいずれかを果たします。スイッチとしてのトランジスタは、電子スイッチのように動作します。完全にオフの状態では開回路 (電流は流れません) となり、完全にオンの状態では閉回路 (短絡に近い状態) となって電流を通します。増幅器としては、小さな入力信号でより大きな出力を制御し、弱い信号を増幅します。何十億個ものこうしたスイッチが連なって、コンピューターチップ内部の論理ゲートを形成しています。
トランジスタは、シリコン、またはゲルマニウム、窒化ガリウム (GaN) 、炭化ケイ素 (SiC) などの半導体材料で構成されています。導体 (金属) や絶縁体 (ゴム) とは異なり、半導体は特定の条件に基づいて電気を通したり遮断したりします。
半導体の導電率は、温度や光、または不純物の添加によって精密に制御できるため、電気信号の制御に最適です。
ドーピングとは、シリコンの電気的特性を変化させるために、意図的に少量の異種原子を添加することです。
- N型シリコン: リンまたはヒ素をドープすることで、余分な自由電子(負電荷キャリア)を供給します
- P型シリコン: ホウ素をドープすることで「正孔」が生成され、正電荷キャリアとして働く電子が欠乏します
N型材料とP型材料が接すると、PN接合が形成されます。この接合により、移動キャリアが減少する空乏層が形成され、内部電界が生じます。
これが重要な理由: PN接合はトランジスタの概念にとどまらず、あらゆるダイオード、太陽電池、LED、光検出器、サイリスタの基礎となるものです。接合部の物理現象を理解することで、事実上すべての能動型半導体デバイスの挙動を直感的に理解できるモデルが得られます。
この領域は、さらなる拡散に対抗する内蔵電界 (接触電位: シリコンでは約0.6~0.7 V) を形成します。外部電圧を印加すると、接合を順方向バイアス (電流を流す) または逆方向バイアス (電流を遮断する) のいずれかにできます。この挙動は、すべてのダイオードとトランジスタの電気的な基礎です。
半導体における電流は、2種類の電荷キャリアによって運ばれます。
- N型材料中の電子 (負電荷)
- P型材料中の正孔 (有効正電荷)
BJTなど、両方の種類のキャリアに依存するデバイスは、バイポーラと呼ばれます。MOSFETなど、1種類のキャリアのみを使用するデバイスは、ユニポーラと呼ばれます。
トランジスタは、シリコン、またはゲルマニウム、窒化ガリウム (GaN) 、炭化ケイ素 (SiC) などの半導体材料で構成されています。導体 (金属) や絶縁体 (ゴム) とは異なり、半導体は特定の条件に基づいて電気を通したり遮断したりします。
半導体の導電率は、温度や光、または不純物の添加によって精密に制御できるため、電気信号の制御に最適です。
ドーピングとは、シリコンの電気的特性を変化させるために、意図的に少量の異種原子を添加することです。
- N型シリコン: リンまたはヒ素をドープすることで、余分な自由電子(負電荷キャリア)を供給します
- P型シリコン: ホウ素をドープすることで「正孔」が生成され、正電荷キャリアとして働く電子が欠乏します
N型材料とP型材料が接すると、PN接合が形成されます。この接合により、移動キャリアが減少する空乏層が形成され、内部電界が生じます。
これが重要な理由: PN接合はトランジスタの概念にとどまらず、あらゆるダイオード、太陽電池、LED、光検出器、サイリスタの基礎となるものです。接合部の物理現象を理解することで、事実上すべての能動型半導体デバイスの挙動を直感的に理解できるモデルが得られます。
この領域は、さらなる拡散に対抗する内蔵電界 (接触電位: シリコンでは約0.6~0.7 V) を形成します。外部電圧を印加すると、接合を順方向バイアス (電流を流す) または逆方向バイアス (電流を遮断する) のいずれかにできます。この挙動は、すべてのダイオードとトランジスタの電気的な基礎です。
半導体における電流は、2種類の電荷キャリアによって運ばれます。
- N型材料中の電子 (負電荷)
- P型材料中の正孔 (有効正電荷)
BJTなど、両方の種類のキャリアに依存するデバイスは、バイポーラと呼ばれます。MOSFETなど、1種類のキャリアのみを使用するデバイスは、ユニポーラと呼ばれます。
最も一般的なトランジスタは、動作原理が異なる2つの大きなファミリーに分類されます。
- バイポーラ接合トランジスタ (BJT) は電流制御型で、電子と正孔の両方を用いて伝導します (バイポーラ) 。
- MOSFETやJFETを含む電界効果トランジスタ (FET) は電圧制御型で、1種類のキャリアのみを使用します (ユニポーラ) 。
以下の2つのセクションでは、それぞれの仕組みについて説明します。FETファミリー (MOSFET、JFET、およびそれらの特性) の詳細については、 「電界効果トランジスタ (FET) とは何か」を参照してください。
BJTは、2つのPN接合を形成する3層の半導体で構成されます。これは電流制御型のデバイスです。トランジスタのベースに流れ込む (または流れ出す) 小さな電流が、コレクタとエミッター間のはるかに大きな電流を制御します。ベース-エミッター間電圧によって導通するかどうかが決まるため、わずかなベース電流で負荷を流れる大電流を制御でき、デバイス内の電流の流れを操ります。
重要な性能指標は電流利得 (β またはhFE) です。これはコレクタ電流とベース電流の比で、β = IC / IBです。
一般的な値は、デバイスによって20~500の範囲です。β が100の場合、ベース電流1 mAでコレクタ電流100 mAを流せます。
NPNトランジスタは最も一般的なタイプです。ベースをエミッターに対して正の電圧で駆動すると、コレクタからエミッターへ電流が流れます。PNPトランジスタは極性を反転して動作します。つまり、導通させるにはベース電圧をエミッター電圧より低くする必要があります。PNPトランジスタは、ハイサイド スイッチングや相補型プッシュプル出力段で一般的に使用されます。
BJTは以下の点で優れています。
- 高精度の線形増幅
- 低コストの汎用スイッチング
- 電流ミラー回路
- オーディオ増幅段
- 予測可能なVBE特性を必要とするアプリケーション (例: 温度センシング)
主な制約は、ベース電流を連続的に必要とする点です。BJTを導通状態に保つには、ドライバが常にIBを供給する必要があり、その分システムの消費電力が増加します。
バイポーラトランジスタ製品については、インフィニオンのバイポーラトランジスタ製品ポートフォリオをご覧ください。
MOSFETトランジスタは最も一般的な電界効果トランジスタで、BJTとは逆に電圧で制御されます。ゲートに電圧を印加すると電界が生じ、ドレインとソースの間に導電チャネルが形成されます。一方、ゲート自体にはほとんど電流が流れません。そのためMOSFETは駆動効率が高く、スイッチングも非常に高速です。CMOSでは、数十億個ものMOSFETが1つのチップ上のロジックを構成しています。
動作原理全体 (構造、制御方法、電流の流れ、効率性を高める要因など) については、「MOSFETの動作原理」を参照してください。
利用可能なデバイスを確認するには、インフィニオンのMOSFET製品ポートフォリオをご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
トランジスタの働きとは?
トランジスタ回路において、トランジスタは2つの役割のいずれかを担います。電気信号をオン/オフするか、弱い信号をより強い信号に増幅します。一方の端子へのわずかな入力が、他の2つの端子間のはるかに大きな電流を制御します。
トランジスタの動作原理とは?
トランジスタは、制御端子に入力される小さな信号によって、デバイスを流れるはるかに大きな電流を制御することで動作します。BJTではベース電流がコレクタ-エミッター電流を制御し、FETではゲート電圧がドレイン-ソース電流を制御します。いずれの場合も、わずかな入力が大きな出力を制御します。
NPNトランジスタとPNPトランジスタの違いは何ですか?
NPNは、ベースがエミッターに対して正に駆動されるとオンになり、PNPは、ベースがエミッターより低くなるとオンになります。NPNが標準的な選択肢であり、PNPはハイサイド スイッチおよび相補型出力段で使用されます。
トランジスタはどのように選べばよいですか?
適切なトランジスタを選定するには、いくつかの要素を評価する必要があります。
- 電圧および電流の要件
- スイッチング速度または周波数
- 電力損失容量
- パッケージの種類と熱限界
- ゲートまたはベースの駆動要件
エンジニアは通常、トランジスタのデータシートとアプリケーション ノートを参照して、対象回路との互換性を確認します。
アプリケーションに必要なトランジスタがどれなのか判断する方法はありますか?
アプリケーションによります。低コストのスイッチングと高精度な線形増幅にはBJTを、効率的な電力スイッチング、モーター制御、デジタル ロジックにはMOSFETを、低ノイズのアナログ用途にはJFETを使用してください。
トランジスタはどのように駆動しますか?
トランジスタの駆動方法は種類によって異なります。BJT (バイポーラ トランジスタ) は電流駆動型です。オン状態を維持するには、ベース電流 (おおよそ負荷電流を利得 β で割った値) を継続的に供給する必要があります。MOSFETは電圧駆動型です。しきい値を超えるゲート電圧を印加すれば、定常電流を流す必要はなく、ゲート容量を充電するだけで済みます。
MOSFETの駆動方法の詳細については、 「MOSFETの動作原理」を参照してください。
トランジスタを駆動するには、どれくらいの電流が必要ですか?
種類によります。BJT (バイポーラ トランジスタ) は連続的なベース電流を必要とします。ベース電流は、おおよそコレクタ (負荷) 電流を電流利得 β で割った値に相当するため、利得の高いデバイスほど駆動電流は少なくて済みます。MOSFETは定常電流をほとんど必要としません。ゲートは充電と放電だけを行えばよいため、「駆動電流」とは、各スイッチング サイクルでゲート電荷を移動させる短いパルス電流のことです。
利用可能なパッケージは?
トランジスタは、さまざまな電力レベルに適した多くのパッケージで提供されています。SOT-23のような小型の表面実装タイプから、TO-220のようなスルーホールのパワー パッケージまであり、パッケージが大きいほど放熱できる熱量も増えます。
アプリケーションに適したトランジスタを見つけるのに役立つ選定ツールはありますか?
はい。インフィニオンは、電圧、電流、パッケージ、RDS(on) などのパラメーターでトランジスタおよびパワーMOSFETの製品ポートフォリオを絞り込み、アプリケーションに適したデバイスを迅速に絞り込めるオンラインの製品ファインダーおよびパラメトリック検索ツールを提供しています。