インフィニオン、AURIX™ TC4xのISO/SAE 21434認証を取得
テクノロジーニュース
2025年3月3日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、AURIX™ TC4DxマイクロコントローラーのISO/SAE 21434認証を取得し、自動車のサイバーセキュリティにおける重要なマイルストーンを達成しました。TÜV SGSが付与したこの認証は、厳格なサイバーセキュリティ規格に準拠していることを裏付け、車両のライフサイクル全体を通じたセキュアな開発プロセスとリスク管理を保証します。インフィニオンはさらに、AURIX TC3xマイクロコントローラー ファミリーのISO/SAE 21434認証取得も進めて、お客様がUN R155などの国内およびグローバルなサイバーセキュリティ規制に適合するよう支援します。
インフィニオンの車載マイクロコントローラー担当バイス プレジデントであるトーマス ベーム (Thomas Boehm) は「AURIX TC4Dxが規制に適合することにより、お客様はISO/SAE 21434関連のECUポートフォリオを強化することができます。そのため、お客様は最終的に製品をより迅速かつ効率的に市場に投入できるようになります」と述べています。
AURIX TC4DxのISO/SAE 21434認証は、セキュリティ プロセスを監督するためのサイバーセキュリティ管理や、潜在的な脅威を積極的に特定して対処するための監視、リスク評価、脆弱性分析といった継続的な活動などの広範なサイバーセキュリティ対策を、セキュリティ リスクを体系的に特定するための構造化されたリスク評価方法とともに提供します。この認証は、サイバーセキュリティの目標を定義する概念フェーズと、セキュアな統合と検証を保証する製品開発フェーズも対象としています。開発後フェーズには、デプロイ後の潜在的な脆弱性に対処するためのサイバーセキュリティ インシデント対応メカニズムが含まれます。自動車メーカーは、この認証によってセキュアかつ適合した車載電子機器の強固な基盤を獲得し、開発の複雑さを軽減して市場投入までの時間を短縮することができます。
インフィニオンはまた、AURIX TC3xのISO/SAE 21434認証取得にも取り組んでおり、サイバーセキュリティに対するコミットメントを強化しています。この取り組みは、自動車サプライチェーン全体にわたるサイバーセキュリティに注力するインフィニオンを裏付けるものであり、初期設計からライフサイクル終了までのシームレスな統合を保証します。
これらの認証によって、自動車のサイバーセキュリティにおける信頼できるパートナーとしてのインフィニオンの位置づけを確固たるものにし、強化されたセキュリティ機能と適合性サポートがさまざまなアプリケーションに提供されます。
供給状況について
AURIXマイクロコントローラーの詳細については、 www.infineon.com/aurixをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウエブサイト https://www.infineon.com/ Follow us: X - Facebook - LinkedIn
Press Photos
AURIXTC4Dx
Infineon received ISO/SAE 21434 certification for its AURIX™ TC4Dx microcontroller.
JPEG
2126x2010 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202503-069j