2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
インフィニオン、高性能の政府系IDとペイメント向けTEGRION™およびSECORA™ PayのデモをTRUSTECH 2023で展示
テクノロジーニュース
2023年11月24日、ミュンヘン (ドイツ)、パリ (フランス)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、革新的な支払いおよびIDソリューションの展示会であるTRUSTECHにおいて、将来性のあるIDアプリケーションを加速するTEGRION™ファミリーの最新製品を発表します。インフィニオンのミニ空港ブースでは、世界初のPQC対応電子パスポート (ePassport) のデモンストレーターも展示します。また、非接触ペイメント用ネイルのための仮設ネイル サロンでは、SECORA™ Pay Xによるシームレス ペイメントの利便性を体験することができます。
TEGRION ™は一段 上 のレベルのセキュリティ、効率、パフォーマンスを提供
TEGRION™ SLC26Gは、ePassport、政府系ID (eID)、eHealth Careシステムなど、要求の厳しい識別および政府IDアプリケーション向けのセキュリティ コントローラーです。このセキュリティ コントローラーにより、顧客はオペレーティング システムとそれに対応するアプリケーションを迅速かつ容易に実装することができます。さらにこのコントローラーは、政府IDアプリケーションに不可欠な最高レベルのセキュリティ、速度、パフォーマンス、電力効率を提供します。これらは、文書の存続期間にわたる永続的なセキュリティだけでなく、例えば出入国管理においてパスポートをeGateで電子的にチェックする必要がある場合に迅速なトランザクション時間も要求します。この超高速非接触通信のために、TEGRION™ SLC26Gは超高速ビット レート (VHBR) を統合しています。
さらに、セキュリティ コントローラーは内蔵Integrity Guard 32セキュリティ アーキテクチャを装備し、トランザクションのパフォーマンスを損なうことなく最高レベルのセキュリティを提供します。Integrity Guard 32デジタル セキュリティ テクノロジーは、Arm® v8-Mの命令セットおよび強力な暗号アクセラレータと相まって、最高レベルの保護、高い通信速度、および極めて低い消費電力を実現します。インフィニオンの28 nmテクノロジーに基づくTEGRION™ファミリーは、最も厳しいセキュリティ基準と要件を満たします。
量子コンピュータ時代のePassportセキュリティ
インフィニオン、ドイツ連邦印刷会社 (Bundesdruckerei GmbH)、およびフラウンホーファー応用統合セキュリティ研究所 (AISEC) は、量子コンピューティング時代 (ポスト量子暗号、PQC) のセキュリティ要件を満たすePassportの世界初のデモンストレーターを展示します。このデモンストレーターは、ePassportと出入国管理端末間の非接触データ伝送に対する1つのソリューションを示します。このソリューションは、拡張アクセス制御 (EAC) プロトコルの耐量子バージョンに基づいて、認証中に生体認証データを保護します。セキュリティ手順は確立された構造と互換性があり、耐量子暗号化も実装できます。
SECORA ™ Pay Bioによるセキュアで便利な非接触ペイメント
生体認証ペイメント カードは、カード所有者がカードに搭載されたセンサー上に指を置き、決済端末にカードをタップするだけで本人を確認できるので、より便利で衛生的な支払いが可能です。そのため、生体認証支払いプロセスをPINベースの標準的なトランザクションより高速化することができます。インフィニオンは、生体認証支払いカードのパフォーマンスと生産効率をさらに向上させるために、Fingerprints™と協力して完全なSECORA™ Pay Bioソリューションを開発しています。このターンキー ソリューションには、最先端のカード製造機器に基づく、コスト効率が高くスケーラブルな生産を実現するためのMastercardおよびVisa のBioアプレットを含む、事前に認定されたJava Cardオペレーティング システムが付属しています。SECORA™ Pay Bioのデモは、さまざまな指紋登録オプションを含む、生体認証支払いカード ソリューションを成功させるための重要な要件をハイライトしてインフィニオンのブースに展示されます。
仮設ネイル サロンで革新的な支払い方法を紹介
今年、インフィニオンのパートナーであるSmart Chip Switzerlandは、インフィニオンのブースで革新的な仮設ネイル サロンを出店し、一段階上の支払いを試す機会を提供します。訪問者は、インフィニオンのSECORA™ Pay Xソリューションを爪に直接装着してどこでも支払えるようにする、特別に設計されたインレイを持つことができます。さらに、指輪、ブレスレット、キーホルダー、時計など、その他のさまざまな新しいウェアラブル支払いデバイスも展示されます。これらのデバイスにはすべて、コネクテッドIoTデバイス用のSECORA™ PayまたはSECORA™ Connectソリューション ファミリーの製品が安全な支払いのために搭載されています。強化されたNFCセキュア エレメント設計をベースとするSECORA™ Connectは、電池なしで動作するデバイスと消費電力を最小限に抑えた電池駆動デバイスの両方で、支払い、チケット、その他のアプリケーション機能を備えたスマート ウェアラブルを実現し、消費者のバッテリー寿命を最大化します。
CALYPSO ™ moveが非接触紙チケットのセキュリティ強化を可能に
都市の拡大に伴い、公共交通機関は、サッカーの試合やオリンピックなどの特に大きなイベント中に乗客が急増する問題に直面しています。持続可能性と利便性のニーズが合わさり、デジタル発券とスマート モビリティの急速に成長する市場を生み出しています。しかし、これには、必要な透明性と信頼性を備えた安全、便利で相互運用可能な発券ソリューションを設計するためのオープン スタンダードが必要とされます。
インフィニオンは、Calypso®の基本仕様をベースとしたシンプルな非接触発券用の最初のセキュアなメモリであるCALYPSO™ moveによってこの開発に取り組んでいます。これにより、メーカーはあらゆる交通機関や交通当局に固有の要件を満たすことができ、磁気ストライプ、バーコード、または独自のチケットを使用する必要がなくなります。CALYPSO™ moveのサンプルカードは、TRUSTECHでインフィニオンのブースに展示されます。
TRUSTECH 2023 でのインフィニオン
インフィニオンは、11月28日から30日までパリ万博ポルト ド ベルサイユで開催されたTRUSTECHでミニ空港ブース (パビリオン5.2、ブースG035) を出展し、そこで世界初のPQC対応ePassportデモンストレーターと、SECORA™ Pay Bioによるシームレスな生体認証ペイメント ソリューションを発表しました。さらに、非接触ペイメント用ネイルを体験できる仮設ネイル サロンなど革新的なペイメント フォーム ファクターの最新事例を紹介します。詳細は www.infineon.com/trustechをご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Press Photos
TRUSTECH 2023
Dive into the Infineon mini airport booth at TRUSTECH from 28 through 30 November at Paris Expo Porte de Versailles, booth G035 in Pavilion 5.2 where the company will unveil the world's first PQC-enabled ePassport demonstrator as well as seamless biometric payment solutions with SECORA Pay Bio. In addition, the latest breakthroughs in innovative payment form factors will be showcased, including a pop-up manicure salon where visitors can be fitted with an artificial fingernail for contactless payment. More information is available at www.infineon.com/trustech.
JPEG
2480x1465 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFCSS202311-028j