メモリ分野は、多くの人が現在「AIメモリ スーパーサイクル」と呼ぶ現象に業界が適応する中で、大きな転換期を迎えています。ほとんどの見出しは、AIデータセンターの急速な拡大を支える高帯域幅メモリ (HBM) と先進的なNANDが取り上げられていますが、静かでありながら重要な影響も現れ始めています。生産の優先順位の変化が、幅広い最終市場におけるNORフラッシュの供給に影響し始めているのです。
最初の主要な推進要因は、AIインフラの急速な構築と、モデル学習から推論の大規模展開への移行です。HBM、DDR5、大容量NANDの消費急増により、Samsung、SK Hynix、Micron、SanDiskなどの主要サプライヤーは、ウェーハ投入、後工程ライン、投資資金を、より高い利益率を生むプレミアムなAI向けメモリに集中させています。予測では価格の大幅な上昇が示されており、DRAMは前四半期比で約90%上昇、NANDは約60%上昇する可能性があります。
こうした変化は短期的な調整ではなく、ハイパースケーラーの需要と複数年にわたるAIの成長軌道に紐づいた長期的なコミットメントを反映したものです。その結果、従来の中価格帯および低価格帯のDRAMとNAND製品は、主要サプライヤーからの優先度が下がっています。
主要サプライヤーが高度なAI向けメモリ ソリューションを優先するにつれ、その波及需要はWinbond、Macronix、GigaDevice、AP Memory、Nanya、ISSIなどの専門メモリサプライヤーが吸収しています。この再配分は、すでに次の点に表れています。
- リードタイムの長期化
- 割り当ての厳格化
- 価格の下支えが強まる
これらの影響は、低価格帯DRAMと特殊用途NANDで最も顕著です。
これらの企業は共通の製造エコシステムに依存しているため、DRAM、NAND、NORの各ラインは、ウェーハ能力や後工程テストなど、同じ柔軟な生産リソースを巡って競合します。DRAMとNANDの波及需要が増えると、利用可能な能力は自然と、成長が速く収益性の高い製品プログラムに傾きます。
このシフトの重要な帰結の1つは、NORフラッシュの優先度が下がることです。問題はNORの需要が減っていることではありません。むしろ、NORが依存する共有リソースが、需要が加速しているDRAMとNANDにますます振り向けられていることです。NOR製品群で強みを持つことで知られるサプライヤーでさえ、トレードオフを行い、必須ではない製品ラインを整理し、リソースを再配分しています。
その影響はAIサーバーにとどまらず、さらに広範囲に広がっています。PCおよびコンシューマー分野では、すでに供給の逼迫と割り当て措置の増加が見られ、買い手は通常より早い段階で供給確保に動いています。こうした動きはさらに広がる見込みで、産業および車載市場が最も大きな影響を、かつ最も遅れて受ける可能性が高いとみられます。これらの分野は製品ライフサイクルが長く、代替品を再認定する柔軟性も限られるため、NORのリードタイムが延びたり、割り当てが避けられなくなったりすると、特に影響を受けやすくなります。
過去のNOR供給途絶期とは異なり、今回のサイクルは構造的かつ持続的なAI関連需要によって形成されています。新規のウェーハ投資は次世代DRAMおよびNANDノードに圧倒的に偏っている一方、NORフラッシュに使用される成熟プロセスの拡張は最小限にとどまっています。その結果、顧客は、他のメモリ技術との間接的な競争に起因する生産量の変動やリソース制約に備える必要があります。
インフィニオンのメモリ ソリューションズは、こうした業界の変化の中でもNORフラッシュ市場の支援に引き続き取り組んでいます。同社は引き続き新たなNOR製品を開発し、サプライチェーンのレジリエンス強化に投資しています。業界の構造変化を踏まえ、インフィニオンは顧客と早期に連携して、安定した途切れのない供給を維持し、長期的な事業継続性を確保する方針です。
インフィニオンは、次世代NOR技術の開発、新しいNOR製品、および世界規模でレジリエントなNOR製造能力に積極的に投資しています。
詳細については、インフィニオンサポート にお問い合わせください。
この新たなトレンドとNORフラッシュへの影響についてより深く理解するには、EE Timesに掲載されているこちらの記事をご覧ください。進化を続けるメモリ市場の動向を独自の視点で見ることができます。 EE Times - AIスーパーサイクルがメモリ需給を一変、NORフラッシュ供給にひっ迫感