インフィニオン、非接触生体認証決済の利便性と信頼性を高めるSECORA™ Pay Bioを発表
マーケットニュース
2024年9月17日、ミュンヘン (ドイツ)
決済の世界がデジタル化に向かうにつれ、デジタルID情報と取引を保護する必要性がますます重要になっています。標準的な非接触型決済カードに加えて、生体認証決済カードもこの分野で有望な新技術であり、普及し始めています。このような状況に対して、インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、VisaおよびMastercardの仕様に適合したオールインワンの生体認証決済カード ソリューションであるSECORA™ Pay Bioを発表しました。この製品は、インフィニオンの強化されたSLC39Bシステムオンチップ (SoC) セキュア エレメントと、Fingerprint Cards AB社 (Fingerprints™) のFPC1323センサーをインフィニオンのBiometric Coil on Module (BCoM) パッケージに統合し、誘導結合技術の重要な利点を活用します。このソリューションは、カードに安全に保存された指紋認証情報を第2認証要素として使用し、利便性と信頼性の高い非接触型決済体験を実現します。
インフィニオンのトラステッド モバイル コネクティビティおよびトランザクション製品ラインの責任者であるトルガハン イルディズ (Tolgahan Yildiz) は「生体認証決済カード向けのこのオールインワン ソリューションにより、インフィニオンは決済カードの限界をさらに押し広げます。SECORA™ Pay Bioは、高いスループットとスムーズな消費者体験を実現し、堅牢で信頼性の高い生体認証決済カードの容易な実装とスケーラブルな生産を可能にします」と述べています。
楽観的なシナリオでは、ABI Research [1]は、生体認証カードの市場が2028年までに1億1,330万枚に成長すると予測しています。この市場動向は、生体認証決済カードの生産性とコストを含む価格性能比のさらなる最適化と、個人決済取引におけるより便利で安全な生体認証を求める消費者の需要によって動いています。さらに、生体認証決済カードは、紛失盗難詐欺やPINフィッシング詐欺に対する付加的な防御策となる可能性があります。
優れた非接触性能を持つ生体認証決済ソリューション
SECORA™ Pay Bioは、インフィニオンのSECORA™ Payソリューション ファミリーを拡張します。このソリューションは、Fingerprints社のセンサーとインフィニオンのSLC39B SoCセキュア エレメントを、革新的なインフィニオンBiometric Coil on Module (BCoM) という単一デュアル インターフェイス パッケージに統合します。統合電源回路を内蔵したSLC39Bセキュア エレメントは、大容量メモリとさまざまな周辺機能を備えて優れた非接触性能を発揮します。BCoMモジュールからカード アンテナへの配線接続を必要としない革新的な誘導結合技術に基づいて製造の複雑さを大幅に軽減し、カードの堅牢性と長期的な信頼性を大幅に向上できます。さらに、わずかな運用変更のみで、既存のデュアル インターフェイス カード製造装置による生体認証センサー カードの生産を実現します。SECORA™ Pay BioソリューションはMastercardとVisaの両仕様に適合しているため、BCoMテクノロジーの使用に際して性能試験を追加する必要がなく、優れたパフォーマンスとオンボーディング プロセスによる柔軟で迅速な展開が可能になります。
新しい2つの革新的な登録オプションをサポート
SECORA™ Pay Bioは、スリーブ、スマートフォン アプリ、現場での登録など、幅広い登録オプションをサポートしています。革新的なSECORA™ Pay Bioエンロールメントシートにより、スマートフォン経由の指紋登録がこれまで以上に容易になります。さらにSECORA™ Pay Bioは、現場での登録をサポートする初の生体認証決済ソリューションです。これにより、カード所有者は追加の手間やデバイスなしで生体認証決済カードを使用できるようになります。さらに、これらの新しい生体認証カードでの決済取引ごとに指紋テンプレートがトレーニングされるため、ユーザー体験がさらに向上します。
供給状況について
SECORA™ Pay Bioソリューションは、EMV仕様に適合した最新の決済アプリケーションをサポートします。パイロットで実証されたこの製品は完全なデザインイン パッケージで提供され、量産が可能な状態です。詳細については、 www.infineon.com/secorapaybioをご覧ください。
[1] 出典:ABI Research – Next-Generation Payment Card Technologies - Biometric and DCVV, (2023年10月3日)
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Press Photos
Secora Pay Bio Card Transaction
SECORA™ Pay Bio uses the fingerprint credentials securely stored on the card as a second authentication factor.
JPEG
2126x1417 px
Secora Pay Bio Payment Card
SECORA™ Pay Bio uses the fingerprint credentials securely stored on the card as a second authentication factor.
JPEG
2126x3364 px
Information Number : INFCSS202409-144j