私たちの長年のパートナーであり、Roboyとして知られるヒューマノイドロボットを開発している企業であるDevanthroの創設者兼CEO、Rafael Hostettler氏との独占インタビューで、チームの最新情報と最新プロジェクトについて学びました。
パンデミックの発生以来、世界には多くの変化があり、過去2年間は私たちの多くにとって困難な時期でした。Devanthroチームにとって、どのような結果と学びがありましたか?
私たちにとっても非常に厳しい状況でした。私たちは主にフェアやクールなPRイベントを通じて存在していたのですが、パンデミックによってそれがすべてなくなってしまいました。私たちは多くのことを統合し、現在ではまったく異なるアプローチを採用しています。私たちは、生物に着想を得たロボット工学の地上研究の実施から、差し迫った問題を解決するために既存の技術を商品化することに重点を移しています。
私たちは、自社製品の潜在的市場を数多く検討してきましたが、ヘルスケア、特に在宅ケアの分野こそが、私たちの技術から最も大きな恩恵を得られる分野だと考えています。まず、当社は他のほとんどのロボット企業よりも、人々との交流に関して豊富な経験を持っています。第二に、私たちはロボットを作るのが得意なだけでなく、人々に愛されるロボットを作るのも得意です。私たちはこの機能を維持し、投資家を引き付けるビジネス モデルに適応させたいと考えており、介護市場はそれを可能にします。
最新バージョンのRoboy 3.0は「完璧なRobody」にどれくらい近づいているのでしょうか?
私たちのリソースを考慮すると、Roboy 3.0は私たちが目指す方向への大きな一歩であり、私たちは達成したことを誇りに思っています。しかし、それは完璧なシステムからは程遠く、その筋肉と腱は非常に複雑であるため、現時点では研究の焦点としてのみ私たちにとって価値があります。しかしながら、ロボディとは、定義上、遠隔操作されるロボット本体です。そして、「リモート」の部分は、私たちが開発しているテレプレゼンス技術によってカバーされており、「Robody Cares」サービスの基盤部分として引き続き注力していきます。Robodyを使用すると、人は遠隔地にいるときでも、物理的に存在し、見る、聞く、話す、移動する、やり取りするといったことが可能になります。これにより、介護者は患者が助けを必要とするときにいつでもそばにいることができ、移動する必要がなく、支援技術の力で強化されたロボットを遠隔操作して患者の自宅で介護を行うことができます。
「Robody Cares」について詳しく教えてください。また、この目的のためにテクノロジーを使用することを決めた理由を教えてください。
介護に飛び込むという考えは、すでにかなり前から予備的な可能性としてありました。Roboyはセンサーによる状況認識により周囲の状況を非常によく認識しています。これをVR技術と組み合わせることで、介護者の支援を強化することができます。今日、ドイツを含め多くの国で介護士が不足しています。「Robody Cares」は、自宅で快適に24時間365日のケアを受けることを可能にします。これにより、高齢者は毎日の予約枠が確保されているときだけでなく、必要なときにいつでもケアを受けることができます。このプロセスは、看護師が遠隔地で働く場合でも実行され、看護師は一度に多くの患者の世話をすることができます。この効率は、即時の対応が必要な状況では非常に重要です。例えば、誰かが転んだり、落ちたものを拾ったりする。
10x Nurseは、ロボットを具現化して人々の家に遠隔で介護を行う介護者です。看護師は必要に応じて患者の間をテレポートし、一度に多くの患者のケアを行います。出典: Devanthro。
医療のロボット化について懸念はありますか? また、デジタル化と人間同士のつながりでバランスを取る方法はあるのでしょうか?
もちろん、医療における非人間化は懸念事項ですが、それが私たちの目的というわけではありません。実際、「Robody Cares」の重要な側面は、人間関係を維持し、強化することです。ケアの現場はそれぞれ非常に個別で、微妙に異なるため、自動化が解決策にはならないと私たちは確信しています。Robodyは、電話やラップトップのように、介護者のためのツールであり、介護者が他の人間とつながり、状況をよりよく理解し、必要に応じて支援できるようにします。同時に、患者は常に人と交流しており、その人は患者のニーズに対して、代えがたい人間の感情的知性によって適切に対応することができます。
AIとの共存に対する人々の認識に抵抗を感じますか?
AIに関する議論の多くは高度で理論的なレベルにとどまりがちです。AIに対する抵抗感は、コミュニケーションにおける話し方や声の大きさなどによって決まることが多く、実際に配慮すべきことについて、十分に考えられていない可能性があると思います。AIの影響のほとんどは目に見えず、社会はそれを実感することがありません。主に、変化が初めて現れたときに不安を感じるのです。
インフィニオンとのパートナーシップとは、どのようなものですか?
インフィニオンはDAX企業の大企業であるにもかかわらず、とてもオープンなので、私たちは貴社と仕事をすることをとても楽しみにしています。私たちは全員と非常に前向きなやりとりを行っており、これはデザインサポートを受けるための優れた方法です。また、その逆も信じています。つまり、お客様の技術で何が可能か、将来の市場に何が起こり得るかを示すことで、インフィニオンに価値を提供しているのです。インフィニオンは早い段階で私たちの可能性を見出し、単なるロボティクスに先見の明のあるチームであった私たちが、技術において実際的な使用例を生み出すロボティクス企業へと成長した私たちの歩みをサポートしてくれました。
Roboyと貴社にとって、次のステップは何でしょうか?
私たちは、介護用に特化して設計されたロボットの新たな世代を作ることで、介護アプローチに焦点を当てます。私たちはユースケースの開発に重点を置き、最終的にはスケーラブルな製品を確実に提供したいと考えています。私たちは完全にDevanthroスタイルで、早期にテストしたいと考えています。また、私たちはコラボレーションを構築し、インフィニオンと計画している最新のプロジェクトに取り組むことを楽しみにしています。