インフィニオンとソーラーエッジ、AIデータセンター向け高効率電力インフラの開発で協業
ビジネス&財務プレス
- インフィニオンとソーラーエッジがAIおよびハイパースケールデータセンター向け次世代高効率ソリッドステートトランスフォーマー (SST) 技術の開発で協業
- 新たに開発するSSTは中電圧 (13.8~34.5 kV) から800~1500 V DCへ99 %以上の効率で直接変換し、サイズ・重量・CO₂排出量の低減に貢献
- 本協業によりソーラーエッジのDC技術とインフィニオンの半導体イノベーションを融合し、持続可能でスケーラブルな電力インフラを支援し、AIデータセンター市場での展開拡大を加速
2025年11月5日、ミュンヘン (ドイツ) 、カリフォルニア州ミルピタス (米国)
パワーシステム向け半導体ソリューションの世界的リーダーであるインフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) と、スマートエネルギー分野の世界的リーダーであるSolarEdge Technologies, Inc. (NASDAQ: SEDG 以下ソーラーエッジ) は本日、次世代AIおよびハイパースケールデータセンター向けにソーラーエッジのソリッドステートトランスフォーマー (SST、半導体変圧器) プラットフォームを開発するために協業することを発表しました。本協業では、モジュラー型の2~5メガワット(MW) のSSTビルディングブロックの共同設計、最適化、検証に焦点を当てます。インフィニオンの先進的な炭化ケイ素 (SiC) スイッチング技術と、ソーラーエッジの実績ある電力変換および制御トポロジーを組み合わせることで、99 %を超える効率を実現し、高効率な直流 (DC) ベースのデータセンター インフラストラクチャへの世界的な移行を支援します。
SSTは、将来の高効率な800 V直流 (DC) AIデータセンター電力アーキテクチャにおいて、重要な役割を果たすことが期待されています。この技術はエンドツーエンドの効率化を実現し、公共送電網とデータセンター配電をつなぐ際に、重量とサイズの著しい低減、CO₂排出量の削減、配電の迅速な展開など、数多くの重要な利点をもたらします。共同開発中のSSTは、中電圧 (13.8~34.5 kV) から800~1500 V DCへの直接変換を可能にします。
インフィニオンの最高マーケティング責任者であるアンドレアス ウルシッツ (Andreas Urschitz) は「このような協業は、次世代の800 V DCデータセンター電力アーキテクチャを実現し、脱炭素化をさらに推進する上で極めて重要です。インフィニオンの高性能なSiC技術により、ソーラーエッジの電力管理およびシステム最適化における実績ある能力が強化され、AIデータセンターが求める効率的でスケーラブルかつ信頼性の高いインフラの強力な基盤が構築されます」と述べています。
ソーラーエッジCEOのシュキ ニール (Shuki Nir) は「AI革命は電力インフラを再定義しています。データセンター業界が、より高い効率と信頼性をもたらすソリューションを備えることが不可欠です。直流アーキテクチャにおける深い専門知識により、ソーラーエッジはこの変革を牽引する独自の立場にあります。インフィニオンとの協業により、世界水準の半導体イノベーションが、AI時代に向けた、よりスマートで高効率なエネルギーシステムの構築に向けた当社の取り組みを後押しします」と述べています。
AIインフラが世界的な電力需要の未曾有の急増を牽引する中、データセンター事業者は、より効率的で信頼性が高く、持続可能な電力供給のための新たな方法を模索しています。直流結合アーキテクチャと高効率パワーエレクトロニクス分野において15年以上にわたってリーダーシップを築いてきた実績を基盤に、今回の開発はソーラーエッジがグリッドからコンピューティング ラックまでの電力分配を最適化するソリューションによって、データセンター市場に展開することを可能とします。この最適化は電力の効率的な変換に依存しており、インフィニオンの半導体ソリューションがこの課題に取り組むことで、グリッドからコア (GPU) までの効率的な電力変換を実現します。インフィニオンは、シリコン (Si)、SiC、窒化ガリウム(GaN) といったあらゆる関連半導体材料を活用した、信頼性が高くスケーラブルな電力システムの提供に注力し、AIデータセンター エコシステムにおける環境負荷の低減と運用コストの削減に貢献します。
ソーラーエッジについて
ソーラーエッジはスマートエネルギー技術のグローバルリーダーです。世界トップレベルのエンジニアリング能力の投入とたゆまないイノベーションへの追求により、人々の生活に力を与え、未来の発展に寄与するスマートエネルギーソリューションを創造いたします。ソーラーエッジは太陽光発電システムにおける発電と管理方法を変えるインテリジェント パワーコンディショナ ソリューションを開発しました。ソーラーエッジが提供するDC最適化パワーコンディショナは、発電量を最大化すると同時に太陽光発電システムのエネルギーコストを削減します。スマートエネルギーを推進し続けるソーラーエッジは、その太陽光発電、EV充電、蓄電池、UPS、電気自動車パワートレイン、グリッドサービス・ソリューションを通じて、幅広いエネルギーマーケット・セグメントに対応しています。ソーラーエッジの詳細はオンラインサイトsolaredge.jpからご参照ください。
Safe Harbor Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995
This release contains forward looking statements which are made pursuant to the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These forward-looking statements include information, among other things, concerning: development of next generation product and product specifications; future demands for energy solutions; business strategies; technology developments and applicability; competitive position; industry and regulatory environment; general economic conditions; potential growth opportunities; potential partnership opportunities and the effects of competition. These forward-looking statements are often characterized by the use of words such as “anticipate,” “believe,” “could,” “seek,” “estimate,” “expect,” “intend,” “may,” “plan,” “potential,” “advance”, “predict,” “project,” “should,” “will,” “would” or similar expressions and the negative or plural of those terms and other like terminology.
Forward-looking statements are only predictions based on our current expectations and our projections about future events. These forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause our actual results, levels of activity, performance or achievements to be materially different from those expressed or implied by the forward-looking statements. Given these factors, you should not place undue reliance on these forward-looking statements. These factors include, but are not limited to, the matters discussed in the section entitled “Risk Factors” of our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2024, filed on February 25, 2025, and our quarterly reports filed on Form 10-Q, Current Reports on Form 8-K and other reports filed with the SEC. All information set forth in this release is as of November 5, 2025. The Company undertakes no duty or obligation to update any forward-looking statements contained in this release as a result of new information, future events or changes in its expectations.
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFXX202511-019