モビリティの未来を形成する
モビリティは今、その歴史の中でも最大級の変革期を迎えています。世界中で、車両は電動化やコネクテッド化、高度知能化へと進化しています。乗用車や商用車、バス、二輪車、鉄道などあらゆるモビリティ分野で、電動化が人とモノの移動の未来を切り拓いています。
2026/09/02
電動モビリティへの移行は、世界中で勢いを増しています。各国政府は環境負荷の低い交通網への投資を進め、自動車メーカーは電気自動車のラインアップを拡充しています。さらに、充電インフラの整備も進み、電動モビリティの普及を後押ししています。こうした取り組みが相互に連携しながら、電動化を軸とした新たなモビリティエコシステムの基盤を築いています。
しかし、この変革を実現するには、バッテリーだけでは十分ではありません。効率的で信頼性が高く、誰もが利用できる電動モビリティを実現するには、車両全体およびそれ以外の場所でエネルギーをインテリジェントに変換、管理、分配できる技術が不可欠です。そして、その変革の中心にあるのが半導体です。半導体は、車両の電力効率向上や航続距離の延長、充電時間の短縮を実現するとともに、先進的な安全機能やコネクティビティ、高度な知能化を支える重要な役割を担っています。
電動モビリティの普及が世界中で加速する中、半導体はその実現を支える最も重要な技術の一つとなっています。半導体は、車両のエネルギー効率を最大化し、充電時間の短縮やバッテリー性能の向上に貢献しています。さらに、現代のモビリティに求められる高度な知能化や先進機能を支えています。世界をリードする車載用半導体サプライヤーとして、インフィニオンは、よりクリーンで、より安全、そしてよりスマートなモビリティの未来を創造しています。
現代のEVには、最大8,000個もの半導体チップが使用されています。走行性能を支えるパワー トレインから、バッテリー制御、安全機能、コネクテッド機能、運転支援システムまで、半導体は車両の中核を担っています。
世界の電気自動車保有台数は、2024年末時点で約5,800万台に達しました。これらのEVにより、石油消費量は1日あたり100万バレル以上削減されました。これは、電動モビリティが世界のエネルギー需要に与える影響がますます大きくなっていることを示しています。
出典: IEA 国際エネルギー機関 (2025年)、世界の電気自動車市場展望2025
電動モビリティの実現には、航続距離の向上や充電時間の短縮に加え、開発の複雑化や電力インフラとの連携など、さまざまな技術課題への対応が求められています。先進的な半導体ソリューションは、電力変換の効率向上や高度なエネルギーマネジメントを実現し、こうした課題の解決に貢献します。さらに、車両、充電インフラ、そしてエネルギーシステム全体をシームレスにつなぎ、より持続可能なモビリティ社会の実現を支えています。
チャレンジ
EVの普及において、航続距離は依然として最も重要な要素の一つです。ドライバーは、バッテリーのサイズや重量、コストを増やすことなく、より長い距離を走行できるEVを求めています。一方、自動車メーカーには、車両全体のエネルギー効率を高めながら、バッテリー性能を最大限に引き出すことが求められています。
ソリューション
先進的なパワー半導体は、車両全体のエネルギー損失を低減し、航続距離の向上に貢献します。たとえば、トラクション インバーター、オンボード チャージャー、DC-DCコンバーターの効率を向上させることで、バッテリーに蓄えられた電力をより効果的に駆動力へ変換し、無駄なく活用することができます。さらに、SiC (シリコン カーバイド) に代表されるワイドバンドギャップ半導体は、スイッチング損失を大幅に削減し、高温環境でも優れた性能を発揮します。これにより、車両効率のさらなる向上だけでなく、車載システムの小型化・軽量化も実現できます。その結果、EVはより長い航続距離を実現しながら、コンパクトで高性能な車両設計を可能にします。
チャレンジ
EVの普及が進む中、近年では「航続距離への不安」に代わり、充電に対する不安が大きな課題となっています。ドライバーは、自宅や職場、外出先など、どこでも短時間で便利かつ安心して充電できる環境を求めています。一方で、増加するEV需要に対応するためには、充電インフラ側もより高出力な充電能力を備えながら、高い効率性と信頼性を維持する必要があります。
ソリューション
半導体は、現代の充電システムを支える中核技術です。先進的なパワー半導体は、オンボードチャージャーや急速DC充電器における電力変換効率を向上させ、より高速で効率的な充電を実現します。さらに、SiC (シリコン カーバイド) や GaN (窒化ガリウム) といった次世代半導体材料は、エネルギー損失を低減するとともに、電力密度の向上や充電システムの小型化に貢献します。これにより、充電時間の短縮だけでなく、充電インフラ全体の効率向上や設置の柔軟性向上も可能になります。
チャレンジ
自動車メーカーは、開発コストを管理しながら新しい技術を取り込み、製品開発期間の短縮を求められています。特にEVでは、パワー エレクトロニクス、バッテリー マネージメント、コネクティビティ、機能安全、サイバーセキュリティなど、多岐にわたる技術の統合が必要です。その結果、車両開発はこれまで以上に複雑化しています。
ソリューション
インフィニオンは、幅広い半導体製品群に加え、ソフトウェア、開発ツール、そして豊富なアプリケーション ノウハウを提供することで、車両開発の効率化を支援しています。スケーラブルなプラットフォーム、高度に統合されたソリューション、そしてシステム レベルでのサポートにより、自動車メーカーは開発負荷やリスクを抑えながら、市場投入までの期間を短縮できます。その結果、エンジニアリングの複雑さに対応するための負担を軽減しながら、イノベーションにより多くのリソースを集中させることが可能になり、新しいEVプラットフォームをより迅速かつ効率的に市場へ投入することができます。
チャレンジ
電動モビリティの未来は、車両だけで完結するものではありません。今後は、数百万台のEV、充電ステーション、再生可能エネルギー システム、蓄電設備が相互に連携し、一体となったエネルギーエコシステムを構築していく必要があります。そのためには、車両と電力インフラの間で電力を双方向にやり取りしながら、インテリジェントな制御、安全な通信、そして効率的なエネルギー マネージメントを実現することが求められます。
ソリューション
半導体は、モビリティとエネルギー インフラをつなぐ重要な役割を担っています。パワー半導体は高効率なエネルギー変換を実現し、マイクロコントローラー、 センサー、コネクティビティ ソリューション、セキュリティ技術は、インテリジェントな充電制御やエネルギー マネージメントを支えています。これらの技術により、スマート充電やV2G (Vehicle-to-Grid) をはじめとする双方向エネルギー活用が可能になります。さらに、再生可能エネルギーや蓄電システムとの連携を促進し、柔軟性とレジリエンスを備えた次世代エネルギー システムの基盤を構築します。
パワー モジュールは、EVの駆動システムを構成する重要な要素です。バッテリーとモーターの間で電力を効率的に変換する役割を担い、車両の性能や効率を大きく左右します。HybridPACK™ Drive は、インフィニオンが提供する車載向けパワー モジュール プラットフォームで、世界中のEVメーカーに採用されています。高効率な電力変換を実現することで、車両効率の向上、航続距離の延長、そして走行性能の向上に貢献しています。
近年のHybridPACK™ Driveは、シリコン (Si) とシリコン カーバイド (SiC) のそれぞれの強みを組み合わせることで、性能、効率、コストの最適なバランスを実現しています。現在、HybridPACK™ Driveは世界20以上のEVプラットフォームに採用されており、累計出荷数は約300万モジュールに達しています。こうした実績を通じて、インフィニオンは電動モビリティへの移行を加速し、次世代EVの普及を支えています。
電気自動車は、バッテリー、充電システム、パワー エレクトロニクスがシームレスに連携することで成り立っています。インフィニオンの技術は、電動パワー トレインにおける重要なアプリケーションを幅広く支え、車両全体の効率向上、性能向上、そして高い信頼性の実現に貢献しています。
トラクション インバーターは、EVのパワー トレインの「心臓部」とも呼ばれる重要なコンポーネントです。バッテリーから供給される直流電力 (DC) をモーター駆動用の交流電力(AC)へ変換し、車両の走行を支えます。また、車両効率や走行性能、航続距離を左右する重要な役割を担っています。
OBCは、電力網から供給される交流電力 (AC) を、バッテリー充電用の直流電力 (DC) へ変換するシステムです。高効率なOBCソリューションは、充電時のエネルギー損失を低減し、充電性能を向上させることで、より快適でスムーズな充電体験を実現します。
バッテリー マネージメント システム (BMS) は、バッテリーの状態や性能、安全性を常時監視・管理する重要なシステムです。バッテリーの使用状況を最適化することで、利用可能なエネルギーを最大限に活用し、バッテリー寿命の延長に貢献します。また、さまざまな走行条件下においても、安全で安定した車両運用を支えます。
電動モビリティは、もはや未来のビジョンではありません。今や、新たな交通のスタンダードになりつつあります。今後さらに多くのEVが普及する中、その成功を左右するのは、モビリティをより高効率に、より信頼性高く、そして誰もが利用しやすいものにする技術です。
この変革は、自動車やトラック、バスだけにとどまりません。インテリジェントな充電ネットワークから、空飛ぶクルマ (eVTOL) のような新しいモビリティまで、モビリティ、エネルギー、そしてデジタル技術はこれまで以上に密接につながり始めています。
インフィニオンは、こうした未来の実現を支えています。高効率な電力変換、インテリジェントなエネルギー マネージメント、そして革新的な車両アーキテクチャを可能にする半導体ソリューションを通じて、次世代の電動モビリティと、それを取り巻くコネクテッドなエネルギー エコシステムの基盤を築いています。
なぜ電動モビリティはこれほど重要視されているのでしょうか?
運輸部門は、世界のエネルギー消費や温室効果ガス排出量の大きな割合を占めています。各国が気候変動対策やエネルギー安全保障の強化に取り組む中、電動化は排出量の削減とエネルギー効率の向上を同時に実現する重要な手段として注目されています。さらに、バッテリー技術、充電インフラ、パワー エレクトロニクスの進歩により、EVは個人ユーザーだけでなく、企業や公共交通機関にとってもますます魅力的な選択肢となっています。電動モビリティは単に車両の動力源を変えるだけではありません。エネルギーの生成、蓄積、利用のあり方まで含め、モビリティ エコシステム全体を変革しています。
EVにおいて半導体はどのような役割を担っているのでしょうか?
半導体は、あらゆるEVの中核を担う存在です。電力変換、バッテリー マネージメント、充電制御、熱マネージメント、安全システム、コネクティビティ、運転支援機能など、車両の重要な機能を制御・管理しています。パワー半導体は、バッテリー、駆動システム、充電システムの間で電力を効率よく変換し、マイクロコントローラーやセンサーは車両のインテリジェントな制御を可能にします。これらの技術により、EVはより高効率で、より安全に、より信頼性高く、そしてよりコネクテッドなモビリティへと進化しています。
半導体はどのように航続距離や充電性能の向上に貢献するのでしょうか?
EVでは、電気エネルギーをいかに効率よく変換・管理するかが重要です。パワー半導体は、充電時や電力変換時、走行中に発生するエネルギー損失を最小限に抑えることで、車両全体の効率向上と航続距離の延長に貢献します。これにより、車両全体の効率が向上し、航続距離を最大化するのに役立ちます。さらに、SiC (シリコン カーバイド) などの先進的な半導体技術は、スイッチング損失を大幅に低減し、高い電力密度を実現します。その結果、急速充電システムの効率向上だけでなく、システムの小型化や軽量化も可能になります。
電動モビリティにおいて、充電インフラはなぜ重要なのでしょうか?
EVの普及を加速するためには、信頼性が高く利用しやすい充電インフラが不可欠です。ドライバーは、自宅、職場、外出先など、さまざまな場所で手軽に充電できる環境を求めています。急速充電ステーション、商用車向け充電拠点、スマート充電ネットワークは、増加するEV需要を支える重要な役割を担っています。半導体は、こうした充電システムに必要な電力変換、通信、制御技術を支え、効率性、信頼性、拡張性の向上に貢献しています。
電動モビリティの未来を支える半導体技術とは?
シリコンは依然として多くの車載アプリケーションで重要な役割を果たしていますが、近年ではワイドバンドギャップ半導体が電動モビリティのイノベーションを牽引しています。SiC (シリコン カーバイド) は、トラクション インバーター、オンボードチャージャー、DC-DCコンバーターなどの高電圧システムにおいて、高効率化と高性能化を実現します。また、GaN (窒化ガリウム) は、高効率かつコンパクトな電力変換ソリューションを可能にし、特に充電システムで大きなメリットをもたらします。さらに、先進的なマイクロコントローラー、センサー、セキュリティ ソリューションと組み合わせることで、EVはより高効率に、より手頃な価格に、そしてより持続可能なものへと進化していきます。
マイクロコントローラー、センサー、パワー半導体に加え、コネクティビティやセキュリティ ソリューションにおける豊富な専門知識を持つインフィニオンは、世界中の自動車メーカーから信頼されるパートナーです。高効率、高性能、そして高度な知能化を実現する半導体ソリューションにより、次世代モビリティの開発を加速し、電動化時代への移行を力強く後押しします。