Gartner nennt Infineon als führendes Unternehmen im Bereich Leistungshalbleiter für KI-Rechenzentren

Wirtschaftspresse

Jun 26, 2026

München, 26. Juni 2026 – In einem aktuellen Bericht mit dem Titel „AI Vendor Race: Infineon Is the Company to Beat in AI Data Center Power Semiconductors" hat Gartner den sich dynamisch entwickelnden Markt für Leistungshalbleiter in KI-Rechenzentren untersucht und die Infineon Technologies AG als „das Unternehmen, das es zu schlagen gilt" identifiziert. Der Bericht nennt Infineons „umfassendes Produktportfolio, Fertigungskapazitäten und frühzeitige Investitionen in fortschrittliche Technologien" als entscheidende Faktoren für seine Vorreiterposition bei Leistungshalbleiterlösungen für KI-Rechenzentren. Laut Gartner wird Infineons Vorreiterposition im Wettbewerb um Leistungshalbleiter für KI-Rechenzentren durch zunehmenden Wettbewerb im Bereich Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) sowie durch starke Konkurrenten auf der Compute-Board-Ebene für die finale Umwandlungsstufe am Prozessor herausgefordert.

Da KI die Nachfrage nach Leistungshalbleitern grundlegend verändert, prognostiziert Infineon für das Geschäftsjahr 2027 einen KI-Marktumsatz von 2,5 Milliarden Euro, gestützt durch seine breite Portfolioposition entlang der gesamten KI-Stromversorgungskette.

Systemkompetenz entlang der gesamten Stromversorgungskette

Laut Gartner sichert Infineon seine Vorreiterposition im KI-Rechenzentrums-Halbleitermarkt durch umfassende Grid-to-Core-Lösungen, die die gesamte Stromversorgungsarchitektur abdecken und gezielt auf die hohen Leistungsanforderungen und thermischen Herausforderungen moderner KI-Workloads ausgelegt sind. Während viele Wettbewerber nur einzelne Stufen der Rechenzentrum-Stromversorgungskette adressieren, liefert Infineon optimierte Halbleiterlösungen auf jeder Konversionsstufe: von Solid-State-Transformatoren (SST), Netzteilen (PSU) und Energiespeichersystemen (ESS) über die Zwischenbuswandlung (IBC) bis hin zum Energiemanagement auf Prozessorebene. Damit werden Effizienz, Zuverlässigkeit und Leistung entlang des gesamten Systems maximiert.

Durch die Optimierung jeder Stufe in der Stromversorgungskette mit der jeweils geeigneten Halbleitertechnologie ermöglicht Infineon Rechenzentrumsbetreibern, kumulierte Energieverluste über mehrere Umwandlungsstufen hinweg zu reduzieren. Dies ist ein entscheidender Vorteil im Hyperscale-Bereich und ein bedeutender Beitrag zu den übergeordneten Nachhaltigkeitszielen der Branche.

SiC und GaN: die richtige Technologie auf jeder Stufe

Die Grundlage von Infineons breitem Portfolio bildet die strategische Kombination verschiedener Halbleitermaterialien. Gartner stellt fest, dass Infineons strategische und frühzeitige Investitionen sowie Innovationen im Bereich sogenannter Wide-Bandgap-Halbleiter, einschließlich SiC- und GaN-Technologien, dem Unternehmen entscheidende Vorteile bei der Bereitstellung energieeffizienter Leistungslösungen verschaffen, insbesondere für KI-Rechenzentren der nächsten Generation mit einer 800-VDC-Architektur. Durch die nahtlose Integration fortschrittlicher Halbleiter mit großer Bandlücke — konkret SiC für hocheffiziente Hochspannungswandlung beim Übergang vom Netz zum Rechenzentrum (Grid-to-Rack) und GaN für hochfrequente Zwischenstufen der Leistungswandlung — in Kombination mit dem gezielten Einsatz von Silizium auf Prozessorebene minimiert Infineon Energieverluste auf jeder einzelnen Konversionsstufe.

Von der Stromversorgung von KI-Rechenzentren zur Physical AI

Über das Rechenzentrum hinaus ermöglichen Infineons fortschrittliche Halbleiterlösungen Physical AI in der realen Welt: Sie befähigen Humanoide, kollaborative Maschinen und autonome Systeme dazu, sicher und zuverlässig wahrzunehmen, zu denken und zu handeln. Mit Expertise in Mikrocontrollern, Leistungssystemen, Sensorik, Konnektivität, funktionaler Sicherheit und Datensicherheit ist Infineon ein verlässlicher Partner für das gesamte Spektrum an Physical-AI-Plattformen. Da der globale Robotikmarkt bis 2050 auf bis zu 1,7 Billionen US-Dollar anwachsen und weltweit 300 Millionen humanoide Roboter im Einsatz sein sollen (Quelle: UBS Research, 2025), und bei einem geschätzten durchschnittlichen Halbleiteranteil von 500 US-Dollar für Infineon pro humanoidem Roboter, stellt Physical AI eine der bedeutendsten Wachstumschancen der kommenden Jahrzehnte dar. Vom Versorgungsnetz bis zum Prozessorkern, vom Rechenzentrum bis zum Hallenboden: Infineon bildet das technologische Fundament des KI-Zeitalters.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Pressefotos

Gartner sieht Infineons Rolle bei der Entwicklung von 800-VDC-Stromarchitekturen für KI-Rechenzentren als einen der entscheidenden Faktoren für seine führende Marktposition.

JPEG

2126x1196 px

Herunterladen

Information Number : infxx202606-117

avatar

Michael Burner

Spokesperson Power Systems Division (PS)

+49 89 234 39300

E-Mail senden