- Current Sensing MOSFETs
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
Nov. 02, 2026
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
Nov. 02, 2026
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Komfortabel, sicher und energieeffizient: Smarte Haus- und Gebäudelösungen für eine bessere Zukunft
Smart-Home- und Gebäudetechnologien können eine Zukunft von beispiellosem Komfort, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz eröffnen, in der unsere Wohn- und Arbeitsräume auf unsere individuellen Bedürfnisse und Vorlieben zugeschnitten sind.
Juli 07, 2025
Wo Technik auf Komfort trifft
Stellen Sie sich vor, Sie kommen von der Arbeit nach Hause und finden ein warmes und gemütliches Wohnzimmer, in dem sich die Lichter bereits an Ihre Lieblingshelligkeit angepasst haben und Ihre Lieblingsmusik leise im Hintergrund spielt. Und schon liegt eine warme Mahlzeit auf dem Herd, weil du auf dem Heimweg mit deinem Smartphone den smarten Kochtopf eingeschaltet hast.
Mit dem Aufkommen von Smart-Home- und Gebäudetechnologien und dem Internet der Dinge (IoT), das immer mehr Geräte miteinander verbindet, werden unsere Wohn- und Arbeitsräume personalisierter, intuitiver und komfortabler. Diese intelligenten Geräte laufen über Wi-Fi und führen Aufgaben aus, die unser Leben erleichtern und Zeit, Mühe und Geld sparen. Die besten Smart-Home-Produkte scheinen unsere Bedürfnisse zu antizipieren und auf unseren Lebensstil zu reagieren, um bevorzugte Einstellungen und Funktionen zu erzeugen, bevor man danach fragen muss. In diesem Artikel erkunden wir die aufregende Welt der intelligenten Technologien und wie sie unsere Häuser und Gebäude verändern.
Wir leben in einer zunehmend vernetzten Welt, die durch das IoT geprägt ist und immer mehr "Dinge" vernetzt. Intelligente Häuser und Gebäude sind ein Beispiel dafür. Ein "Smart Home" oder "Smart Building" ist mit vernetzten Geräten ausgestattet. "Smartness" ist in diesem Zusammenhang ein Überbegriff für verschiedene Automatisierungsprozesse zur Vernetzung technischer Geräte. Ziel ist es, den Wunsch nach mehr Komfort, mehr Unterhaltung und maximaler Sicherheit zu erfüllen und Energie- und Kostenverschwendung zu vermeiden.
Nahezu jedes elektrisch gesteuerte Produkt, von Klimaanlagen und Lampen bis hin zu Heizungen oder Elektrogeräten, kann bei Bedarf mit smarter Technik nachgerüstet werden. Diese "intelligenten" Geräte können dann über ein Smartphone, einen Computer oder einen intelligenten Lautsprecher gesteuert werden. Oder sie reagieren sogar autonom auf die umgebenden Auslöser.
Erleben Sie innovative Smart-Home- und Gebäudetechnologien, die durch Halbleiter ermöglicht werden
Einer der Hauptvorteile von Hausautomationstechnologien liegt in ihrer Fähigkeit, die Energieeffizienz zu steigern und so zu den globalen Dekarbonisierungsbemühungen beizutragen. Insbesondere da das Tempo der Urbanisierung zunimmt, ist intelligente Technologie in Häusern und Gebäuden ein wertvoller Hebel im Rennen um die Dekarbonisierung.
Nach Hochrechnungen der Vereinten Nationen werden bis zum Jahr 2050 mehr als sieben von zehn Menschen in Städten leben. Dies wird die Entwicklung von Megastädten mit Hochhäusern, großen Wohnblöcken und massiven Büro- und öffentlichen Gebäuden vorantreiben. Die Digitalisierung wird in all diesen Gebäuden eine bestimmende Rolle spielen. Laut der European Telecommunications Network Operators' Association wird es bis 2025 rund 154 Millionen aktive IoT-Verbindungen in intelligenten Gebäuden geben. Und das ist eben Europa!
"Greener Living" bedeutet, Häuser energie- und kosteneffizienter zu machen. Die fortschreitenden Fortschritte im IoT tragen dazu bei, ein Zuhause umweltfreundlicher zu machen, indem sie zum einen die IoT-Geräte selbst effizienter machen und weniger verbrauchen. Auf der anderen Seite können IoT-Anwendungen helfen, den Energieverbrauch im Haus zu senken – automatisch oder durch Unterstützung der Bewohner. Und das alles bei gleichzeitiger Erhöhung des Komforts. Die Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstoßes und des Energieverbrauchs ist eine Pflicht für uns alle – Unternehmen, Betreiber großer Bürogebäude, aber auch für uns Bürgerinnen und Bürger. Es ist wichtig, den Verbrauch in jedem Haus und Gebäude zu minimieren und zu kontrollieren. Infineon bietet eine breite Palette von Produkten, die eine einfache, zuverlässige und kostengünstige Implementierung von Smart Homes ermöglichen, wie z. B.:
- Smarte Thermostate mit vernetzten Sensoren für eine präzisere Steuerung von Heizung und Kühlung.
- Intelligente Fensteröffnungssysteme, die Räume auf der Grundlage von Daten von Luftqualitätssensoren automatisch belüften.
- Intelligente Lichtsteuerung basierend auf der Anwesenheit von Personen.
- Wetterüberwachungssysteme, die die Ladezeiten von Elektrofahrzeugen koordinieren, um den Energieverbrauch zu Spitzenzeiten zu minimieren und Fahrzeuge zu laden, wenn beispielsweise grüner Solarstrom aus der Solaranlage auf dem Dach verfügbar ist.
Wie wir gesehen haben, haben intelligente Haus- und Gebäudetechnologien das Potenzial, die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, zu revolutionieren. Von der Erhöhung des Komforts bis hin zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Kosten sind die Vorteile dieser Technologien unbestreitbar. Und Mikroelektronik ist das Herzstück dieser Smart-Home- und Gebäudetechnologien und ermöglicht die nahtlose Kommunikation und Automatisierung, die wir erwarten. Indem wir die Kraft des IoT entfesseln und das Potenzial der Mikroelektronik nutzen, können wir eine Zukunft schaffen, in der Technologie und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen. Da unsere Städte weiter wachsen und sich die Urbanisierung beschleunigt, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir Technologien einsetzen, die uns helfen können, unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Intelligente Häuser und Gebäude sind ein wichtiger Bestandteil dieser Gleichung, und es liegt an uns, ihre Kraft zu nutzen, um eine bessere, nachhaltigere Zukunft zu schaffen.