인피니언, 자동차 업계 최초 8Tx8Rx 이미징 레이더 MMIC 양산… 중앙집중형 레이더 전환 가속

Press Release

Jun 30, 2026

2026년 6월 30일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 차세대 8Tx8Rx 레이더 트랜시버 RASIC™ CTRX8188F의 양산을 시작했다고 밝혔다. CTRX8188F는 AURIX™ TC45와 결합하여 엣지 프로세싱을 지원하도록 설계되었으며, 중앙집중형 레이더 아키텍처를 구현하는 업계 최초의 MMIC다. 중앙집중형 레이더 시스템은 원시 센서 데이터를 차량 중앙 컴퓨터로 직접 전송해 처리하는 새로운 설계 방식으로, 기존 엣지 처리 방식 대비 비용을 절감하면서 성능을 크게 개선할 수 있다. 완성차 및 1차 협력사들이 ADAS 및 자율주행 플랫폼 투자를 확대하는 가운데, CTRX8188F는 비용과 성능 요구를 동시에 충족한다.

ADAS 시장은 규제 강화와 차량 안전에 대한 소비자 요구 증가로 빠르게 성장하고 있다. CTRX8188F는 이러한 요구를 충족하도록 설계되었으며, 업계 최고 수준의 신호대잡음비(SNR)와 잡음 지수(NF) 성능을 제공하여 최대 400m 거리에서 보행자 및 차량을 감지할 수 있는 4D 및 HD 이미징 레이더 구현을 가능하게 한다.

CTRX8188F는 인피니언 2세대 CMOS 공정을 기반으로 한 업계 최초의 양산형 8Tx8Rx 레이더 트랜시버이다. 해당 공정은 기존 RF 반도체 대비 더 높은 성능과 낮은 비용을 제공하여 자동차 레이더 시장에서 경쟁력을 강화한다. 또한 32Tx32Rx를 넘어서는 캐스케이딩 구성을 지원해, 단일 확장형 아키텍처로 엔트리 ADAS부터 고급 자율주행 시스템까지 다양한 이미징 레이더 요구를 충족할 수 있다. 구성 가능한 CSI-2 인터페이스는 기존 및 차세대 SerDes, 비대칭 이더넷 통신 기술과의 높은 호환성을 제공하며, 주요 자동차 SoC 공급업체의 중앙 처리 솔루션과의 통합을 간소화해 개발 리스크를 줄이고 시장 출시 기간을 단축한다.

인피니언은 고객 개발 비용 절감과 개발 기간 단축을 위해 다양한 구성의 CARKIT 레이더 개발 플랫폼을 제공한다. CARKIT은 중앙집중형 및 엣지 레이더 아키텍처를 모두 지원하며, 고객이 전체 프로젝트 투자 이전에 신속하게 시스템 설계 평가 및 프로토타이핑을 수행할 수 있도록 한다. 포함된 소프트웨어 툴, 예제 코드, GUI는 설계 단계에서 엔지니어링 리소스 부담을 줄여 다양한 규모의 고객 프로젝트에서 레이더 기술 도입 장벽을 낮춘다.

공급
CTRX8188F 레이더 MMIC 및 CARKIT 모듈 샘플은 현재 다양한 구성으로 제공되고 있다. 자세한 정보는 인피니언 웹사이트에서 확인할 수 있다. www.infineon.com/products/sensor/radar-sensors, 
www.infineon.com/centralized-radar.

보도자료 사진

인피니언, 자동차 업계 최초 8Tx8Rx 이미징 레이더 MMIC 양산… 중앙집중형 레이더 전환 가속

인피니언, 자동차 업계 최초 8Tx8Rx 이미징 레이더 MMIC 양산… 중앙집중형 레이더 전환 가속

The RASIC™ CTRX8188F is the first production-ready 8Tx8Rx radar transceiver in the market, based on Infineon's second-generation CMOS technology.

JPEG

2126x1047 px

Download
avatar

Eun Jin Park

Seoul, Republic of Korea

+82 2 34600814

Send email