인피니언, 차량용 마이크로컨트롤러 AURIX™ TC4x에 대한 ISO/SAE 21434 인증 취득
인피니언, 차량용 마이크로컨트롤러 AURIX™ TC4x에 대한 ISO/SAE 21434 인증 취득
Press Release
2025년 3월 14일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 AURIX™ TC4x 마이크로컨트롤러에 대한 ISO/SAE 21434 인증을 받으면서 자동차 사이버 보안 분야에서 중요한 이정표를 달성했다고 밝혔다. TÜV SGS가 부여한 이 인증은 자동차의 수명주기 전반에 걸쳐 보안 개발 프로세스와 위험 관리를 보장하는 엄격한 사이버 보안 표준을 준수한다는 것을 확인한다. 인피니언은 또한 고객들이 UN R155와 같은 국가 및 글로벌 사이버 보안 규정을 준수하도록 지원하기 위해AURIX TC3x 마이크로컨트롤러 제품군에 대한 ISO/SAE 21434 인증도 추진하고 있다.
인피니언 오토모티브 마이크로컨트롤러 부문의 토마스보흠(Thomas Böhm) 수석 부사장은 "AURIX TC4Dx 제품 규정 준수를 통해 고객들은 ISO/SAE 21434 관련 ECU 포트폴리오를 강화할 수 있으며, 이를 통해 궁극적으로 제품을 더 빠르고 효율적으로 시장에 출시할 수 있다."라고 말했다.
AURIX TC4Dx에 대한 ISO/SAE 21434 인증은 보안 프로세스를 감독하는 사이버 보안 관리, 잠재적 위협을 사전에 식별하고 해결하기 위한 모니터링, 위험 평가 및 취약성 분석과 같은 지속적인 활동, 보안 위험을 체계적으로 식별하는 구조화된 위험 평가 방법과 같은 다양한 사이버 보안 조치를 제공한다. 이 인증은 사이버 보안 목표를 정의하는 개념 단계와 보안적인 통합 및 검증을 보장하는 제품 개발 단계도 포함한다. 개발 후 단계에는 배포 후 잠재적인 취약성 해결을 위한 사이버 보안 사고 대응 메커니즘이 포함된다. 이 인증은 자동차 제조업체에게 보안적이고 규정을 준수하는 자동차 전자 장치를 위한 강력한 기반을 제공하여 개발 복잡성을 줄이고 시장 출시 기간을 단축한다.
인피니언은 AURIX TC3x 마이크로 컨트롤러 제품군에 대한 ISO/SAE 21434 인증도 추진 중이다. https://www.infineon.com/products/microcontroller/32-bit-tricore
보도자료 사진
AURIX TC4Dx
인피니언은 자사의 AURIX™ TC4Dx 마이크로컨트롤러에 대해 ISO/SAE 21434 인증을 획득했습니다.
JPEG
2126x2010 px