Nov. 04, 2026
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
Nov. 04, 2026
Neues Büro- und Laborgebäude von Infineon in Warstein schafft Raum für Innovationen
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Neues Büro- und Laborgebäude von Infineon in Warstein schafft Raum für Innovationen
Wirtschaftspresse
- Neue Labor- und Büroflächen für Entwicklung innovativer Leistungshalbleitermodule
- Moderne Laborlandschaft bildet das Herzstück des Gebäudes und schafft optimale Bedingungen für Forschung und Entwicklung
- Investition stärkt die Weiterentwicklung als Innovationsstandort im globalen Fertigungsnetzwerk von Infineon
Warstein, 28. Oktober 2026 – Die Infineon Technologies AG hat am Innovationsstandort Warstein ihr neues Büro- und Laborgebäude offiziell eröffnet. Mit dem Neubau schafft das Unternehmen moderne Arbeits- und Entwicklungsumgebungen und stärkt die Rolle des Standorts als Innovationszentrum für Leistungshalbleitermodule. Herzstück des Gebäudes, in das rund 350 Mitarbeitende einziehen werden, sind rund 1.200 Quadratmeter Laborflächen, die künftig eine noch effizientere Entwicklung neuer Produkte und Technologien ermöglichen werden. Das Gebäude wurde gemeinsam mit dem Projektentwickler und Investor GARBE Institutional Capital in enger Abstimmung mit Infineon als Mieter realisiert. Das Investitionsvolumen von GARBE Institutional Capital und BC Partners Real Estate lag im mittleren zweistelligen Millionen Euro-Bereich.
„Der Standort Warstein spielt eine wichtige Rolle im globalen Innovations- und Fertigungsnetzwerk von Infineon. Mit dem neuen Gebäude schaffen wir wichtige Voraussetzungen, um diese Position zu festigen und neue, differenzierende Produkte für unsere Kunden entwickeln zu können. Die Technologien, die hier entwickelt werden, sind ein wichtiger Baustein für die Energieinfrastruktur der Zukunft – von erneuerbaren Energien, modernen Stromnetzen bis hin zu KI-Rechenzentren“, sagt Alexander Gorski, Chief Operations Officer und Mitglied des Vorstands der Infineon Technologies AG, der die Eröffnung persönlich begleitete.
„Was Nordrhein-Westfalen bei Schlüsseltechnologien heute schon alles drauf hat, zeigt Infineon in Warstein. Mit dem neuen Laborgebäude leistet Infineon einen wichtigen Beitrag dafür, Wachstum, Wohlstand, gute Arbeitsplätze in unserem Land zu sichern, die technologische Souveränität Deutschlands und Europas zu stärken und zugleich die Energiewende voranzubringen“, so Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, in seiner Grußbotschaft anlässlich der Eröffnungsfeier.
„Gerade in einer Zeit des Wandels ist dieses Gebäude ein starkes Zukunftssignal für den Standort. Es steht für Innovationskraft, technologische Exzellenz und das Vertrauen in die künftige Entwicklung unseres Standorts. Mit den neuen Laboren bauen wir gezielt die Infrastruktur aus, die unsere Teams für erfolgreiche Forschung und Entwicklung benötigen,“ sagt Arne Kohring, Sprecher der Betriebsleitung am Standort Warstein.
Laborlandschaft als Innovationsmotor
Das neue Gebäude vereint Forschung, Entwicklung und moderne Arbeitsumgebungen auf einer Bruttogrundfläche von rund 10.200 Quadratmetern unter einem Dach. Neben spezialisierten Laborbereichen gibt es zahlreiche Besprechungs- und Kreativräume, Meeting- und Begegnungszonen, einen interaktiven Showroom sowie eine neue Kantine. Die nachhaltige Holz-Hybrid-Bauweise, ein energieeffizientes Wärmepumpenkonzept und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach unterstreichen den Anspruch, Nachhaltigkeit von Beginn an mitzudenken.
Besonderes Augenmerk liegt auf der neuen Laborlandschaft, die den Kern des Gebäudes auf insgesamt drei Etagen bildet. Lange Glasfronten sorgen für optimale Lichtverhältnisse, ein angenehmes Raumgefühl und eine harmonische Integration in die Bürolandschaft. Die räumliche Nähe von Laboren zu den Fachabteilungen ermöglicht schnelle Abstimmungen und soll Entwicklungszyklen verkürzen.
Im Labor für mechanische Validierung und Evaluierung werden neue Produkte von der ersten Idee bis zur Serienreife begleitet. Hochpräzise Messsysteme, 3D-Scanner und umfangreiche Belastungstests helfen dabei, Produkte schneller zu optimieren und ihre Zuverlässigkeit unter realen Einsatzbedingungen sicherzustellen. Eine Besonderheit: Die Bodenplatte des Labors verfügt über ein eigenes, separat gegründetes Fundament. Dadurch werden Schwingungen des Gebäudes möglichst nicht auf die empfindlichen Messgeräte übertragen.
Das Labor für Materialtechnologie bildet das Kompetenzzentrum für Werkstoffe und schafft mit modernsten Analyseverfahren die Grundlage für innovative Materialien und robuste Produkte. Im Labor für elektrische Validierung werden Leistungshalbleiter auf Basis von Silizium, Siliziumkarbid und Galliumnitrid hinsichtlich ihres Schaltverhaltens und ihrer thermischen Eigenschaften charakterisiert und optimiert. In einem weiteren Labor werden Leistungshalbleitermodule unter realitätsnahen Betriebsbedingungen in Umrichtersystemen getestet. Ergänzt wird die Laborlandschaft durch anwendungsnahe Testumgebungen – wie etwa einem Motorprüfstand –, mit denen beispielsweise Leistungselektronik für Elektrofahrzeuge unter realistischen Betriebsbedingungen untersucht wird.
Die genannten Labore gehören zum Geschäftsbereich Green Energy Modules & Systems (GEMS) der Division Power Systems (PS) sowie zur Division Automotive (ATV) und tragen dazu bei, die Brücke von der Leistungshalbleitermodul-Entwicklung bis zum zuverlässigen Einsatz in den Anwendungen der Kunden zu schlagen.
Leistungshalbleitermodule aus Warstein kommen unter anderem in Wind- und Photovoltaikanlagen, industriellen Antrieben, Batteriespeichern, Schienenfahrzeugen und Elektrofahrzeugen zum Einsatz. Gleichzeitig eröffnet der weltweite Ausbau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz neue Wachstumsperspektiven. Für die Stromversorgung und Energieeffizienz dieser energieintensiven Systeme werden leistungsfähige Halbleiterlösungen benötigt, die entlang der gesamten Energiekette zum Einsatz kommen – von der Energieerzeugung über den Transport bis hin zum letztendlichen Verbrauch.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Von links nach rechts: Maximilian Spinnrath, Bürgermeister der Stadt Warstein; Arne Kohring, Senior Vice President und Managing Director, Infineon Technologies Warstein; Nikolas Danckwerts, Vice President Finance, Infineon Technologies Warstein; Tobias Hertwig, Geschäftsführer GARBE Urban Real Estate Germany; Diana Vitale, Betriebsratsvorsitzende, Infineon Technologies Warstein; Heinrich Frieling, Landrat Kreis Soest; Alexander Gorski, Vorstandsmitglied und Chief Operations Officer der Infineon Technologies AG
JPEG
2126x1413 px
Neues Büro- und Laborgebäude von Infineon in Warstein schafft Raum für Innovationen
JPEG
2126x1418 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infpr202610-022