Infineon und Subaru erhöhen Echzeitleistung von Fahrerassistenzsystemen und verbessern Fahrsicherheit
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon und Subaru erhöhen Echzeitleistung von Fahrerassistenzsystemen und verbessern Fahrsicherheit
Wirtschaftspresse
München und Tokio, 9. März 2026 – Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) und die Subaru Corporation arbeiten gemeinsam daran, Fahrsicherheit, Systemvertrauen und Komfort in künftigen Fahrzeugen von Subaru weiter zu erhöhen. Infineon leistet dabei einen wichtigen Beitrag sowohl in Subarus Fahrerassistenzsystemen als auch in der Fahrwerksteuerung: Der neueste AURIX™ Mikrocontroller von Infineon ermöglicht eine schnellere und zuverlässigere Verarbeitung von Fahrzeug- und Sensorinformationen und verbessert so die Echtzeitfähigkeit von Subarus zukünftigem integrierten Steuergerät für diese Anwendungen.
"Da Fahrerassistenzsysteme immer anspruchsvoller werden, ist ein systemweiter, zuverlässiger Echtzeitbetrieb entscheidend", sagt Peter Schäfer, Executive Vice President und Chief Sales Officer Automotive bei Infineon. "Unsere marktführende Mikrocontroller-Familie AURIX unterstützt Subaru dabei und schafft die Grundlage für zuverlässige Datenverarbeitung und Steuerung im gesamten Fahrzeug."
"Subaru arbeitet an der Entwicklung eines integrierten Steuergeräts, das die nächste Generation unseres Fahrerassistenzsystems EyeSight sowie die Fahrwerksteuerung für zukünftige Subaru-Fahrzeuge koordiniert", sagt Eiji Shibata, Executive Officer und Chief Digital Car Officer der Subaru Corporation. "Infineons Mikrocontroller AURIX spielt eine Schlüsselrolle bei der robusten Sensordatenfusion und Echtzeitsteuerung in diesem integrierten Steuergerät und somit bei der Weiterentwicklung unserer Systeme für Fahrerassistenz und Fahrwerksteuerung. Wegen unserer langjährigen vertrauensvollen Beziehung zu Infineon konnten wir uns bereits in einer frühen Designphase des AURIX einbringen. Wir schätzen diese vertrauensvolle Partnerschaft und sind gespannt auf die nächste Mikrocontrollergeneration von Infineon."
Im integrierten Steuergerät nutzt Subaru den neuesten Mikrocontroller von Infineon – den AURIX TC4x – um die Rechenleistung und die Vernetzung im Fahrzeug zu erhöhen. Der AURIX TC4x wird im integrierten Steuergerät als Hauptcontroller für Fahrerassistenzfunktionen eingesetzt. Er trägt dazu bei, dass diese schneller als heute und noch zuverlässiger sind. In Echtzeit kümmert er sich um Sensordatenfusion, Datenverarbeitung und zuverlässige Steuerung, und nutzt dabei die Daten der Kameras, Radarsensoren und anderer Sensoren im Fahrzeug. Der TC4x kombiniert bis zu sechs Kerne mit 500 MHz im Lockstep-Betrieb und funktionaler Sicherheit bis ASIL-D.
Infineon und Subaru haben bereits bei der aktuellen Generation von Subarus Fahrerassistenzsystemen zusammengearbeitet. Beide Unternehmen werden ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Datenverarbeitung und Vernetzung im Fahrzeug vertiefen und die Technologieentwicklung für noch mehr Sicherheit in der Mobilität vorantreiben.
Seit einem Jahr ist Infineon die Nummer 1 im globalen Mikrocontrollermarkt, bereits 2023 erreichte das Unternehmen diese Position bei Mikrocontrollern speziell für Automobilanwendungen. Seitdem hat Infineon seine Position durch die Entwicklung von Technologien weiter gestärkt, die auf zukünftigen MCU‑Anforderungen der Automobilhersteller ausgerichtet sind. Beispielsweise ebnet Infineon den Weg für RISC‑V als offener Standard für Automotive‑MCUs. Darüber hinaus hat das Unternehmen durch die Übernahme des Automotive‑Ethernet‑Geschäfts von Marvell im August 2025 sein MCU‑nahes Produktportfolio entscheidend erweitert. Mit diesem Schritt hat Infineon das umfassendste Systemangebot der Branche für zentralisierte Rechenarchitekturen in softwaredefinierten Fahrzeugen geschaffen.
Terminhinweis – gemeinsame Präsentation (in englischer Sprache)
“Powering the future of ADAS and SDV together – Subaru and Infineon”
Eiji Shibata, Executive Officer und Chief Digital Car Officer, Subaru Corporation
Peter Schäfer, Executive Vice President und Chief Sales Officer Automotive, Infineon
10. März, 14 – 14.30 Uhr CET; Nürnberg, embedded world 2026, Halle 5, Stand 5-210
Infineon auf der Embedded World
Die Embedded World findet vom 10. bis 12. März 2026 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 4A, Stand 138, präsentieren. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an media.relations@infineon.com. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Peter Schaefer, Executive Vice President and Chief Sales Officer Automotive at Infineon
JPEG
2126x1417 px
Eiji Shibata, Executive Officer and Chief Digital Car Officer at Subaru
JPEG
1425x2138 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infatv202603-065