Infineon und Wolfspeed erweitern und verlängern mehrjähriges Lieferabkommen von 150-mm-Wafern aus Siliziumkarbid (SiC)
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon und Wolfspeed erweitern und verlängern mehrjähriges Lieferabkommen von 150-mm-Wafern aus Siliziumkarbid (SiC)
Wirtschaftspresse
München, Deutschland und Durham, N.C., USA – 23. Januar 2024 – Die Infineon Technologies AG und Wolfspeed, Inc. (NYSE: WOLF), ein weltweit führender Hersteller von Siliziumkarbid-Technologie, gaben heute die Erweiterung und Verlängerung ihrer seit Februar 2018 bestehenden Liefervereinbarung für 150-mm-Siliziumkarbid-Wafer bekannt. Die erweiterte Partnerschaft beinhaltet ein mehrjähriges Capacity Reservation Agreement (CRA) und verstärkt nachhaltig die Resilienz der Lieferkette von Infineon, auch im Hinblick auf den wachsenden Bedarf nach Siliziumkarbid-Halbleiterprodukten für Automobil-/EV- und Solar-Applikationen sowie Energiespeichersysteme.
„Da die Nachfrage nach Siliziumkarbid-Bauelementen weiter steigt, verfolgen wir eine Multi-Source-Strategie, um uns den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen, globalen und langfristigen Lieferbasis für 150-mm- und 200-mm-SiC-Wafer zu sichern. Unsere langjährige Partnerschaft mit Wolfspeed stärkt die Lieferkette von Infineon für die kommenden Jahre“, sagt Jochen Hanebeck, CEO von Infineon Technologies. „Wir arbeiten seit mehr als 20 Jahren mit Wolfspeed zusammen, um das Versprechen von Siliziumkarbid in die Automobil-, Industrie- und Energiemärkte zu bringen und unseren Kunden zu helfen, diese energieeffiziente Technologie zu nutzen, um die Dekarbonisierung voranzutreiben.“
Der Einsatz von Siliziumkarbid-basierten Energielösungen nimmt in vielen Märkten verstärkt zu. Siliziumkarbid-Lösungen ermöglichen kleinere, leichtere und kostengünstigere Designs, die Energie effizienter umwandeln und so die Grundlage für neue Anwendungen im Bereich saubere Energie bieten. Infineon erweitert kontinuierlich seine Lieferantenbasis, um den Zugang zu hochwertigen Siliziumkarbid-Substraten zu sichern und so die wachsenden Märkte noch besser zu unterstützen.
„Wolfspeed ist Weltmarktführer in der Siliziumkarbid-Produktion. Wir sind der Katalysator bei der Transformation der Industrie zu Siliziumkarbid, indem wir wichtige Kunden wie Infineon, einen führenden Anbieter im Automobil- und Industriemarkt, mit hochwertigen Materialien beliefern und gleichzeitig unsere Kapazitäten erweitern“, sagt Gregg Lowe, Präsident und CEO von Wolfspeed. „Schätzungen der Industrie zufolge wird die Nachfrage nach Siliziumkarbid-Bauteilen und dem dazugehörigen Material bis 2030 erheblich steigen, was einem jährlichen Potenzial von 20 Milliarden US-Dollar entspricht. Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Infineon fortzusetzen und auch in den kommenden Jahren ein wichtiger Lieferant von Siliziumkarbid-Wafern zu sein.“
Über Wolfspeed, Inc.:
Wolfspeed (NYSE: WOLF) ist Marktführer bei der weltweiten Einführung von Siliziumkarbid- und GaN-Technologien. Wir bieten branchenführende Lösungen für effizienten Energieverbrauch und eine nachhaltige Zukunft. Zu den Produktfamilien von Wolfspeed gehören Siliziumkarbid-Materialien, Leistungsbauelemente und HF-Bauelemente für verschiedene Anwendungen wie Elektrofahrzeuge, Schnellladung, 5G, erneuerbare Energien und Speicher sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Wir entfesseln die Kraft der Möglichkeiten durch harte Arbeit, Zusammenarbeit und eine Leidenschaft für Innovation.
Mehr auf www.wolfspeed.com .
X (früher Twitter): @Wolfspeed
LinkedIn: @Wolfspeed
Wolfspeed® ist eine eingetragene Marke von Wolfspeed, Inc.
Forward Looking Statements:
This press release contains forward-looking statements by Wolfspeed involving risks and uncertainties, both known and unknown, that may cause Wolfspeed’s actual results to differ materially from those indicated. Actual results may differ materially due to a number of factors, including risks associated with Wolfspeed’s expansion plans, including, among other things, design and construction delays and cost overruns, timing and amount of government incentives actually received, and delays or other difficulties in preparing for and ramping production; the risk of production or supply chain challenges that impact Wolfspeed’s ability to ship in sufficient quantities to satisfy customer requirements; the continued pace of the transition to using silicon carbide devices in electric vehicles and other industrial uses; the risk that Wolfspeed may be unable to manufacture its products with sufficiently low cost to offer them at competitive prices or with acceptable margins; customer acceptance of Wolfspeed’s products; the risk that demand for silicon carbide will not grow as Wolfspeed expects; the rapid development of new technology and competing products that may impair demand or render Wolfspeed’s products obsolete; and other factors discussed in Wolfspeed’s filings with the Securities and Exchange Commission, including its report on Form 10-K for the year ended June 25, 2023, and subsequent filings. For additional product and company information, please refer to www.wolfspeed.com
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigten und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFXX202401-049