OPTIGA™ Trust M MTR von Infineon: Die einfachste Lösung, Smart Home-Geräte mit Matter und Sicherheit auszurüsten

Wirtschaftspresse

Feb 21, 2024

München – 21. Februar 2024 – In unserer zunehmend vernetzten Welt, in der das Internet of Things beständig Fahrt aufnimmt, sind eine reibungslose Interoperabilität zwischen Geräten sowie deren verbesserte Verlässlichkeit und Sicherheit unverzichtbar. Für eben diese Anforderungen wurde der Matter-Standard entwickelt. Um die Integration von Matter und von Sicherheitsfunktionen in Smart Home-Geräte und Smart Building-Anlagen zu vereinfachen, stellt die Infineon Technologies AG nun den OPTIGA™ Trust M MTR vor. Das Matter-zertifizierte Secure Element ist die neueste Weiterentwicklung von Infineons OPTIGA Trust M, kombiniert mit einem Matter-Provisioning-Service.

Prognosen von ABI Research zufolge wird sich die Anzahl vernetzter Smart Home-Geräte bis 2030 auf rund 1,7 Milliarden verdoppeln. Nicht nur eine gut gesicherte und zuverlässige Kommunikation der Endgeräte untereinander ist dafür entscheidend; sie müssen sich auch mit verschiedenen Smart Home-Ökosystemen verbinden lassen. Hier kommt der Matter-Standard ins Spiel. Er ermöglicht eine reibungslose Interoperabilität zwischen verbundenen Geräten selbst unterschiedlicher Hersteller.

„Bei der Entwicklung des Matter-Protokolls in der Connectivity Standards Alliance haben wir uns dazu verpflichtet, starke Sicherheitsfunktionen einzubauen“, erklärt Steve Hanna, Distinguished Engineer bei Infineon und Leiter der für die Matter-Sicherheitsparameter zuständigen Standardisierungsteams. „Deshalb bietet Matter neue Sicherheitsfunktionen für das Smart Home. Einige davon stellen durchaus Herausforderungen bei der Entwicklung von IoT-Produkten dar. Mit dem OPTIGA Trust M MTR von Infineon setzen wir direkt dort an und machen die Entwicklung eines Matter-Produkts viel einfacher.“

Der manipulationsresistente Sicherheitscontroller OPTIGA Trust M MTR lässt sich einfach in ein bestehendes System integrieren und übernimmt dort sicherheitsrelevante Funktionen. Darüber hinaus bietet er ein hohes Maß an Schutz für sensible Daten und kryptografische Funktionen. Als eigenständiges Secure Element kann OPTIGA Trust M MTR in jedes MCU-basierte Design integriert werden, so die Sicherheit erhöhen und mehrere Produktprotokolle gleichzeitig verarbeiten. Dies ermöglicht Herstellern eine größere Flexibilität in der Produktion und eine schnellere Markteinführung ihrer Produkte.

Jedes Smart Home-Gerät, das dem Matter-Standard entspricht, muss über ein Device Attestation Certificate (DAC) verfügen. Dieses enthält eine Product-ID (PID) und eine Vendor-ID (VID). Darüber lassen sich die Authentizität und Vertrauenswürdigkeit eines jeden im Matter-Ökosystem in Betrieb genommenen Geräts prüfen. Anders als in der Vergangenheit muss mit dem OPTIGA Trust M MTR die Product-ID nicht mehr im Voraus, also bereits bei Bestellung oder Herstellung des Reels, festgelegt werden. Stattdessen wird das personalisierte DAC zu einem späteren Zeitpunkt in das jeweilige Gerät eingebracht. Dies ist bis zum Produktionsbeginn des Geräts möglich und bietet Herstellern mehr Flexibilität bei der Produktion unterschiedlicher Produktvarianten von Smart Home-Geräten.

Die OPTIGA Trust M MTR Secure Elements werden in einer Common Criteria-zertifizierten Infineon-Fertigungsstätte vorprovisioniert. Bei der Auslieferung erhält jedes Reel an Chips einen Barcode. Der Kunde scannt den Barcode und meldet sich damit als Eigentümer der Chips an. Dieser Prozess erfolgt auf dem IoT-Portal des Infineon-Partners Kudelski IoT, einer vertrauenswürdigen und etablierten Product Attestation Authority (PAA), anerkannt von der Connectivity Standards Alliance (CSA). Kudelski IoT ermöglicht den Download von Produktions-DACs, die mit dem Hersteller und dem Produkt übereinstimmen. Abschließend erfolgt eine Übertragung des personalisierten DACs in der Fertigungsstätte des Geräteherstellers an den OPTIGA Trust M MTR (siehe Grafik).

Verfügbarkeit

Muster für OPTIGA Trust M MTR sind ab sofort zusammen mit dem OPTIGA Trust MTR Shield für eine einfache Produktevaluierung und das Design-In erhältlich. Die Verfügbarkeit für den breiten Markt startet im März 2024. Darüber hinaus erhalten Entwickler*innen Design-in-Anwendungshinweise und umfangreiche Unterstützung bei der Integration auf der Host-Seite, ohne eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) unterzeichnen zu müssen. Außerdem bietet Infineon Schulungen für die Sicherheitsprodukte an. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/OPTIGA-Trust-M-MTR.

Information: Am 22. Februar 2024 (15:00 Uhr MEZ / 9:00 Uhr EST) findet ein Online-Medienbriefing statt, in dem Steve Hanna, Distinguished Engineer bei Infineon, zusätzliche Informationen über das neue OPTIGA Trust M MTR präsentieren wird.

1 Über Matter: Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Smart Home-Geräten zu verbessern, arbeitet Infineon gemeinsam mit mehr als 600 Unternehmen in der Connectivity Standards Alliance (CSA) zusammen. Das Ziel: Das Internet der Dinge durch Technologiestandards wie Matter zu vereinfachen und zu harmonisieren. Der Standard wurde geschaffen, um vernetzte Geräte und Informationen zu schützen und gleichzeitig deren Nutzung zu vereinfachen. Matter bietet Geräteherstellern eine Orientierungshilfe, um die geeignete Plattformsicherheit für ihre Geräte und Applikationen auszuwählen. Es verankert Datenschutzprinzipien in allen Interaktionen zwischen Geräten und Software-Agenten, die Zugriff auf persönliche Daten besitzen. Letztlich schafft Matter die Grundlage für vernetzte Geräte, durch Vereinfachung sowie Verbesserung der Interoperabilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigten und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: X - Facebook - LinkedIn

Press Photos

OPTIGA Trust M MTR

OPTIGA Trust M MTR

OPTIGA Trust M MTR: ist der einfachste Weg, um ein bestehendes Design mit gesicherter Matter-Kompatibilität zu erweitern.

JPEG

2126x1181 px

Herunterladen
OPTIGA Trust M MTR Graphic Process

OPTIGA Trust M MTR Graphic Process

Der neue Prozess zur Fertigung von Matter-Geräten mit OPTIGA™ Trust M MTR - einfach, leicht und sicher.

JPEG

1200x600 px

Herunterladen
Documents

Information Number : INFCSS202402-065

avatar

Ulrike Mittereder

Sprecherin Edge Systems Division (ES)

+49 89 234 43951

E-Mail senden