Infineon leitet europäisches Forschungsprojekt zu Förderung von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in der Elektronikindustrie
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon leitet europäisches Forschungsprojekt zu Förderung von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in der Elektronikindustrie
Wirtschaftspresse
München, 21. September 2023 – Die Infineon Technologies AG hat die Leitung und Koordination des breit angelegten europäischen Forschungsprojekts EECONE (European ECOsystem for greeN Electronics) übernommen, das Elektronik in Europa nachhaltiger machen soll. Ziel ist es, dafür Technologien entlang der Wertschöpfungskette vom Design über die Herstellung und Nutzung bis zum Recycling zu erforschen. EECONE gehört zu den Forschungsprojekten der digitalen Schlüsseltechnologien (Key Digital Technologies), die die Europäische Union als Gemeinschaftsunternehmung (Joint Undertaking) unterstützt. 49 Partner arbeiten daran. Das Projektvolumen beträgt gut 35 Millionen Euro, die von der Europäischen Union und den nationalen Regierungen der beteiligten Unternehmen mit gut 20 Millionen gefördert werden.
„Elektronik spielt eine Schlüsselrolle, um die Nachhaltigkeit von vielen Anwendungen zu verbessern. Das reicht jedoch nicht aus. Auch die Elektronik selbst muss grüner werden“, sagt Constanze Hufenbecher, Vorstand und Chief Digital Transformation Officer von Infineon. „Infineon übernimmt gerne die Leitung des Forschungsprojekts EECONE, um gemeinsam mit Partnern entlang der Wertschöpfungskette die Kreislaufwirtschaft voran zu treiben. Nachhaltigkeit vom Design über die Nutzung bis hin zum Recycling gelingt nur als Gemeinschaftsaufgabe.“
EECONE orientiert sich am 6R-Konzept (Reduce, Reliability, Repair, Reuse, Refurbish, Recycle); Elektronik soll mit weniger Materialeinsatz auskommen und länger zuverlässig arbeiten, gleichzeitig besser reparierbar, wiederverwendbar und einfacher aufzuarbeiten sowie zu recyceln sein. An insgesamt zehn Anwendungsbeispielen aus verschiedensten Branchen soll erarbeitet werden, wie grüne Elektronik aussehen kann. Die Anwendungen stammen aus den Bereichen Automobil, Consumer Electronics, Gesundheit, Informations- und Kommunikationstechologie, Luftfahrt und Landwirtschaft. Dabei geht es beispielsweise darum, durch dünnere oder kleinere Leiterplatten den Materialeinsatz zu reduzieren oder durch einfach trennbare Materialien die Nachhaltigkeit zu verbessern. Nicht nur Leiterplatten, auch Halbleiter sollen austauschbar und Geräte so reparierbar werden. Mit den erforderlichen Technologien können auch die Wiederverwendung und das Recycling der Bauteile ermöglicht werden. Auch sollen Technologien entwickelt werden, die beispielsweise in IoT-Geräten selbst Energie erzeugen und speichern. Neue Ökomaterialien sollen das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien verbessern. Künstliche Intelligenz soll zum Einsatz kommen, um die Lebensdauer von Elektronik zu verlängern. Und schließlich sollen auch Tools für nachhaltigeres Elektronikdesign einschließlich umfassender Folgenabschätzung für den Elektronikeinsatz entwickelt werden. Außerdem umfasst EECONE auch die Nutzung, Verbreitung und Standardisierung sowie die Schulung von Fachleuten im Umgang mit Elektroschrott.
Das Forschungsprojekt EECONE ist auf einen Zeitraum von drei Jahren ausgelegt. Es soll entscheidende Grundlagen für die nachhaltige Entwicklung, Produktion und Verwendung von Elektronik in Europa schaffen. Die Auftaktveranstaltung findet am 20. und 21. September 2023 in Toulouse statt.
Die 49 Partner des EECONE-Forschungsprojekts
4Mod Technology (FR)
Acorde Technologies Sag (ES)
Agencia Estatal Consejo superior de Investigaciones cientificas (ES)
Aniah SAS (FR)
Arcelik A.S. (TR)
Atea Sverige AG (SE)
AT&S - Austria Technologie & Systemtechnik (AT)
Centre national de la Recherche scientifique (FR)
Charokopeio Panepstimio (EL)
Commissariat a l'Energie atomique et aux Energies alternatives (FR)
Dassault Systemes (FR)
Design and Reuse (FR)
EcoDC AG (SE)
Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der angewandten Forschung e.V. (DE)
Get electronique (FR)
Infineon Technologies AG (DE)
Institut mikroelektronickych Aplikaci SRO (CZ)
Institut polytechnique de Grenoble (FR)
Interactive fully electrical Vehicles SRL (IT)
Interuniversitair Microelectronica Centrum (BE)
Leonardo - Societa per Azioni (IT)
Luna Geber Engineering SRL (IT)
Melsen Tech A/S (DK)
Nerosubianco SRL (IT)
Orbotech Ltd. (IL)
Ozyegin Universitesi (TR)
Premo, S.L. (ES)
Research Institutes of Sweden AB (SE)
Robert Bosch GmbH (DE)
Siec Badawcza Lukasiewecz - Instytut Mikroelektronik i Fotoniki (PL)
Silicon Austria Labs GmbH (AT)
Smartsol SIA (LV)
Soitec SA (FR)
STMicroelectronics SAS (FR)
Synano BV (NL)
Technicka Univerzita v Liberci (CZ)
Technische Hochschule Deggendorf (DE)
Tecnologias Servicios telematicos y Sistemas SA (ES)
Teknologisk Institut (DK)
Tetradis (FR)
Thales dis France SAS (FR)
Università degli Studi di Perugia (IT)
Université catholique de Louvain (BE)
Université Grenoble Alpes (FR)
Ustav teorie informace a Automatzizace AV CR VVI (CZ)
Vitesco Technologies France (FR)
Weeecycling (FR)
Assoziierte Partner
Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA - Recherche et Developpement (CH)
Swiss Vault Systems GmbH (CH)
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigten und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
EECONE_LOGO_VECTOR
Infineon leitet europäisches Forschungsprojekt zu Förderung von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in der Elektronikindustrie
PNG
2362x2953 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFXX202309-152