2030年物联网展望

智慧城市拥有联网的汽车和自主飞行无人机、全新购物体验、无处不在的传感器,而智能手机则完全消失:这就是2030年物联网(IoT)世界可能会呈现的样子。

欢迎来到2030年。我叫Hannah,我在网络恐怖防御中心(CTDC)工作,正在下班回家的路上。在CTDC,我致力于在日益数字化的联网世界中确保最高安全水平。作为物联网领域的专家,我很乐意带你踏上未来之旅。

虽然我现在坐在车上,但我可以把全部注意力都放在你身上。因为我的智能电动汽车可以快速、安全地带我去任何我想去的地方,无需我的参与,所以,我不必驾驶,也不必刹车或换挡。由于不必注意交通,我可以做自己感兴趣的事情,比如,看我最喜欢的小说或尽享虚拟现实(VR)游戏的乐趣等。老实说,我无法想象生活中没有这些游戏会有多无聊。

如今,几乎每个人家里都有游戏机。不过,它看起来不再像你典型的游戏机样子了。它由护目镜和一个能向不同方向转动的沙发组成。我们玩家在巨大的三维世界中相遇,体验各种冒险活动。我们现在最喜欢的游戏是:Jupiter Monopoly。我没有太多时间在车上玩,但我可以在戴上便携式虚拟现实眼镜后在家里无缝地继续玩这个游戏。

智慧城市

物联网中的联网汽车

我要告诉你一个好消息:将来,几乎不会发生任何交通事故。车辆周围的传感器将跟踪所有障碍物并自动做出反应。别担心。将来,你也会驾驶这样一辆联网汽车。到2030年,几乎所有车辆都将成为物联网的一部分。这意味着,驾照将被淘汰,驾校将因此而消失。另外,加油站和汽车修理店也不再是必要的了。譬如,如果汽车需要调整,预测性维护将自动检测并维修车辆。

如今,没人能想象曾经有过交通拥堵。现在,我们的车辆可以在路上相互通信。譬如,如果某一条道路发生交通堵塞,驶来的车辆只需选择另外的路线,这都无需我们通常使用的GPS导航设备。

物联网如何改变城市

一切都已变得更加高效。我们几乎不需要再在车流中等候。带摄像头和传感器的路灯会分析道路使用者的位置和数量。它们可以自主地从红色变为绿色。开车绕着街区寻找免费停车场?过时了!由于停车场是联网的,您的汽车将导航到最近的可用停车位。汽车甚至能在人行横道和学校前面自动减慢车速。

街道也已变得更加安全。譬如,灯柱上的摄像头会监视整条道路,这样可以立即识别扒手。还有,您的钱包或手提包卡片上的嵌入式SIM卡将自动地用信号通知所在位置。

智能路灯能带来更大优势:一旦有人或车辆靠近,智能LED街灯就会亮起,反之亦然。这项技术节省的电量达到传统灯泡用电量的一半多。

为日常生活提供支持

医疗领域的物联网

等一下。我母亲在打电话,她生病了。她80多岁,自己一个人生活。昨天早上,紧急应用提醒我,母亲的健康传感器测量出异常结果。通过远程医疗诊断,计算机再次检查所有数据。我订了一辆飞行的士送她去看医生。医生已知情,因为他也收到了结果。所幸的是,没有预期的那么糟糕。她只是低烧,于是医生给她打了针。我要去看我母亲。我们一直担心两个月前安装的3D肾脏出了问题,但幸好不是这样。现在,不再工作的器官会被通过3D打印机打印的人造器官所取代。你是不是觉得这很神奇?回到现在,义肢就是这样制造的,而研究人员则致力于人造血管的开发。在动物实验中,科学家甚至能制造功能性卵巢。

你在2017年可能已经听说了飞行的士,测试阶段就是从2017年开始的。我个人对第一次尝试仍然记忆犹新,当时是来自Uber Elevate的无人机首次在迪拜开展载客服务。这些无人机取得了巨大的成功,因为它们既不需要司机,也不需要跑道。它们垂直起飞并以相同方式着陆。因此,交通网络不再局限于二维平面,而是充分利用了三维空间。 计算机为路线编程,然后,你就可以出发了。有充电站等着你。当我看到相关信息时,我很想乘坐无人机。我当时15岁,无法想象这种飞行方式有一天会是多自然的事情。像这样起飞,在摩天大楼之间漂浮,没有任何噪音和废气,真是太神奇了。到现在为止,只有飞行的士才能像这样在空中飞行。但这种情况可能会改变。科学家只需解决如何在空中对交通进行管制的问题。但得益于传感器、通信网络和摄像头监控,这个问题应该很快就能得到解决。

智能手机完全消失

你可能会想知道手机在哪儿?我个人不再需要手机了。最后一代智能手机ePhone 15,2025年制造出来,但销量不佳。这并不奇怪。我记得手里一直拿个手机有多麻烦。通过HoloLens眼镜进行交流、购物、游戏和收集信息的方式更加直观。你可能已经注意到,2017年,当时HoloLens第一款机型(那时还相当不成熟)进入市场。然后,Microsoft宣布智能手机的终结,而Trendone创新研究人员预测,最迟到 2027年我们就不必再生产任何数字通信设备。这两件事情都完全正确。

这也更加实用。如果我想知道家里是否还有西兰花,我会通过语音控制询问我的HoloLens。我会选择把它作为眼镜或作为智能隐形眼镜使用。无论哪种方式,她都能告诉我结果,如果我同意,蔬菜就直接进入我的虚拟购物清单,并直接通知杂货店。

物联网如何让生活变得更轻松

你知道吗? 我感觉好多了,虽说担心我母亲。欢快的音乐很有用。我的智能手环播放了最热门的音乐。标题:“2017年的日子真不好过”。这个手环不仅能测量我的血糖、脉搏和血压,而且还能判断我的心情。如果探测到压力或悲伤,手环会做出反应,播放音乐或提醒我过去的美好时光。说到这里,我可以去一个咖啡馆,那里什么都没有改变。或者,我可以去购物。这个主意不错。

相信我!2030年的生活要轻松得多。一切都实现了联网。根据IT研究公司Gartner的数据,2017年有80亿台联网设备。据IBM报告,联网设备总数到2025年将达到750亿台。如今,不再有不通过互联网连接的设备。这样可以节省大量时间,因为信息会自动从设备传递到设备。严格来说,数据自动知道要去哪里待处理。

我们这代人与政府机构打交道的事情会不断减少。你不再需要身份证。今后,你的眼睛和指纹等生物特征将确定你的身份。你将不再有丢失身份证的危险。

未来购物展望

你想让我带你看看如何在未来购物吗?看,在我们即将通过的商店的仪表板屏幕上,一个报价正在闪动。这是根据我的需求量身定制的:我以前在这里买过葡萄酒,现在我最喜欢的品牌“2023er Carbanet Blanc Finlandia”正在打折出售。在你现在所处的阶段,商店试验了这种客户忠诚度—但你必须使用繁琐的应用来获得通知。如今,这会轻松得多,并且更无缝:传感器、射频识别技术和NFC芯片使其成为可能。

葡萄酒和奶酪:这就是我今天要买的。你会发现,即使付款也会更简单方便。我只需在系统自动扫描产品上芯片或电子标签的出口处停留一下即可。供应商不再需要进行交互。我通过内置于手环的NFC芯片付款。我只需举起手环紧靠终端然后通过个人代码确认购买即可——几秒钟就完成了。说到芯片:未来请忘记钥匙卡吧!我的右臂带有一个米粒大小的射频识别芯片。通过这个芯片,我可以打开家门或车门。当2017年一家瑞典公司推出这种植入物时,这种想法对很多人来说都是一种威胁。如今,这是很自然的事情。

智能服装,智能货架

隔壁有家精品店。我想我要试穿一件智能慢跑衬衫。这样可以分析环境并读出我的身体测量结果:如果我很冷,它会让我暖和起来。更衣室里的镜子告诉我这种样式还有三种另外的颜色,以及制造地。通过语音命令,我可以获得更多信息。

因为货架已变成了智能型,所以,不再存在全空货架。货架感知何时需要补货,而机器人会为其补货。设备自动运行并相互通信。在你现在所处的阶段,已有初步尝试:算法预测个别产品何时销售一空并订购新货。

那么,这里就是我住的地方:Snowden Drive 220a。我要把购买的东西放进去。在我回家的路上,我提醒了家庭安全系统,告诉它我什么时候到达,这样它会为我打开灯。咖啡机给我煮了Maccacino——这种是我喜欢的,根据我的反馈,咖啡机已经开始了解我的口味并进行了调整。咖啡机知道我的声音,而为我妹妹准备的咖啡是完全不同的。你已经知道我们不再需要触摸控制设备了。你已经见证了语音控制助手的突破,如苹果的Siri或亚马逊的Alexa。即使在今天,语音控制也起着重要作用,但有更多的事情要做。设备可以通过利用雷达技术分析我们的手势。Google于2015年推出的研究项目Soli,为此铺平了道路。如今,手势控制变成很自然的事情——譬如,当你在智慧家居中换电视频道时。

2030年最大的物联网风险

对不起,我现在得跟你说再见了。我还需要探访一下我母亲。我本想告诉你更多关于未来的事情。到目前为止你认为怎么样?你对将要发生的事情感到震惊吗?我希望我没有太过浪漫化?当然,一切都有不利方面。当然,现在的一切都非常高效。世界变得更安全了——如果没有黑客。由于现在一切都连接在一起,我们变得更加脆弱。巨大的网络恐怖防御中心一直力图比潜在的攻击者领先一步。我自己也在从事可以保护我们的全新安全技术,这些技术通常会很有成效。采用内置安全、加密和认证技术的芯片不能被黑客所欺骗。然而,这并不是唯一的挑战。

现在,人们有太多的时间,这本身并不是问题,但确实带来了负面的影响。早在2017年,以色列的未来学家、研究人员和《未来简史》的( Home Deus)畅销书作家Yuval Noah Harari就警告说:“商业将不再需要大多数人。他们将被淘汰”。这是因为需要的是高度专业化的专家。其他一切都是由机器人和机器完成的,它们会比人更快、更廉价。许多人不得不适应这种变化。问题在于缺乏由此产生的观点。对许多人来说,做决定也很难。他们已经不再习惯做决定。对此,Harari是这样说的:“我们把做决定委托给了算法。” 我们要Google提供方位,要Siri提供信息,向Alexa寻求我们选择的音乐。

Yuval Noah Harari那时令人沮丧的预言:“真正的问题是让人们未来的生活变得有意义。”你问我是否同意这种说法?不同意,对我而言,不是这样。我有更多时间做我最感兴趣的事情:VR游戏。很遗憾,我现在没时间陪你了,我的出租车来了。下次再见。我们以后再聊!

 

更新于:2017 年10月

更多主题