Infineon und Lingji unterzeichnen Absichtserklärung zur Entwicklung von GaN-Wechselrichtern für leichte E-Fahrzeuge
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon und Lingji unterzeichnen Absichtserklärung zur Entwicklung von GaN-Wechselrichtern für leichte E-Fahrzeuge
Technology News
München, 09. September 2025 – Die Infineon Technologies AG und Lingji Innovation Technology Co. Ltd., eine Tochtergesellschaft von Ninebot, haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding; MoU) unterzeichnet, mit dem Ziel, die Entwicklung von Galliumnitrid (GaN)-Technologien im Bereich leichter Elektrofahrzeuge (LEV) weiter voranzutreiben. Infineon liefert hochwertige GaN-Produkte, etwa die neue Generation von CoolGaN™-G5-Leistungstransistoren, mit denen Lingji leistungsstarke Wechselrichtersysteme für Elektro-Zweiräder entwickelt, um Energieeffizienz und Leistung zu verbessern.
Als Spezialist für intelligente Steuerungstechnologien kombiniert Lingji die hohe Schaltfrequenz und Effizienz der GaN-G5-Leistungshalbleiter von Infineon mit seinen selbst entwickelten intelligenten Algorithmen, um die Effizienz des Antriebsstrangs zu verbessern und zugleich eine hohe Leistungsdichte zu erreicht – unter Einhaltung der offiziellen Vorgaben zur Reichweite und Baugröße. Angesichts der neuen chinesischen Norm, wonach der Kunststoffanteil von E-Scootern höchstens 5,5 Prozent der Gesamtmasse betragen darf, bietet GaN entscheidende Vorteile: Es reduziert die Zahl passiver Komponenten und ermöglicht dadurch eine optimale Platzausnutzung. Ziel der Absichtserklärung ist die Entwicklung von GaN-basierten Motorantriebstechnologien, mit denen sich Lösungen für die Anpassung an einen weiten Spannungsbereich von 48 V bis 72 V sowie für die Wechselrichtersteuerung optimieren lassen. Damit sollen kompakte, hoch kompatible Kernkomponenten für High-End-Modelle und Shared-Mobility-Szenarien entstehen.
„Bei Infineon gestalten wir die Zukunft der Mobilität in all ihren Facetten. Mit unseren hochmodernen GaN-Lösungen ermöglichen wir unseren Kunden kompaktere Designs, ein geringeres Systemgewicht und eine höhere Effizienz in LEV-Wechselrichtern“, sagt Peter Schäfer, Executive Vice President und Chief Sales Officer Automotive bei Infineon Technologies. „Darüber hinaus bietet wir eine umfassende Systemlösung, mit der Kunden ihre Produkte schneller auf den Markt bringen und den Aufwand bei der Systemintegration minimieren können.“
„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Infineon, um die nächste Generation von Wechselrichtern für Elektro-Zweiräder auf den Markt zu bringen und unseren Kunden damit höchste Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit zu bieten“, sagt Xu Chao, General Manager von Lingji. „Durch die Kombination der hochmodernen GaN-G5-Leistungshalbleiter von Infineon mit unseren intelligenten Algorithmen werden wir LEV-Wechselrichter auf den Markt bringen, die unseren Kunden ein noch sanfteres und komfortableres Fahrerlebnis bieten und gleichzeitig den Energiebedarf reduzieren und die Emissionen nachhaltig senken.“
Für Endkunden sind LEVs ein erschwinglicher und leicht zugänglicher Einstieg in die Elektromobilität. Im Gegensatz zu Autos benötigen LEVs in der Regel keine umfangreiche Ladeinfrastruktur, da die herausnehmbaren Batterien zu Hause an einer normalen Steckdose aufgeladen werden können. Branchenanalysten schätzen, dass dieser Markt bis 2030 ein Volumen von 340 Milliarden US-Dollar erreichen wird[1]. Mit ihrer Erschwinglichkeit, ihrer einfachen Zugänglichkeit und ihren Vorteilen für die Umwelt sind LEVs weltweit führend beim Übergang zur Elektrifizierung von Fahrzeugen.
GaN-Leistungshalbleiter finden weltweit zunehmend Anwendung in Industrie-, Automotive, Unterhaltungselektronik- sowie Computer- und Kommunikationsanwendungen, beispielsweise in Stromversorgungen für KI-Systeme, Solarwechselrichtern, Ladegeräten und Adaptern oder Motorsteuerungssystemen. Als Hersteller integrierter Halbleiterbauteile (IDM) stärkt Infineon mit seiner GaN-300-Millimeter-Fertigungstechnologie, einem großen Team von GaN-Experten und dem branchenweit breitesten IP-Portfolio seine Position als treibende Kraft im GaN-Bereich.
Erfahren Sie mehr über die GaN-Technologie von Infineon hier.
[1] McKinsey & Company. (2025, 29. April). What is micromobility?. URL: https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-micromobility
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Infineon G5 CoolGaN™-Transistoren
Die neue Generation der Infineon G5 CoolGaN™-Transistoren treibt die leistungsstarken Wechselrichtersysteme für Elektro-Zweiräder von Lingji an.
JPEG
2126x1100 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202509-141