Infineon erweitert IPOSIM-Plattform um SPICE-basierte Modellgenerierung für präzisere Systemsimulationen

Technology News

Oct 27, 2025

München, 27. Oktober 2025 – Die Infineon Power Simulation Plattform (IPOSIM) der Infineon Technologies AG wird für die Berechnung der Verluste und des thermischen Verhaltens von Leistungsmodulen, Diskreten, Thyristoren und Dioden eingesetzt. Ab sofort beinhaltet IPOSIM ein Tool für SPICE-basierte Modellgenerierung, das den Einfluss der externen Beschaltung und der Betriebsbedingungen, sowie die Wahl des Gate-Treibers in die Systemsimulation einbezieht. Damit liefert das Tool deutlich präzisere Ergebnisse in Bezug auf das statische, dynamische und thermische Bauteilverhalten, unter Berücksichtigung der nichtlinearen Halbleiterphysik der eingesetzten Bauelemente. Das ermöglicht einen fundierten Vergleich von Bauteilen unter verschiedensten Einsatzbedingungen und beschleunigt Designentscheidungen. Entwicklerinnen und Entwickler können ihre Anwendungsumgebung individuell anpassen, um reale Einsatzbedingungen direkt im Workflow abzubilden. So lassen sich der Einsatz der Bauteile in der jeweiligen Anwendung optimieren, die Markteinführungszeit verkürzen und kostenintensive Designiterationen reduzieren. IPOSIM integriert SPICE, um eine Vielzahl von Anwendungen zu unterstützen, bei denen Schaltleistung und thermisches Verhalten entscheidend sind – darunter Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EVs), Solar, Motorantriebe, Energiespeichersysteme und industrielle Stromversorgungen.

Im Zuge der weltweiten Transformation hin zu einer dekarbonisierten Zukunft spielen Leistungselektroniklösungen eine Schlüsselrolle für saubere Energiesysteme, nachhaltige Mobilität und effizientere industrielle Prozesse. Damit steigt der Bedarf an fortschrittlichen Simulations- und Validierungstools, die bereits in frühen Entwicklungsphasen Innovation ermöglichen. Gleichzeitig müssen Entwicklerinnen und Entwickler hocheffiziente Designs mit hoher Leistungsdichte realisieren – etwa für EV-Ladestationen, Solarwechselrichter, Motorantriebe und industrielle Stromversorgungen – und dabei Designiterationen minimieren sowie die Entwicklungskosten senken. Das Schalt- und thermische Verhalten sind dabei entscheidende Faktoren. Klassische Hardwaretests sind allerdings zeitaufwendig, kostenintensiv und oft nicht repräsentativ für reale Einsatzbedingungen.

Mit der Integration von SPICE in IPOSIM wird die Simulation des realen Schaltverhaltens vollständig online und hilft dabei, Designs bereits in frühen Phasen zu optimieren. Die Systemsimulation unter realen Einsatzbedingungen berücksichtigt wichtige Parameter wie Streuinduktivität, Gate-Spannung und Totzeit. Die Charakteristika der Bauelemente spiegeln sich im Schaltverhalten unter realistischeren Einsatzszenarien wider – inklusive des Einflusses des gewählten Gate-Treibers. Die Funktionalität ist vollständig in den Mehrfachvergleich von IPOSIM integriert: Nutzerinnen und Nutzer können Bauelemente mit SPICE-Symbol auswählen, Anwendungsumgebungen konfigurieren und einem geführten Simulationsprozess folgen. Mit systemgenauer Simulation und intuitivem Workflow ermöglichen die SPICE-basierten Modelle eine schnellere Auswahl von Bauelementen und zuverlässigere Designentscheidungen. Die Lösung ist vollständig in IPOSIM eingebettet, online verfügbar und kostenfrei nutzbar.

Verfügbarkeit

IPOSIM mit SPICE ist ab sofort unter www.infineon.com/iposim verfügbar. Für die Nutzung ist eine kostenlose Unternehmensregistrierung erforderlich. Verfügbare Topologien und Bauelemente sind mit einem SPICE-Symbol gekennzeichnet.

Die erste Version unterstützt 1200-V-Siliziumkarbid-Diskrete in der vordefinierten 3-Phasen-2-Level-Topologie von IPOSIM sowie 36 kompatible Gate-Treiber. Zukünftige Updates werden die Unterstützung auf CoolMOS™, CoolSiC™-Module, OptiMOS™, GaN-Bauelemente und weitere Gate-Treiber ausweiten.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: Facebook - LinkedIn

Pressefotos

Infineon Simulation Modeling

Infineon Simulation Modeling

Die Infineon Power Simulation Plattform (IPOSIM) beinhaltet ab sofort ein Tool für SPICE-basierte Modellgenerierung, das den Einfluss der externen Beschaltung und der Betriebsbedingungen, sowie die Wahl des Gate-Treibers in die Systemsimulation einbezieht.

JPEG

1500x995 px

Herunterladen

Information Number : INFGIP202510-015

avatar

Veronika Seifried

Spokesperson Power Systems Division (PS)

+49 89 234 61662

E-Mail senden