Infineon und Picovoice ermöglichen künstliche Intelligenz in der nächsten Generation von IoT-Geräten für Smart-Home- und Wearable-Anwendungen
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon und Picovoice ermöglichen künstliche Intelligenz in der nächsten Generation von IoT-Geräten für Smart-Home- und Wearable-Anwendungen
Technology News
München und Vancouver, Kanada – 20. Oktober 2021 – Die Infineon Technologies AG und Picovoice haben eine End-to-End-Sprachplattform entwickelt, die Edge-Geräte mit sprachbasierter künstlicher Intelligenz (KI) ausstattet. Durch den Einsatz der PSoC™ 6-Mikrocontroller (MCU) von Infineon ermöglicht die Kooperation intelligente Sprachlösungen für IoT-Geräte mit extrem niedrigem Energiebedarf. Damit erhalten Entwickler einen alternativen Ansatz zur Evaluierung und Einrichtung von Wake-Phase und Intent Recognition bei den PSoC 6-Produkten des Unternehmens. Die Zusammenarbeit eröffnet neue Möglichkeiten für KI-fähige Sprachtechnologien bei Smart-Home- und Wearable-Anwendungen unter Verwendung energieeffizienter PSoC 6-MCUs mit umfassender IoT-Konnektivität.
Die Picovoice-Plattform schafft eine präzise und persönliche Sprachschnittstelle, die nun auch leicht mit bestehenden PSoC 6-Lösungen von Infineon genutzt werden kann. Sie schließt nahtloses Pairing mit AIROC™ Wi-Fi®, energieeffiziente CapSense™ Touch-Schnittstelle und Cloud-Konnektivität ein. Als führender Anbieter bei Mikrofonen der höchsten Klangqualität stellt Infineon seine XENSIV™ MEMS-Mikrofone ebenfalls für die Plattform zur Verfügung. Diese zeichnen sich aus durch das höchste Signal-Rausch-Verhältnis (SNR), einen großen Dynamikbereich, geringe Verzerrungen und einen hohen akustischen Übersteuerungspunkt (AOP).
Die Zusammenarbeit mit Picovoice erweitert das Machine-Learning- und KI-Ökosystem von Infineon. Systementwickler, die PSoC 6 verwenden, haben nun die Möglichkeit, innovative IoT-Anwendungen um neue Sprachfunktionen zu erweitern. Entwickler können hierfür ein PSoC 6 Pioneer Development Kit und das IoT Sense Expansion Shield nutzen und sich für ein kostenloses Picovoice-Testkonto anmelden. Zusätzlich können sie Code-Beispiele mit der bewährten ModusToolbox™ von Infineon ausführen, um so differenzierte Smart-Home- und Wearable-Anwendungen auf den Markt zu bringen.
„Wir konzentrieren uns darauf, Entwicklern einen auf Systemlösungen basierenden Ansatz für intelligente Edge-Geräte zu bieten“, sagt Steven Tateosian, Vice President, IoT, Compute and Wireless Business Unit bei Infineon. „Die Zusammenarbeit mit Picovoice bietet Systementwicklern, die auf PSoC 6 setzen, einzigartige Funktionen und Möglichkeiten. Ihre Produkte der nächsten Generation können sich so vom Wettbewerb abheben. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Picovoice lokale Sprach-KI für IoT-Anwendungen im Bereich Smart Home und Wearables innerhalb unserer bewährten ModusToolbox-Software- und Tool-Plattform zu entwickeln.“
„Wir verfügen über eine einzigartige Technologie für On-Device-Spracherkennung, die nur ein Minimum an Ressourcen benötigt und auch auf Mikrocontrollern gut funktioniert“, sagt Alireza Kenarsari-Anhari, CEO von Picovoice. „Der PSoC 6 von Infineon ist ein spannendes, energie- und kosteneffizientes Produkt. Wir sind begeistert davon, mit dieser Partnerschaft das Nutzererlebnis zu verbessern und IoT-Innovatoren mit den Tools ausstatten zu können, die sie brauchen.“
Über PSoC 6 MCUs von Infineon
Die PSoC 6-Familie ist die perfekte Lösung für sichere, energieeffiziente und funktionsreiche IoT-Produkte. Die Familie basiert auf einer Ultra-Low-Power-Architektur, einschließlich fortschrittlicher Low-Power-Design-Techniken, die die Batterienutzungsdauer für batteriebetriebene Anwendungen auf bis zu einer ganzen Woche verlängern. Durch die Dual-Core Arm® Cortex®-M4- und Cortex-M0+-Architektur besteht die Möglichkeit, Leistungsaufnahme und Leistung gleichzeitig zu optimieren. Der Einsatz der Dual-Cores in Kombination mit konfigurierbaren Speicher- und Peripherieschutzeinheiten erlaubt PSoC 6 die Zertifizierung von MCUs nach Platform Security Architecture (PSA) Level 2.
Entwickler können die vielfältige analoge und digitale Peripherie der MCU nutzen, um kundenspezifische analoge Front-Ends (AFEs) oder digitale Schnittstellen für innovative Systemkomponenten wie MEMS-Sensoren oder E-Paper-Displays zu entwickeln. Durch die umfassende Softwareunterstützung in der ModusToolbox lassen sich die PSoC 6 MCUs nahtlos mit den AIROC Wi-Fi, AIROC Bluetooth® oder AIROC Combo-Funkmodulen von Infineon verbinden. Die PSoC 6 MCUs verfügen außerdem über die neueste Generation der branchenführenden kapazitiven CapSense™-Sensortechnologie von Infineon. Diese erlaubt moderne, berührungs- und gestenbasierte Schnittstellen, die robust und zuverlässig sind.
Über Picovoice
Picovoice ist eine End-to-End-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Sprachschnittstellen zu erstellen und Sprachdaten durch den Einsatz neuronaler Netze zu verarbeiten. Dank seiner überlegenen Technologie bietet Picovoice persönliche, offline-fähige und effiziente Lösungen. Picovoice-fähige Produkte können auf Mikrocontrollern, Mobiltelefonen, Desktops und modernen Webbrowsern eingesetzt werden. Um mehr über Picovoice zu erfahren, besuchen Sie bitte https://picovoice.ai.
Verfügbarkeit
Das Infineon PSoC 62S2 Wi-Fi BT Pioneer Kit und das IoT Sense Expansion Shield sind ab sofort erhältlich. Das Kit enthält einen PSoC 62 mit 150-MHz-Arm-Cortex-M4- und 100-MHz-Arm-Cortex-M0+-Kernen, 2 MB Flash, 1 MB SRAM, das Murata Type 1LV-Modul, das IEEE 802.11a/b/g/n-konformes, IEEE 802.11 ac-freundliches Wi-Fi mit integriertem Bluetooth 5.0 bietet, sowie die Infineon XENSIV MEMS-Mikrofone und verschiedene andere Sensoren.
Infineon makes the IoT work
Mikroelektronik ist das Herzstück jeder IoT-Lösung. Sensoren, Aktoren, Mikrocontroller, Kommunikationsmodule und Sicherheitskomponenten von Infineon bilden die Grundlage für jedes Gerät. Infineon ist ein One-Stop-Technologiepartner für die Realisierung von intelligenten, energieeffizienten und sicheren IoT-Anwendungen mit Development Boards, Evaluation Kits und Design Tools, die Hersteller zusätzlich unterstützen. Mehr Informationen über den Beitrag von Infineon im Bereich IoT: www.infineon.io.
Pressefotos
Voice Control
Die End-to-End-Sprachplattform von Infineon und Picovoice schafft eine präzise und persönliche Sprachschnittstelle, die nun auch leicht mit bestehenden PSoC™ 6-Lösungen von Infineon genutzt werden kann. Sie schließt nahtloses Pairing mit AIROC™ Wi-Fi®, energieeffiziente CapSense™ Touch-Schnittstelle und Cloud-Konnektivität ein. Als führender Anbieter bei Mikrofonen der höchsten Klangqualität stellt Infineon seine XENSIV™ MEMS-Mikrofone ebenfalls für die Plattform zur Verfügung. Diese zeichnen sich aus durch das niedrigste Signal-Rausch-Verhältnis (SNR), einen großen Dynamikbereich, geringe Verzerrungen und einen hohen akustischen Übersteuerungspunkt (AOP).
JPEG
2126x1417 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFCSS202110-007