Top-Technikerinnen gestalten Zukunft
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Top-Technikerinnen gestalten Zukunft
Wirtschaftspresse
Villach , Graz, Linz 03. März 2022 - Es braucht mehr Frauen in der Technik! Anlässlich des Weltfrauentages zeigt Infineon was TOP-Technikerinnen an ihrem Job mögen und welche Rahmenbedingungen Infineon für mehr Diversität bietet.
Erneuerbare Energien, eine umweltgerechte Mobilität, Energieeffizienz oder der sichere Datentransfer in einer vernetzten Welt - die Mikroelektronik bietet großartige Jobmöglichkeiten um die Zukunft nachhaltig zu gestalten. Und da braucht es Fachkräfte – und vor allem auch Technikerinnen.
Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende Infineon Technologies Austria AG: „Diversität ist ein unbestrittener Erfolgsfaktor, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Frauen sind heute so gut ausgebildet wie nie zuvor. Es ist also keine Frage der Skills, sondern oftmals der Bewusstseinsbildung, der Rahmenbedingungen und der entsprechenden Angebote.“
Technik-Karriere mit besten Rahmenbedingungen
Für Infineon sind Frauen in der Technik eines der größten Potenziale. Daher werden auch einige Aktivitäten gesetzt, um ihnen hochattraktive Karrierewege in der Technik aufzuzeigen und auch zu ermöglichen. Im Wettbewerb um die Fachkräfte zählt immer mehr das Gesamtpaket.
Zum interessanten Job mit vielen Karrieremöglichkeiten bietet Infineon auch entsprechende Rahmenbedingungen. Chancengleichheit, Familienfreundlichkeit, gelebte Diversität und attraktive Arbeits- und Lebenswelten sind wesentliche Faktoren.
Umfassende Angebote wie zum Beispiel flexible Arbeitszeiten, Aus- und Weiterbildungen auch auf online Basis, Homeoffice und Teilzeit-Möglichkeiten, Angebote zur Kinderbetreuung, Ferienbetreuungen gehören genauso dazu wie ein Programm zur Gesundheitsförderung oder auch die Unterstützung bei der Ansiedelung. Für das besonders familienfreundliche Engagement wurde Infineon Austria mit dem Zertifikat „berufundfamilie“ ausgezeichnet.
So früh wie möglich für Technik begeistern
Auch wenn es darum geht das Interesse von junge Menschen an Technik so früh wie möglich zu fördern, ist Infineon dabei: In der Kindertagesstätte, dem „International Daycare Center“ in Villach, werden Kinder von ein bis sechs Jahren spielerisch die Naturwissenschaften und auch Technik nähergebracht. Dafür haben die hoch motivierten Kindergartenpädagog*innen auch das MINT-Gütesiegel erhalten. Infineon beteiligt sich seit Jahren aktiv am "Girls Day" kooperiert mit Schulen, Fachhochschulen und Universitäten, unterstützt sechs Stiftungsprofessuren, initiiert neue Ausbildungsmodelle wie „Lehre und Studium“, setzt auf betriebliche Aus- und Weiterbildung, Mentoring und Führungskräfteprogramme.
Diversität als Erfolgsfaktor
Beim Thema Diversität geht es bei Infineon Austria um mehr, als Menschen unterschiedlichen Geschlechts, Herkunft oder Alters zusammenzubringen. Es geht darum, Unterschiede im Denken, in der Herangehensweise zu nutzen und damit zu neuen Lösungen zu kommen. Denn: Vielfalt ist ein unterschätzter Wettbewerbs- und Innovationsfaktor.
Die über 4.800 Mitarbeiter*innen an den Infineon Standorten in Villach, Graz, Linz, Klagenfurt und Wien kommen aus 72 Nationen. Der Akademikeranteil beträgt 57 Prozent. An allen Infineon Standorten weltweit ist die Entwicklung von Frauen in Führungspositionen einer der Schwerpunkte im Diversity-Management und wird durch konkrete Ziele, die Frauenquote in Führungspositionen zu steigern, untermauert.
Hightech Jobs mit Top Möglichkeiten
Infineon bietet attraktive Möglichkeiten für erfahrene Fachleute, technische Absolventinnen und Absolventen oder auch für Studierende aus aller Welt. Gefragt sind die Fachrichtungen Elektrotechnik, Physik, Automatisierung und Mechatronik, IT oder Chemie. Infineon leistet mit Top-Technikerinnen einen wichtigen Beitrag - und will mehr davon!
Weitere Links:
- Jobs bei Infineon: infineon.com/jobsaustria
- Internationale Kindertagesstätte „IDC“ bei Infineon: https://idc-villach.at/
- Internationale Unternehmenskultur: infineon.com/careers
- Willkommen in Villach: welcome2Villach
Die Infineon Technologies Austria AG ist ein Tochterunternehmen der Infineon Technologies AG, eines weltweit führenden Anbieters von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon senkt den Energieverbrauch von Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten und Industrieanlagen. Sie trägt wesentlich zu Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Fahrzeugen bei und ermöglicht sichere Transaktionen im Internet der Dinge.
Infineon Austria bündelt die Kompetenzen für Forschung & Entwicklung, Fertigung sowie globale Geschäftsverantwortung. Der Hauptsitz befindet sich in Villach, weitere Niederlassungen in Graz, Klagenfurt, Linz und Wien. Mit 4.820 Beschäftigten (davon 2.100 in Forschung & Entwicklung) aus 73 Nationen erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Stichtag: 30. September) einen Umsatz von 3,9 Milliarden Euro. Mit einem Forschungsaufwand von 516 Millionen Euro ist Infineon Austria eines der forschungsstärksten Unternehmen Österreichs.
Pressefotos
Female Power Technicians
Infineon Technikerinnen gestalten Zukunft ©Infineon
JPEG
2480x1748 px
Sabine Herlitschka
Sabine Herlitschka (56), Vorstandsvorsitzende Infineon Technologies Austria AG. „Diversität ist ein unbestrittener Erfolgsfaktor, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Frauen sind heute so gut ausgebildet wie nie zuvor. Es ist also keine Frage der Skills, sondern oftmals der Bewusstseinsbildung, der Rahmenbedingungen und der entsprechenden Angebote.“
JPEG
1772x1181 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : Power-Technikerinnen