Infineon ermöglicht Entwicklung von Fahrzeugcomputern für automatisiertes Fahren und digitale Cockpits auf Basis von Qualcomm Snapdragon Ride

Wirtschaftspresse

Nov 02, 2026

München, 2. November 2026 – Die Infineon Technologies AG will gemeinsam mit Qualcomm Technologies, Inc. die Entwicklung und Einführung zentraler Fahrzeugcomputer in softwaredefinierten Fahrzeugen (software-defined vehicles, SDVs) beschleunigen. Die Unternehmen haben eine Technologievereinbarung über ein mikrocontrollerbasiertes Designkonzept geschlossen, das die Snapdragon Ride™ Referenzplattformen von Qualcomm Technologies für Hochleistungscomputing und künstliche Intelligenz im Fahrzeug als Subsystem ergänzt. Durch die Zusammenarbeit verbinden sie den Plattformansatz und die leistungsstarken System-on-Chip-Rechenbausteine (SoCs) von Qualcomm Technologies mit der Hard- und Software-Expertise von Infineon in den Bereichen Sicherheitsmanagement, Konnektivität und Datenspeicher und erweitern so das Snapdragon Ride Ökosystem. Dies ebnet den Weg für eine schnellere Einführung von Fahrzeugcomputern, die automatisiertes Fahren und digitale Cockpitlösungen auf einer Rechnerplattform vereinen. 

Die Ankündigung erfolgt im Vorfeld der electronica (10.–13. November) in München. Auf der Messe zeigt Infineon sein Portfolio für das KI-Zeitalter, darunter Halbleiterlösungen für zentralisierte Architekturen in softwaredefinierten Fahrzeugen.

„Zusammen mit Snapdragon Ride von Qualcomm Technologies unterstützen wir die Automobilindustrie dabei, eine neue Generation von Fahrzeugcomputern zu entwickeln, die enorme Rechen- und KI-Leistung mit der im Straßenverkehr erforderlichen Zuverlässigkeit verbinden“, sagt Peter Schiefer, Präsident der Automotive Division von Infineon. „Unsere Zusammenarbeit folgt dem Grundsatz für zentrale Fahrzeugcomputer, einen leistungsstarken SoC mit mehreren spezialisierten Komponenten zu kombinieren, darunter ein Mikrocontroller und Bausteine für Energiemanagement, Konnektivität und Speicher. Für einen sicheren Fahrzeugbetrieb müssen all diese Komponenten nahtlos zusammenarbeiten. Infineon stellt wesentliche Bausteine sowie die notwendige Integrationskompetenz bereit und schafft damit eine Vertrauensbasis für softwaredefinierte Fahrzeuge, die das Potenzial von KI nutzen.“

Das mikrocontrollerbasierte Subsystem ist komplementär ausgelegt und arbeitet Seite an Seite mit den Snapdragon Ride und Ride Flex Referenzplattformen von Qualcomm Technologies. Es überwacht den Systemzustand, regelt Sicherheitsmechanismen, ermöglicht die deterministische Echtzeitsteuerung sicherheitskritischer Funktionen und trägt so dazu bei, die Rechen- und KI-Power der Plattformen mit zuverlässigem Fahrzeugverhalten zu koordinieren. Das Subsystem basiert auf einem Infineon AURIX™ Mikrocontroller; Infineon OPTIREG™ ICs sorgen für ein zuverlässiges Energiemanagement.

Infineon ergänzt das Subsystem um ein eigens entwickeltes Softwarepaket, mit dem Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer ihre Systeme schnell entwickeln und skalieren können. Es kombiniert die Firmware für den Mikrocontroller mit Sicherheits- und Überwachungssoftware, die speziell auf die Plattformen von Qualcomm Technologies zugeschnitten ist. Dadurch kann der Mikrocontroller nahtlos mit den Plattformen, dem SoC und dessen eigenen Sicherheitsmechanismen zusammenarbeiten. Außerdem vereinfacht das Softwarepaket die Integration der Plattformen in Fahrzeugnetzwerke wie Ethernet und CAN und ermöglicht so einen schnellen und gesicherten Datenaustausch mit anderen Systemen.

Neben dem mikrocontrollerbasierten Subsystem bringt Infineon weitere Technologien in das Snapdragon Ride Ökosystem ein. Dazu gehören BRIGHTLANE™ Automotive-Ethernet- und USB-Konnektivitätslösungen sowie SEMPER™ NOR-Flash-Speicherbausteine, die speziell für die Snapdragon Ride Plattformen qualifiziert wurden. Damit unterstützt Infineon zusätzlich den Datenfluss sowie die Verfügbarkeit und Integrität der Daten auf den Plattformen.

Infineon und Qualcomm Technologies bündeln ihre Kompetenzen und ermöglichen so eine neue Generation leistungsstarker zentraler Fahrzeugcomputer für automatisiertes Fahren und digitale Cockpitanwendungen.

Infineon auf der electronica 2026 
Auf der diesjährigen electronica in München präsentiert Infineon Halbleiterinnovationen und Systemlösungen für das KI-Zeitalter. Intelligenz verlagert sich zunehmend von der Cloud in Maschinen, Fahrzeuge, industrielle Systeme und Alltagsgeräte. Mit Technologie von Infineon können diese ihre Umgebung wahrnehmen, Daten verarbeiten, sich vernetzen und sicher, zuverlässig sowie energieeffizient handeln. Auf der electronica 2026 zeigt Infineon Technologien und Lösungen für Physische KI in der Robotik, intelligente Edge-Geräte, softwaredefinierte elektrische Fahrzeuge und die Stromversorgung der Zukunft von der erneuerbaren Erzeugung bis hin zu KI-Rechenzentren. Vom 10. bis 13. November präsentiert Infineon in Halle C3, Stand 502 innovative und energieeffiziente Lösungen für eine zunehmend intelligente und vernetzte Welt. Weitere Informationen sind unter www.infineon.com/electronica erhältlich.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Pressefotos

Peter Schiefer, Präsident der Division Automotive bei Infineon.

JPEG

2126x1417 px

Herunterladen

Information Number : infpr202611-023

avatar

Oliver Scharfenberg

Spokesperson Automotive, ATV Division (interim)

+49 89 234 38063

E-Mail senden