Digitaler Schutzschirm warnt vor Naturgefahren: Infineon und Startup GMD setzen Sensoren im alpinen Raum ein
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Digitaler Schutzschirm warnt vor Naturgefahren: Infineon und Startup GMD setzen Sensoren im alpinen Raum ein
Wirtschaftspresse
München, Innsbruck, 29. April 2025 – In Zusammenarbeit mit der Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) hat das Startup Geomorphing Detection (GMD®) ein System entwickelt, das mit Hilfe von Radarsensoren Bäche und Felsbewegungen in den Alpen kontinuierlich überwacht. Die Innovation hat das Potenzial, die Auswirkungen von wetter- und klimabedingten Extremereignissen zu reduzieren und Mensch und Infrastruktur zu schützen.
Naturgefahren wie Überschwemmungen, Erdrutsche und Hochwasser nehmen weltweit zu. Allein in Europa verursachten wetter- und klimabedingte Ereignisse in den letzten drei Jahren Schäden in Höhe von mehr als 160 Milliarden Euro, wie eine Studie der Europäischen Umweltbehörde (EEA) zeigt. Je früher es gelingt Naturgefahren zu erkennen, desto eher können Schäden für Mensch und Infrastruktur abgewendet werden.
Digitales Schutznetz
Im Rahmen einer Kooperation mit Infineon hat das österreichische Start-up GMD aus Innsbruck/Tirol ein effizientes, digitales Frühwarnsystem zur Überwachung alpiner Bäche und Gebiete entwickelt. Die Entwicklung basiert auf intelligenten Mikrocontroller PSoC™ 6 und der Deepcraft™ Artificial Intelligence (AI) Technologie von Infineon. Das System misst kontinuierlich wichtige Parameter wie Pegelstand oder Fließgeschwindigkeit des Wassers und erkennt Verformungen oder gefährliche Einschläge in Schutzbauten etwa in Steinschlagnetzen oder Lawinenverbauungen.
„Halbleiterlösungen von Infineon sind das digitale Herzstück im Internet der Dinge“, sagt Thomas Rosteck, Division President Connected Secure Systems bei Infineon. „Unsere leistungsstarken Mikrocontroller überzeugen nicht nur durch ihre erstklassigen Eigenschaften, sondern auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Es freut uns besonders, wenn unsere Lösungen wie in diesem konkreten Fall dazu beitragen können, Leben zu retten. Die einfache Integration unserer Mikrocontroller in bestehende Systeme, ihr niedriger Energieverbrauch und ihre hohe Sicherheit erleichtert es Start-ups, Entwicklerinnen und Entwicklern, zukunftsweisende Ideen wie diese umzusetzen.“
Hindernisse vorausschauend erkennen und beseitigen
Im System erfasst die Radartechnologie von Infineon zuverlässig Daten - auch bei schlechten Licht- und Wetterverhältnissen - und liefert Informationen über Entfernung, Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung von Objekten. Die intelligenten KI-basierten Infineon-Mikrocontroller verarbeiten dann die großen Datenmengen schnell und präzise. Damit entsteht ein leistungsfähiges und effizientes System, das Gefahren, Bedrohungen oder Risiken frühzeitig erkennt, um Hindernisse zu entfernen und Überschwemmungen zu verhindern. Dank integrierter Photovoltaik arbeitet das intelligente Sensornetzwerk auch völlig energieautark.
Steve Weingarth, Gründer und Geschäftsführer von GMD: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Infineon, einem international führendem Halbleiterunternehmen. In Kombination mit unserer Analyseplattform können wir so energieeffiziente und kostengünstige Frühwarnsysteme anbieten. Seit Beginn unserer Partnerschaft im Rahmen der Infineon Startup Challenge 2024 haben wir große Unterstützung erfahren und können das System bereits in Pilotprojekten einsetzen.“
Pilotprojekte in den Alpen
In Österreich wird das System bereits mit der Stadt Kufstein, dem Land Tirol und weiteren Gemeinden umgesetzt. Ziel ist es, durch das Monitoring Verklausungen von Gewässern frühzeitig zu erkennen. Darüber hinaus testet GMD in Kooperation mit dem Deutschen Alpenverein (DAV) das System zur Erfassung von Besucherströmen auf der Prager Alpenhütte im Nationalpark Hohe Tauern. Dort wird das System ab Juli zur Personenzählung auf hochalpinen Wanderwegen eingesetzt. Durch die genauere Erfassung der Besucherströme soll das Wassermanagement der Hütten verbessert und die Infrastruktur gezielt an die Nutzung angepasst werden.
Infineon Startup Co-Innovation Programm
Das globale Infineon Startup Co-Innovation Programm ist ein echtes Sprungbrett für viele Startups. Infineon übernimmt dabei die Rolle des Co-Innovators und Technologiepartners und stellt neueste Komponenten aus den Bereichen Energieeffizienz, Mobilität, Sicherheit, IoT und Big Data zur Verfügung.
Lamin Ben-Hamdane, Head of Startup Cooperations bei Infineon: „Durch die Kooperation erhalten die Startups Zugang zu neuesten Technologien und unserem globalen Netzwerk. Umgekehrt profitieren wir vom agilen Unternehmergeist, lernen innovative Systemansätze kennen und können unsere Produkte besser an neue Anwendungen anpassen.“
Teilnahme Infineon Startup Challenge 2025
Aktuell läuft gerade die Ausschreibung für die Startup Challenge 2025 von Infineon Austria zum Thema „Building Intelligent IoT sensory systems with the help of Edge AI“. Die besten Startups können dann, ihre Prototypen beim Infineon Demo Day Anfang Oktober in Wien präsentieren. Die Startup Challenge wird durch IPCEI ME/CT unterstützt. Bewerbungen sind noch bis 15. Juni möglich.
Weitere Informationen:
Infineon Startup Co-Innovation Programm: www.infineon.com/startup
Bewerbungen Startup Challenge 2025: https://www.imagimob.com/startup-challenge-2025
Über GMD
Die GMD® GmbH entwickelt intelligente Technologien zur Naturgefahrenprävention und schützt so Infrastruktur, Gemeinden und Unternehmen vor den Auswirkungen von Steinschlag, Erdrutschen, Hochwasser und anderen Naturgefahren. Durch den Einsatz der Machine Learning Plattform von GMD GeoSenseAI, IoT-Sensorik und Echtzeit-Datenanalyse ermöglichen sie eine frühzeitige Erkennung von Risiken und eine effektive Reaktion auf Gefahren. Ihr Ziel ist es, mit innovativen, nachhaltigen und präzisen Lösungen die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit gefährdeter Regionen zu erhöhen und die Biodiversität von Gemeinden zu unterstützen.
Weitere Informationen: https://www.gmd.care/de
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
Alps
The Alpine region is increasingly affected by natural hazards. Copyright: Infineon
JPEG
1500x1000 px
GMD
A sensor system continuously measures the water inflow, the water level, or the flow velocity. Copyright: GMD®
JPEG
2126x1594 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFXX202504-091